如同有多种多样的数据中心和网络一样,也存在旨在支持各种应用的多种交叉连接。
例如,交叉连接可用于连接:
- 机笼、机架、机柜或套件
- 同一设施内的两个生态系统(各有独立的数据中心)
- 光纤或ISP提供商到数据中心
- 同一地理区域内的两个生态系统
由于交叉连接创建了直接的有线连接,因此可以减少网络延迟,增进可靠性和正常运行时间,并通过降低面向公共网络的风险来提高安全性。
我们的交叉连接根基可以追溯到 2001 年的铜 GigaBIX 交叉连接系统 。该系统基于成熟的 BIX 技术构建,但设计符合 6 类布线要求,可提供高端接密度,并使移动、添加和更改更加容易。
几十年后, GigaBIX 交叉连接系统 仍在以业界’最佳的性价比进行部署。 该系统是 Belden 在交叉连接领域排名第一的原因之一。
随着线缆信号频率的增多,我们继续创建了三种光纤交叉连接解决方案,这些解决方案专为从静态和动态MAC环境到大型光纤密集数据中心的各种环境而设计:
- FiberExpress超高密度(FX UHD)系统
- FX Enterprise Closet X(FX ECX)系统
- DCX系统
现在我们’已经探索了这些光纤交叉连接系统,我们’又回到了原点,再次讨论 铜交叉连接 !
了解 REVConnect 10GX 壁挂式交叉连接系统
铜缆交叉连接系统为需要移动、添加和更改便利性的高密度安装提供了理想的选择。
我们最新的铜交叉连接创新— REVConnect® 10GX 壁挂式交叉连接系统—支持这些功能以及更多功能。
由于它采用 “按长度切割” 管理,因此不需要特殊的跳线。 这意味着:
- 您’无需担心松弛管理。 电线的长度正好符合您的需要。
- 不再需要跳线库存。 这有助于您减少维护不同长度跳线的成本和时间。
- 您可以回收剩余电缆的短段,从而节省每个端口高达 40% 的成本。
由于该系统可以安装在墙上,它还可以让您利用免费的空间并为有源组件保留宝贵的空间。 这甚至可能会减少您需要的机架数量。
由于每个连接都在同一面墙上,因此移动、添加和更改变得非常容易。 由于网络设备需要每三到五年升级一次,并且设备密度和外形尺寸不断变化,因此在壁挂式系统上复制所有设备端口可确保平稳过渡并避免对布线基础设施进行叉车式升级。
REVConnect 耦合器与 REVConnect 10GX 壁挂式交叉连接系统完美搭配。 它们提供最佳的控制电气性能。 由于零串扰,它们’几乎 “无形的” 或者在对渠道的影响方面透明。
REVConnect连接方法
由于 REVConnect 10GX 壁挂式交叉连接系统是 REVConnect 连接系统,交叉连接采用与所有其他 REVConnect 解决方案相同的屡获殊荣的端接方法。 这意味着:
- 无需特殊培训或技能即可完成端接。
- 配线架、工作站插座和交叉连接均使用相同的端接技术。
- 单件工具即可完成端接过程的所有步骤,包括线缆制备。
- 消除了打孔和单线压接工序。
- 插孔或插头可被端接到同一线芯接口上,使得现场端接插头可以像插孔一样快速方便地端接。
探索贝尔登’交叉连接系统
百通’交叉连接系统旨在提高性能、减少延迟并改善流量管理。
如果您对交叉连接在哪里或如何部署有疑问—或者需要指导以根据你的环境做出正确的选择—我们可以帮助您评估您的选择,甚至建议您以前可能没有考虑过的方法。
如果您错过了我们其他的交叉连接系列博客文章,您可以在此找到这些博文:
并确保你 订阅以接收我们的博客更新 所以你不要’不要错过我们每周分享的宝贵内容。
相关链接: