向上而非向外扩大您的网络:壁挂式光纤机柜

随着光纤越来越融入网络,它被部署在’不被设计支持它的环境中。’ 了解壁挂式光纤接线盒如何帮助您在新的地方部署光纤。

 

随着全天候数字连接和协作变得越来越普遍,越来越多的人—及其设备—感受到对速度的需求。 为了跟上这一步伐,如今部署的光纤比以往任何时候都多。

 

例如,流媒体视频内容和高清视频通话等常见应用,以及虚拟现实和 人工智能等新兴技术,都需要更多的带宽。 为了支持这些创新,正在使用更多的光纤来延长通道距离并产生足够的吞吐量。

 

为了与这些应用程序保持连接,消费者会携带更多设备(智能手机、智能手表、平板电脑、智能耳机等),无论他们’是去上班、上学、去商店还是去医生’办公室。 所有这些设备都需要更多的光纤来支持更快的速度和更高的带宽需求。

 

最后,运营商和服务提供商正在将光纤拉近消费者和设备,以提供更好的服务和性能。 这也需要更多的光纤部署。

 

在新场所部署光纤

随着光纤越来越融入网络,大部分光纤都部署在’t 设计用于支持该设备或基础设施。 没有’并不总是在现有建筑物中专门留出空间来添加另一个电信室甚至另一个落地式机架。

 

但所有这些光纤连接(电缆、配线架、机柜等)都必须到达某个地方—狭窄的空间不会对其性能产生负面影响。

 

在许多情况下,这通常意味着:

  • 利用电信机房通常狭小局促的剩余空间

  • 将不同类型的房间变成可用的电信空间(例如库房、保管室、杂物间、楼梯下的空间等)

  • 寻找优化混合用途空间面积的新方法(例如,部分电信机房、部分存储空间)

 

以节省空间的方式添加更多光纤连接的需求正在激励企业考虑使用壁挂式光纤机柜进行垂直扩展。

 

它们帮助你成长 向上 而不是 出去 通过最大限度地利用现有墙壁空间和可用空间来改善您的网络基础设施—无需扩展。 这还可以通过以更低的每平方英尺成本提供更大的容量来降低成本。

 

明智选择壁挂式光纤接线盒的 3 个技巧

当您考虑如何将外壳从地板上移到墙上时,您应该考虑一些事项。 您选择的壁挂式光纤外壳应该允许您完成以下事情。

 

1. 让安装更舒适

随着空间变得越来越局促,安装人员和技术人员需要能够让他们在方法上更具想象力的选择,从而以舒适和实用的方式完成工作。

 

例如,百通’纤维表达 (FX) ECX 壁挂式光纤外壳系统具有可旋转、完全可拆卸的组件。 只要进来的电缆有足够的松弛度,技术人员就可以将组件从墙上取下并送到工作站进行拼接。 例如,一些工人喜欢在壁挂式光纤外壳的正下方放置一张小桌子,以便技术人员可以舒适地坐着、工作和集中注意力。

 

如果那不是’不是一个选择,或者工人不’如果不想将组件带到工作站,他们只需将盒式磁带滑到前面即可完成拼接。

 

2. 减少人力需求

时间就是金钱。 寻找一个一个人就可以安装且不会造成太大压力的配线架。

 

而且由于安装可能在某种 “即兴的” 空间中,墙壁可能并不总是光滑或平坦的。 浮雕、凹陷的安装孔允许一个人即使在不平坦的墙壁上进行安装。

 

3. 提供必要的安全级别

寻找可以上锁、保护并安全地分隔主干侧和配线侧的机柜门,以创建安全、易于管理的光纤环境。

 

FX ECX 壁挂式安装的两个门上均配有可选锁套件,可简化’安装和明天’的维护和操作。

 

认识 Belden’新款 FX ECX 壁挂式光纤接线盒

作为 ECX 产品系列的扩展,Belden’ s FX ECX 壁挂式光纤接线盒在狭小、紧凑且独特的墙壁空间内承载光纤连接,让安装人员可以利用墙壁空间承载光纤连接。

 

耐用的金属壁挂式光纤配线架可容纳两个、四个或六个 ECX 光纤模块。 它在紧凑的墙壁空间内可容纳多达 192 个光纤连接,使光纤更靠近用户和设备,而不会占用宝贵的空间。

 

相关资源: