工业自动化
用于公用事业的MPLS-TP:采用新型主干网技术的时机已到
04.17.2023
    未来的可靠供电将依赖于智能电网技术。智能电网可帮助公用事业公司实现高效的供电管理和布线,以增进可靠性和正常运行时间。还能让运营商远程维护电力输送和管理电网设备,并更快地发现和纠正电网故障以降低停电几率。
为了保障正常运行,智能电网还需要能够理解电网状况数据并对其做出反应的智能变电站。
随着此类智能公用事业技术的不断推出,它们将需要强大的高性能电信系统的支持,这些系统能够管理大幅增长的网络流量与带宽消耗。
基于TDM的解决方案让位于MPLS-TP技术
公用事业公司电信网络背后的技术很重要。这些技术能够对运营费用、员工和供电能力产生有利或不利影响。
大多数公用事业都依赖于TDM(时分多路复用)解决方案作为其跨网络传输数据的骨干技术。但随着智能电网和智能变电站的普及,TDM逐渐被淘汰。例如,GOOSE等多种用于智能变电站的通信协议无法通过TDM设备充分传输。
TDM已经无法满足带宽密集型应用的需求,也无法支持智能电网所需的技术。此外,电力公司也表示,当需要解决现场故障时,查找TDM设备变得越来越困难。
那么答案是什么呢?MPLS-TP(多协议标签交换 - 传输配置文件)是代替TDM的最佳选择。该技术可以支持传统系统与下一代智能电网应用,并传输大多数形式的流量,包括传统的基于串行的技术和基于IEC 61850分组的智能电子设备。
作为一项经过简化和优化的传输网络MPLS主干网技术,MPLS-TP提供:
- 根据服务质量(QoS)要求确定数据包的最佳转发路径以处理流量的能力。
 - 为需要一定带宽才能有效运行的关键任务型应用提供带宽保障。
 - 易于设置以处理故障情况的预定义备份路径。
 - 改善运营、管理和维护,以实现更好的故障管理、性能管理和网络可见性。
 - 通过以太网和其他类型的网络传输更广泛多样的数据的能力。
 
根据定义,基于分组的网络具有非确定性。(例如,当您点击“发送”一封电子邮件时,该电子邮件会从A点发送到B点。如果邮件未在第一次被B点接收,那么将会反复发出请求,直到电子邮件可被发送。)但是这种情况不适用于MPLS-TP。
虽然TDM和MPLS-TP都依赖于确定性通信,即确保在传输数据之前建立一条路径,然后验证所有内容均已发送,但是这两种网络技术采用不同的方法来实现这一点。
TDM基于时间,将单条通信信道划分为多个时隙,通过同一物理介质同时传输多个信号。MPLS-TP则是一种基于分组的转发技术,使用标签而不是IP地址来隔离网络流量,并通过网络转发数据包。这可以确保关键任务型应用获得维持正常运行时间所需的必要带宽和QoS保障。换言之,即始终根据重要性程度对数据进行优先排序。
与其他基于分组的技术不同,MPLS-TP采用NMS(网络管理系统)方法,使网络管理变得简单和可预测。流量延迟和抖动问题都会由NMS进行预先管理。
TDM为需要一定带宽的应用提供可预测且一致的服务级别,而MPLS-TP为关键任务型应用保留带宽,以便此类应用即使在网络拥堵的情况下仍能获得所需的服务级别。这有助于公用事业公司实现五个九的可用性(即网络在99.999%的时间内可用)。
从边缘到主流
虽然已经有一些MPLS-TP的早期采用者,但该技术正在迅速走向早期主流阶段。它不再是“其他公用事业”正在使用的主干网技术,而是所有公用事业都将依赖的网络技术。
来自Belden | OTN系统的XTran网络使用MPLS-TP进行通信,因此可以保证提供直至公用事业网络最底层的保护。
这些系统专为公用事业而进行全新构建,坚固耐久,适用于任何环境。其参数、冗余度和速率能力都是专门为公用事业量身定制的。
从TDM过渡到MPLS-TP网络绝非易事,为此,Belden将尽其所能地引导您完成这一过程。从概念验证到现场安装系统,以便您可以亲自了解其实际应用,我们将向您展示XTran网络如何帮助您使用MPLS-TP进行通信,让您能够为智能电网技术以及任何后续情况做好准备。
进一步了解我们的XTran网络。
相关链接