为迎接下一波Wi-Fi浪潮准备无线网络
无线网络涉及很多电线。 例如,每次安装接入点时,都必须连接正确的电缆,以便无线网络能够提供最佳性能:更高的吞吐量和更少的干扰。
为了提供帮助,TIA TSB-162-B《无线接入点电信布线指南》文档提供了支持无线网络和接入点布线系统设计、安装和测试的建议。
该文件于 2021 年制定,但技术仍在不断变化。 Wi-Fi 标准 发展以允许无线网络和设备响应实时流媒体和虚拟现实等需求。 Wi-Fi 6E 作为 Wi-Fi 6(在 TSB-162-B 中引用)的扩展发布,用于处理高速应用和支持低速设备的高密度网络。 Wi-Fi 联盟于 2024 年 1 月发布了 Wi-Fi 7,并且已经开始了 Wi-Fi 8 的研发工作。
随着新的无线标准成为主流,原先的线缆设计、安装和测试指南是否仍然适用?
最近,我们的一位客户也想知道同样的事情。 当他为一家酒店场所进行无线网络设计时,他对 TSB-162-B 的未来准备情况提出了质疑,并联系该公司寻求指导。 TSB-162-B 目前建议每个 接入点至少配备两个电缆引入装置。 他问道: “Wi-Fi 6E 和 Wi-Fi 7 是否需要每个接入点有两个以上的电缆引入点?”
这’是一个很好的问题,并且答案很细致。 这里’这就是我们告诉他的 …
标准只是建议
尽管标准包含 要求 (你 “将” 做某事)并且 建议 (你应该 “考虑” 做某事)’重要的是要记住,它们是自愿的。 标准提供了您可以采取的建议—或者离开。
没有任何权威机构、检查员或官员进行调查,以核实您是否遵守电缆设计和安装标准(尽管如果合同文件中提到遵守特定标准,那么可能有法律要求,但’另一个博客的主题!)。
TSB-162 以及电信行业协会 (TIA) 发布的其他技术服务公告 (TSB) 都是信息丰富的(它们使用 “应该,” 不是 “将”)并包含 无要求。
速度只是一个需要考虑的因素
为了回答有关接入点电缆引入的问题,让我们’首先讨论无线。
我们的客户特别询问了 Wi-Fi 6E 和 Wi-Fi 7 的布线要求。目前,Wi-Fi 6E 的最高链路速率约为 10 Gb/s,而 Wi-Fi 7 承诺的速度高达 46 Gb/s。 Wi-Fi 8 的速度可能达到 100 Gb/s。
确定应该有多少根电缆连接到无线接入点’然而,不能仅仅根据速度来决定。 还有其他因素需要考虑,例如优先级、质量、渠道、覆盖范围、容量、吞吐量、延迟和切换。 户外场所(大型公园或 体育场馆) 可能关注覆盖范围,而医院则优先考虑低延迟连接而不是速度,以支持患者监测和远程医疗。 在工业领域,机器对机器的优先级最为关键。
接入点的两种线缆选择
现在开始讨论线缆。
6A 类电缆的最高速度为 10 Gb/s。 理论上,8 类电缆可以提供 25 Gb/s 甚至 40 Gb/s 的速度,尽管长度受到很大限制(通道限制为 30 米)。 它们还可以通过以太网供电 (PoE) 等技术传输电力。
多模光纤和单模光纤可以在超过 100 米的距离内提供超过 100 Gb/s 的速度,这使得光纤在速度和覆盖范围方面具有设计灵活性的优势。
但纤维可以’t 输送电力。 混合光纤包括直流导体或 4 类(或故障管理电力系统)电路,这使得电缆能够支持电力传输和覆盖范围。 由于这些是专用电缆,因此围绕它们制定标准很困难。
(尽早)提前计划
因为我们的客户’的问题是关于酒店项目的,所以我们可以假设该设施在其整个生命周期中将经历几次转变。 (酒店业每 11 至 14 年就会进行一次全面翻修 。)
使无线网络设计具有适应性、灵活性并能够满足未来的需求是值得追求和称赞的。 这意味着您要根据现有知识、对未来的了解以及项目’的限制(资源有限、时间紧迫、绩效期望高、预算受限等)做出当时最好的决定。
由于 6A 类电缆的实际速度限制为 10 Gb/s,因此可以安全地假设该行业未来将需要更高的速度,’考虑到铜线在这种应用中的典型 100 米通道,该速度将远远超过铜线实际可以提供的速度。—
几年前开发 TSB-162-B 时,理论上可以使用额外的(第二条)电缆引入来实现更大的带宽和更高的速度。 相反,许多业主使用第二个接口来连接另一个接入点,扩大无线覆盖范围和容量。
尽管某些接入点具有多个 RJ45 或 SFP 端口,但第二个端口通常用于电力传输,而不是速度。
在大多数情况下,添加多个 RJ45 来实现 Wi-Fi 7 速度是不切实际的。’ 如果您可以依靠单个光纤端口来实现超越 Wi-Fi 7 和 Wi-Fi 8 的潜力,谁愿意插入四五个 RJ45 呢? 多模和单模光纤可以达到 100 Gb/s 甚至更高。
底线
为了回答客户提出的问题—“Wi-Fi 6E 和 Wi-Fi 7 是否需要每个接入点使用两个以上的电缆引入?”—我们建议与系统设计师合作,并根据具体项目的限制(预算、时间表、需求等),作为一个团队做出最佳决策。
不幸的是,’没有水晶球。 询问 IT 部门或所有者是否计划在设施投入运营时(或之后不久)推出 Wi-Fi 7。 如果是这样,那么光纤可能是一个考虑因素(但不要忘记电力要求)。’ 如果没有,您可能需要考虑现在添加更多 6A 类电缆引入,并了解以后可能会添加光纤。
我们’正在进行一项酒店项目,’几年内无法完成。 在这种情况下,我们制定了一条 “规则” 来遵守:遵循标准并使用 6A 类连接大多数终端设备。 为了规划目的,我们还列出了该规则的例外情况(例如 Wi-Fi 和分布式天线系统),并建议使用光纤进行分布,最大功率为 100W。 由于采购还需要几年时间,我们建议预留混合电缆(光纤加直流导体)的预算,以及电信空间的增加,并将其作为现金补贴维持到施工开始。
至于 TSB-162-B,下一版本中即将进行的修订将很快更彻底地解决这些问题,但该文件仍将提供信息,考虑到存在的各种可能性,就您应该如何 “考虑” 处理该问题提出建议。
如果您对无线网络或其他任何内容有疑问,请随时联系我们。 我们’很乐意帮助您找到答案。