多元化的公司员工在董事会会议室的电视屏幕监视器上进行在线商务会议视频通话。 视频会议演示,全球虚拟团体企业培训理念。

 

无线网络涉及很多电线。 例如,每次安装接入点时,都必须连接正确的电缆,以便无线网络能够提供最佳性能:更高的吞吐量和更少的干扰。

 

为了提供帮助,TIA TSB-162-B《无线接入点电信布线指南》文档提供了支持无线网络和接入点布线系统设计、安装和测试的建议。

 

该文件于 2021 年制定,但技术仍在不断变化。 Wi-Fi 标准 发展以允许无线网络和设备响应实时流媒体和虚拟现实等需求。 Wi-Fi 6E 作为 Wi-Fi 6(在 TSB-162-B 中引用)的扩展发布,用于处理高速应用和支持低速设备的高密度网络。 Wi-Fi 联盟于 2024 年 1 月发布了 Wi-Fi 7,并且已经开始了 Wi-Fi 8 的研发工作。

 

随着新的无线标准成为主流,原先的线缆设计、安装和测试指南是否仍然适用?

 

最近,我们的一位客户也想知道同样的事情。 当他为一家酒店场所进行无线网络设计时,他对 TSB-162-B 的未来准备情况提出了质疑,并联系该公司寻求指导。 TSB-162-B 目前建议每个 接入点至少配备两个电缆引入装置。 他问道: “Wi-Fi 6E 和 Wi-Fi 7 是否需要每个接入点有两个以上的电缆引入点?”

 

这’是一个很好的问题,并且答案很细致。 这里’这就是我们告诉他的 …

 

标准只是建议

尽管标准包含 要求 (你 “将” 做某事)并且 建议 (你应该 “考虑” 做某事)’重要的是要记住,它们是自愿的。 标准提供了您可以采取的建议—或者离开。

 

没有任何权威机构、检查员或官员进行调查,以核实您是否遵守电缆设计和安装标准(尽管如果合同文件中提到遵守特定标准,那么可能有法律要求,但’另一个博客的主题!)。

 

TSB-162 以及电信行业协会 (TIA) 发布的其他技术服务公告 (TSB) 都是信息丰富的(它们使用 “应该,” 不是 “将”)并包含 无要求

 

速度只是一个需要考虑的因素

为了回答有关接入点电缆引入的问题,让我们’首先讨论无线。

 

我们的客户特别询问了 Wi-Fi 6E 和 Wi-Fi 7 的布线要求。目前,Wi-Fi 6E 的最高链路速率约为 10 Gb/s,而 Wi-Fi 7 承诺的速度高达 46 Gb/s。 Wi-Fi 8 的速度可能达到 100 Gb/s。

 

确定应该有多少根电缆连接到无线接入点’然而,不能仅仅根据速度来决定。 还有其他因素需要考虑,例如优先级、质量、渠道、覆盖范围、容量、吞吐量、延迟和切换。 户外场所(大型公园或 体育场馆) 可能关注覆盖范围,而医院则优先考虑低延迟连接而不是速度,以支持患者监测和远程医疗。 在工业领域,机器对机器的优先级最为关键。

 

接入点的两种线缆选择

现在开始讨论线缆。

 

6A 类电缆的最高速度为 10 Gb/s。 理论上,8 类电缆可以提供 25 Gb/s 甚至 40 Gb/s 的速度,尽管长度受到很大限制(通道限制为 30 米)。 它们还可以通过以太网供电 (PoE) 等技术传输电力。

 

多模光纤和单模光纤可以在超过 100 米的距离内提供超过 100 Gb/s 的速度,这使得光纤在速度和覆盖范围方面具有设计灵活性的优势。

 

但纤维可以’t 输送电力。 混合光纤包括直流导体或 4 类(或故障管理电力系统)电路,这使得电缆能够支持电力传输和覆盖范围。 由于这些是专用电缆,因此围绕它们制定标准很困难。

 

(尽早)提前计划

因为我们的客户’的问题是关于酒店项目的,所以我们可以假设该设施在其整个生命周期中将经历几次转变。 (酒店业每 11 至 14 年就会进行一次全面翻修 。)

 

使无线网络设计具有适应性、灵活性并能够满足未来的需求是值得追求和称赞的。 这意味着您要根据现有知识、对未来的了解以及项目’的限制(资源有限、时间紧迫、绩效期望高、预算受限等)做出当时最好的决定。

 

由于 6A 类电缆的实际速度限制为 10 Gb/s,因此可以安全地假设该行业未来将需要更高的速度,’考虑到铜线在这种应用中的典型 100 米通道,该速度将远远超过铜线实际可以提供的速度。—

 

几年前开发 TSB-162-B 时,理论上可以使用额外的(第二条)电缆引入来实现更大的带宽和更高的速度。 相反,许多业主使用第二个接口来连接另一个接入点,扩大无线覆盖范围和容量。

 

尽管某些接入点具有多个 RJ45 或 SFP 端口,但第二个端口通常用于电力传输,而不是速度。

 

在大多数情况下,添加多个 RJ45 来实现 Wi-Fi 7 速度是不切实际的。’ 如果您可以依靠单个光纤端口来实现超越 Wi-Fi 7 和 Wi-Fi 8 的潜力,谁愿意插入四五个 RJ45 呢? 多模和单模光纤可以达到 100 Gb/s 甚至更高。

 

底线

为了回答客户提出的问题—“Wi-Fi 6E 和 Wi-Fi 7 是否需要每个接入点使用两个以上的电缆引入?”—我们建议与系统设计师合作,并根据具体项目的限制(预算、时间表、需求等),作为一个团队做出最佳决策。

 

不幸的是,’没有水晶球。 询问 IT 部门或所有者是否计划在设施投入运营时(或之后不久)推出 Wi-Fi 7。 如果是这样,那么光纤可能是一个考虑因素(但不要忘记电力要求)。’ 如果没有,您可能需要考虑现在添加更多 6A 类电缆引入,并了解以后可能会添加光纤。

 

我们’正在进行一项酒店项目,’几年内无法完成。 在这种情况下,我们制定了一条 “规则” 来遵守:遵循标准并使用 6A 类连接大多数终端设备。 为了规划目的,我们还列出了该规则的例外情况(例如 Wi-Fi 和分布式天线系统),并建议使用光纤进行分布,最大功率为 100W。 由于采购还需要几年时间,我们建议预留混合电缆(光纤加直流导体)的预算,以及电信空间的增加,并将其作为现金补贴维持到施工开始。

 

至于 TSB-162-B,下一版本中即将进行的修订将很快更彻底地解决这些问题,但该文件仍将提供信息,考虑到存在的各种可能性,就您应该如何 “考虑” 处理该问题提出建议。

 

如果您对无线网络或其他任何内容有疑问,请随时联系我们。 我们’很乐意帮助您找到答案。

 

 

相关链接