智能楼宇
单模或多模光纤:揭开其差异的神秘面纱
10.18.2022
    直到最近,铜缆布线系统,包括双绞线分类或以太网线缆以及交换机和路由器等硬件设备,一直是企业传输数据的首选方式。
尽管其多年来也满足了使用要求,但众所周知,铜缆布线系统存在距离限制。如果您依靠铜缆传输信号的距离超过100米,速度就会下降,网络信号会变差,连接问题也会增多。
随着更多企业和数据中心应用需要更远距离的数据传输,光纤线缆的出现挽救了这一局面。它们可以支持更远距离的数据传输,同时保持良好的信号完整性。
在确定选择单模光纤还是多模光纤线缆设计时,知道您需要信号传播的距离是一个重要的考虑因素。两者之间的区别在于光的传播(光如何从一点传播到另一点)。单模光纤一次只传输一种模式的光(称为基模)。多模光纤可同时传输多种模式的光。
在这篇博客中,我们将分析在为您的下一个项目选择单模或多模光纤时需要考虑的四个重要因素。
1. 信号需要传播多远
正如我们之前提到的,了解您的数据信号需要传输的距离将帮助您在单模或多模光纤之间进行选择。
多模光纤线缆在短距离传输中表现优异,而单模光纤则是为远距离信号传输环境而设计的。以下是两者不同之处的一些例子:
- 如果建筑物内有很多连接点,那多模光纤是最好的选择
 - 如果在一个小型园区里有很多连接点,那多模光纤是最好的选择
 - 如果数据需要从城镇的一边传输到另一边,那单模光纤是最好的选择
 - 如果需要连接不同城市的远程办公室,那单模光纤是最好的选择
 
与多模光纤不同,单模光纤由于不存在模式色散而不受距离的限制。单模光缆可以接续在一起,将数据传输数英里(或更远)。
2. 所需的前期投资
尽管在确定光纤网络或项目的成本时会考虑很多因素,但在选择单模或多模光纤时,了解材料成本差异非常重要。
单模光缆历来都是性价比较高的选择,但单模电子设备(发射器、接收器、收发器等)则是另一回事。然而,随着Amazon Web Services、微软和Meta等超大规模数据中心使用单模电子设备,他们帮助降低了电子设备的成本,使其变得更经济。因此,单模系统正被更多地部署在数据中心环境中。
而多模的情况则正好相反:多模光缆的成本更高,但多模电子设备却更加经济实惠(尤其是使用LED技术发光时)。
在选择单模或多模光纤时,不仅要考虑这些成本,而且还要考虑功能。根据具体情况,更好的性能可能值得付出更高的代价。
3. 应用带宽需求
需要发送多少信息(您的应用的带宽)是另一个关键因素。尽管与铜缆系统相比,多模光纤可以支持更高的带宽,但单模光纤提供的带宽是三者中最高的。
因为没有模式色散效应,单模光纤具有几乎无限的带宽潜力。
多模光纤的带宽能力受到失真的影响。由于模式色散,信号带宽增加时,传输距离减少,反之亦然,通常表示为带宽距离的乘积(MHz∙km)。当光线沿着多条路径传播并具有多个路径长度时,这就造成了光线之间传播距离的差异,即所谓的模式色散。
4. 未来网络升级
在您规划光纤网络时,不要忘记它可能需要支持将来的升级。公司最终会扩展到更多的地点吗?当您推出目前尚未投入使用的速度密集型应用时,带宽需求是否会增加?
单模光纤和多模光纤由于纤芯尺寸、光源、信号和激光波长不同,不能互换或接续在一起。这样做可能会导致大量数据丢失,使您的网络无法正常运行。
出于这个原因,考虑未来的需求是很重要的。这样可以帮助您确定您当前及未来的最佳选择是单模光纤,还是多模光纤。
例如,如果未来需要支持虚拟现实、人工智能、机器学习、大数据或医学影像等应用,那么单模光纤可能是最适合这些技术的选择。
了解更多光纤基础知识
如果您准备学习更多有关光纤布线系统的基础知识,建议您从我们的揭秘光纤布线系统网络研讨会开始。
Belden的光纤专家在不到一个小时的时间里介绍了光纤布线系统,分析并阐述了相关基础知识,以便您可以对即将开展的涉及光纤线缆的项目充满信心。
随着不断增加光纤的使用,以支持新的连接需求和带宽密集型技术,这些都是您应该了解的信息。观看点播视频。
相关文章: