随着对集成商’ 服务的需求不断增加,积压的提案也不断增加。大多数客户’不想等待太长时间才能得到估价,他们可能会认为您的延迟预示着如果您中标,项目将如何进展。
确保项目顺利进行并从一开始就维护 客户关系 的关键之一是从始至终协调项目工作流程—,确保所有内部部门都步调一致,’无需相互等待,并且能够清晰地沟通。其中包括销售、系统设计、安装、后台管理、采购和服务。
成功的另一个关键是能够快速生成准确且专业的投标—,而无需投入大量的人力资源。特别是在劳动力市场紧张的情况下,您需要想方设法最大限度地提高现有团队的生产力—,而又不让他们过度劳累、精疲力竭或需要加班。您无需尝试雇佣更多员工(这在当前环境下很困难),而是可以通过寻找方法帮助敬业的员工更好地完成工作来提高效率。
最后,一旦您赢得工作,您 能够提供的 项目管理水平’将决定项目是否能按照计划和承诺继续推进。
软件的重要性
使用行业特定软件是跟上提案积压、协调团队、生成投标和管理项目的一种方法—只要该软件适合您的团队、项目和客户。
根据 商业集成商’的 2021 年软件深度研究,典型的商业集成商使用六种软件来运营其业务—,但典型的商业集成商也完全放弃了其中三种软件,因为它们太过繁琐或缺乏员工认同。当集成商能够找到合适的软件来支持其公司运营时,结果是值得的。他们表示,这将使底线平均增加 13.4%。
虽然报价方案和绘图工具可以提高效率,但集成商还有许多其他选择,以进一步提高项目的生产力。
为了帮助您完成这一任务,我们与 D-Tools 合作,它提供两个版本的软件来帮助您正确地预算、安装、管理和跟踪技术项目。目前,这两款软件解决方案均可供 Belden 合作伙伴联盟成员免费试用。您可以尝试一下,看看 D-Tools 软件如何提高您的生产力水平。
1.利用 D-Tools Cloud 完成您的小型项目
为了简化项目的销售、提案、设计和项目管理,D-Tools云专为时间跨度从几天到几周的小型项目而设计。
注册免费试用后,您’您将看到 D-Tools Cloud:
- 直观、易用,不需要很多帮助;您可以立即开始在其中工作
- 帮助您快速生成提案
- 提供方便的视觉和图像报价能力
- 允许您收取信用卡付款
- 与QuickBooks Online集成
- 具有管理销售机会和管道的CRM功能
- 支持一个或多个项目的产品订购
2.利用 D-Tools 系统集成商 (SI) 完成大型项目
D- 工具’ 内部部署解决方案,系统集成商,一个全功能的软件解决方案,可帮助集成商处理从估算、详细文档(包括工程图)、安装到持续服务的所有事务。它’旨在帮助您设计和管理跨越数周到数月的中型到大型项目(想想六位数或七位数的项目)。
注册免费试用后,您’会看到 D-Tools SI:
- 生成完整的工程图纸,以便与团队和客户清晰沟通
- 支持详细的项目规划(如甘特图),以便更好地跨多个项目进行规划和安排
- 可以对关键绩效指标进行稳健的业务报告和分析
- 支持集成,以改善工作成本、时间表和库存管理
- 让您能够依据服务订单生成采购订单
- 提供一个以太网供电计算器,以确定可用电力余额
- 从任何设备上管理远程现场和服务技术人员,按时、按预算交付工作
- 支持可定制的检查清单,您可以将其附加到项目、任务和服务订单中
- 帮助管理变更订单而不干扰项目流程
使用软件实时跟踪项目的移动部分不仅可以确保项目按计划进行—它也可以给你的客户留下深刻的印象。有多少集成商能够随时向客户快速、准确汇报项目进展情况?
试用生产力工具
从 光纤当日发货 项目管理 教育和培训,我们愿意尽一切努力让您的项目运行得更快、更好。那’这就是为什么我们与 D-Tools 合作,为 Belden 合作伙伴联盟成员提供特别的 延长 自由的 审判 D-Tools Cloud,以便您可以亲眼看到该工具如何提高生产力并改善您的利润。
此免费试用还允许您访问我们平台内的整个产品线,并根据您的特定价格水平进行完善。从这里开始。
相关链接:
作者简介
Belden
Belden 利用一系列主题专家来帮助我们获取优质内容。 这些主题专家包括现任和前任员工、第三方贡献者和行业专家。 如果您对本页面内容有任何疑问,请联系 [email protected] 与相关团队成员取得联系。