智能楼宇

瑞银竞技场的“粉丝优先”技术建立在可靠的第 0 层之上

Christine Williamson

在一个注重音响效果并且专门为冰球运动而打造的体育场馆中,观众期待的是不折不扣的超凡体验。 

 

清晰的视线、一流的音响效果、顺畅的支付方式以及快速获取事实和统计数据等内容只是体育场馆吸引人们走进大门—并鼓励他们再次光临的几种方式。虽然与球迷的互动很重要,但这些空间也需要为表演者、球员、教练和工作人员提供同样水平的参与度和自动化。

 

当瑞银竞技场破土动工时 耗资 11 亿美元,拥有 18,000 个座位的场馆,那’这正是它决定关注的重点。作为国家冰球联盟的新主场’纽约岛民队每年举办约 150 场活动—从喜剧节和摇滚乐队音乐会到曲棍球比赛和篮球表演赛,应有尽有。

 

作为一个展示各种娱乐活动的灵活、技术先进的场所,瑞银体育馆知道其网络需要支持数万台设备的无缝无线连接。这些设备不仅包括观众携带的手机和可穿戴设备,还包括建筑物内的系统和服务,例如:

 

  • 精密、先进的室内音响系统,用于将音频放大,并烘托来自观众和演唱会扬声器的声音
  • 5G 网络将增强球迷体验,并快速将他们连接到 UBS Arena 应用程序
  • 分布式天线系统 (DAS) 用于调节、过滤和组合来自运营商的 5G 信号,以改善覆盖范围
  • 纽约最大的高分辨率记分牌
  • 两层高分辨率LED灯条屏,用于显示信息和图片
  • 自动通风系统,可响应室外条件和活动要求的变化
  • 手机点餐、手机买票和非接触式支付
  • 智能卫生间技术,能够报告库存水平和清洁需求

 

像这样的新兴技术需要在幕后运行高性能的第 0 层。支持这些系统的布线和连接可以成就或破坏球迷的体验。

遵循 TIA 标准且设计良好的第 0 层可以:

 

  • 减少信号损失并优化网络性能
  • 简化网络维护,并使设备的移除、添加和更换更加轻松便捷
  • 支持不断提高的技术和带宽需求
  • 增加正常运行时间,使技术始终能够发挥作用

 

为此,UBS Arena 对其第 0 层网络优先考虑了三个因素。

 

1.支持数字电力™

瑞银竞技场使用 数字电力™,一种新型的 4 类电力系统 由 VoltServer 创建,以支持其 DAS。

 

4 类系统提供了一种新的能源分配方式,它不仅提供低压电源的便利性和安全性,还提供接近以太网供电 (PoE) 功率的 20 倍。4 类系统将电力和数据结合在一条电缆中,节省了宝贵的安装时间。

 

Digital Electricity线缆专为这些类型的应用而设计,在确保高性能的同时,还能够安全地长距离传输数据和电力。

 

2.出色的抗噪性和可靠性

为了支持诸如下一代无线接入点、建筑物内的小基站和PoE等新兴的智能楼宇技术,能够提供出色的抗扰度和可靠性的布线系统对于瑞银体育馆而言是不可或缺的。

 

该场馆不仅需要支持新兴的无线技术和无线接入点,还需要支持数百个 模块化插头端接链路(MPTL) 竞技场内和周围的端点连接。在这些类型的环境中表现良好的电缆具有出色的电缆平衡性,并提供卓越的串扰性能、外部串扰性能和信噪比。翻译:他们保证性能、速度和正常运行时间!

 

3.现场可安装插头

时间非常紧迫,不容拖延。即使该项目因 COVID-19 而停滞了两个月,时间表也没有进行调整。’

 

为了在弥补时间损失的同时规避投机取巧的做法,瑞银体育馆需要能够可靠地在施工现场快速轻松地进行端接的连接组件。

 

插头就是一个很好的例子。使用可现场安装的 6A 类插头将每个照明设备、显示器和记分牌连接到竞技场网络,以实现远程监控、管理和控制。’这些终止工作完成得越快(无需返工),场馆就能越早开业。

 

了解有关瑞银体育馆的更多信息

瑞银体育馆旨在成为全国’最负盛名、最具吸引力的音乐会、比赛和其他体验场所之一—,并拥有可靠的第 0 层支持这一切。

 

要详细了解该场馆’对创新技术的使用,以及 Belden 如何帮助其实现愿景,请阅读我们的 案例研究

 

 

相关文章:

重塑竞技场、棒球场和体育场体验的 5 种方法

体育迷们现在期待的四种场馆内体验

纽约贝尔蒙特公园瑞银体育馆 (UBS Arena)