Wireless Connectivity in LEED-Certified Buildings - Hero 07212022

 

无论建筑物多么环保或节能,在其中生活、工作和娱乐的人们都希望能够毫不费力地使用他们的设备连接到网络。这种级别的连接被认为是 对日常生活同样重要 如水和电。

 

但是,节能建筑材料正在为可靠的无线连接制造障碍。

 

为什么室内覆盖是一项挑战

在我们解释建筑材料如何参与之前,’了解蜂窝覆盖的工作原理非常重要。

 

从历史上看,蜂窝网络的设计是为了支持用户移动性。您可以沿着高速公路行驶或在街道上行走,因为手机的无线电频率可以从一个基站传输到另一个基站,而不会中断服务。

 

然而今天,这并不是’大多数人如何使用他们的数据。研究(以及对典型建筑物的简单观察)告诉我们,现在大部分数据都是在室内使用的。事实上,最新的 爱立信移动报告 调查显示,80% 的移动/蜂窝数据流量是在室内消耗的。

 

这有什么关系?因为蜂窝网络现在需要在建筑物内工作—不只是外面。

 

数据传输依赖于无线频谱中的频段。这些乐队包括:

 

  • 高频波段,例如微波范围内的光谱。它们擅长传输高速数据,但它们不’无法将信号传送很远,并且’无法轻易穿透建筑物。
  • 低频带,例如 700 MHz 至 800 MHz 范围内的频谱。它们擅长支持广泛的覆盖区域。虽然它们可以穿透建筑物实现室内连接,但它们’不支持高带宽或快速度。 
  • 中波段(或中频波段),例如 C 波段,位于中间某处。它’就像频率的 “金发姑娘” :不太低,也不太高。它提供了覆盖范围和容量的良好组合。

 

室内连接取决于这些频段在建筑物内传输信号的程度。正如您从上面的要点中看到的:频率越高,成功引入信号的表现就越差。

 

绿色建筑的影响

现在回到绿色建筑。除了某些频段难以渗透到建筑物的问题之外,绿色建筑所使用的材料使问题变得更加严重。

 

以美国绿色建筑委员会’的 能源与环境设计先锋 (LEED) 绿色建筑评级系统为例。它是’世界上’最受欢迎的健康、高效、节碳和节省成本的绿色建筑框架。

 

建筑物可以通过在建造过程中使用当地采购的环保建筑材料(包括混凝土、金属和低辐射玻璃)来获得 LEED 认证积分。(曾经走到窗边以便在室内获得更好的连接吗?如果窗户是由节能的低辐射玻璃制成的,那就’不起作用!玻璃的设计目的是将信号反射出建筑物。) 

 

当这些绿色建筑材料与本来就很差的高频带信号穿透力结合在一起时,就会导致室内无线连接不足—或没有—。

 

随着 5G 的普及,问题将会持续恶化(5G 已经很难穿透建筑物墙壁)。当您添加建筑物中经常使用的 Teams 和 Zoom 等协作工具时,您可能会看到灾难的根源:节能环保的建筑让人们很难在室内使用他们的设备。

5G 频谱频率

5G 频率不能传播很远,也不能有效穿透建筑物。

 

 

提前计划楼宇内无线覆盖

如果您未来计划建设节能、绿色建筑项目—无论是新建还是翻新—,那么请尽早开始规划无线连接。室内无线 解决方案将为您提供理想的绿色建筑,同时仍允许居住者使用他们的设备。

 

Belden 与室内无线合作伙伴生态系统合作,确保您拥有可靠的连接。我们可以帮助您进行评估以评估覆盖范围并提出改进建议。

 

我们提供创建智能室内无线基础设施所需的一切。我们还可以帮助您从头到尾协调您的项目—包括寻找合适的顾问和承包商。

 

如果您提前计划,’就有可能避免这些代价高昂的连接挑战。您’不仅可以避免当居住者’无法使用其设备时与故障排除相关的麻烦,还可以减少开支。(在新建或大规模翻新期间,提前预测并纠正这些问题比在项目完成后解决这些问题更具成本效益。)’

 

无论何时您’准备好为您的环境设计最佳的无线网络,我们都可以为您提供 强大的软件平台 ,如 Ranplan 和 iBwave,以验证 RF 计算、模拟和比较覆盖选项、评估系统成本并了解您的网络设计决策的影响。Belden’ 的核心产品可在这些平台中使用,让您可以轻松地将我们的解决方案纳入您的设计中。

 

要详细了解我们的团队如何帮助实现楼内无线覆盖, 请从此处开始。如果您’正在努力获得 LEED 认证,那么 Belden 电缆和连接产品也可以帮助您获得 LEED 积分

 

 

相关文章:

 

关注健康和透明度:LEED v4.1 的重要变化

有效的室内无线设计依赖于互操作性

设计室内无线网络更快、更简单的方法

 

 

作者简介

Steve Carroll

5G 基础设施服务提供商全球客户总监

史蒂夫·卡罗尔 (Steve Carroll) 在无线、有线和物联网技术及基础设施方面拥有二十多年的经验,于 2021 年初加入 Belden 团队,担任服务提供商和 5G 基础设施全球客户总监。他专注于帮助客户构建可扩展的业务解决方案,以提高生产力和沟通能力,同时最大限度地降低风险。