未来12个月值得关注的3个AV趋势
当您知道什么AV技术将会出现,以及它可能出现的地方时,您就可以成为创新者,而无需费力追赶创新。以下是我们了解的关于AV趋势和AV行业未来的简短清单。
需要关注的AV趋势
#1:用于混合/灵活空间的技术
这并不奇怪:AV行业的未来包括工作和教育的融合以及向在线方式的转移,解决将所有人聚集在一起的实际和后勤挑战。
根据Statista的数据,近四分之一的K-12学校依赖混合学习。Inside Higher Ed表示,四分之三的大学生希望参加在线课程;68%的学生对混合式课程感兴趣。最近的一份埃森哲报告显示,63%的高收入增长公司接纳混合员工队伍模式,并且83%的员工也喜欢这种模式。
能够在支持面对面和在线互动的环境中维持无缝协作和生产力的技术将继续受到欢迎。
例如:
- 配备显示器和视频会议平台的流媒体室,用于进行办公室员工和远程团队成员参与的团队会议。
- 视频会议“火车座”或者小会议室,用于一对一的混合会议和小规模的即兴头脑风暴。
- 交互式学习工具,可以支持诸如投票、聊天、屏幕共享和虚拟分组会议室。
#2:无线集成
每个人都已经习惯了无线连接的轻松和简单。随着无线频谱的开放,带宽的可用性已经大大增加。这一额外的带宽使无线成为支持AV应用的一种选择,这种趋势只会继续影响AV行业的未来。
5G蜂窝服务带来了更高的速度、更低的延迟(更快的响应),并能够同时连接更多的设备而不会出现任何问题。凭借先进的天线技术,5G通过提升带宽使系统的数据传输水平大大提高。您可以将蜂窝网络覆盖范围扩大至自己的整个建筑来增加这种覆盖。
Wi-Fi6和6GHz频段也开辟了一个新的频谱,该频谱以前不属于未授权频谱的一部分。IEEE802.11工作组已发布一个新的标准以利用这个新的6GHz频段。该频段被称为Wi-Fi 6E,是Wi-Fi6的扩展。Wi-Fi 6E设备将在6GHz频段上运行,使其能够在2.4 GHz和5 GHz频段上,获得四倍于目前由Wi-Fi所提供的带宽。随着这个新频谱在AV行业的采用,应寻找能利用这些优势的AV设备。
#3: 对 “AV over IP”的持续采用
传统AV系统是围绕输入设备(如麦克风)和输出设备(如扬声器)设计的。为了使各个系统协同工作,还需要其他专门设计的电子设备来处理信号并将信号引导至正确位置。
“AV over IP”通过在网络或互联网上传输AV数据克服了许多这些挑战。它还具有成本效益并易于扩展。因此,我们认为AV over IP的持续增长,是AV行业未来保持发展的另一个趋势。
AV信号已经变成了数字信号(0s和1s),而传输这些0s和1s信号最有效的方法之一是使用以太网数据包。它还不是傻瓜式的,但系统在解决延迟和带宽问题方面已取得很大进展。
此外,无论是在自己的网络上,还是作为建筑网络的一部分,AV系统现在都可以利用网络诊断来排除问题并对信号重新路由,以保持AV系统正常运行。
“AV over IP”的另一个巨大优势是它的灵活性和对变化的适应性。例如:如果您需要一个灵活的空间以容纳很多应用,那么您可以使用6A类线缆在房间内进行布线。从那里,更换电信机架上的插接线缆就可以提供AV输入或输出,甚至在任何有插孔的地方就可以提供低压电源。
支持这些最显著的AV趋势
不要让AV系统中最便宜的部分成为大多数系统故障的原因。切记:这些AV创新的成功(工作和学习领域混合、5G/Wi-Fi6设备集成、以及“AV over IP”)取决于网络基础设施。用户和设备(有线和无线)的不断增长,意味着带宽和容量对于支持新技术和应用将更加重要。
无论部署什么类型的技术(视频会议、统一通信、工作场所管理应用程序等),都需要高性能布线和连接的支持。
并不是所有线缆都是一样的,所以在您为AV选择线缆时一定要注意规格。为确保出色的性能,您应该选择来自值得信赖和声誉良好的品牌线缆,并遵循推荐的安装惯例,同时使用高质量的连接器。
了解更多关于AV行业的未来,或了解您的网络基础设施配置是否支持这些趋势。