工业自动化

开辟您独有的自动化仓库之路

Maher Alali和Mike Fisher

自动化仓库旨在解决在物料搬运环境中移动、保护和管理产品所涉及的诸多难题。

 

这些技术领先的环境优化了成本,提高了整个供应链的生产力,支持高效的工作流程,确保安全并使员工的产出最大化。但是,根据Peerless Research Group的数据,40%的仓库​​​​​​​尚未安装任何机器人自动化系统,这意味着在未来几年该技术变得更加普遍之前,仍有时间进行规划。

 

如果您正在考虑一个新的自动化系统或网络升级,那么这五个设计技巧将为您指明正确方向。

 

它们不需要按照一定的顺序进行。相反,您可以按照对自己的业务有意义的方式进行部署。

 

1. 连接您的固定资产

 

物料搬运环境包括各种保持在一个地方工作的固定资产:传送机、分拣机、内联扫描机、打印和贴标站等。这些设备是您仓库的主力,因此将其连接到网络以支持资源的高效利用是非常重要的。

 

确保您的固定资产能够连接到您的网络的最好方法是通过一个计划开始:确定每个固定资产的位置和连接它所需的线缆路由。这种积极主动的方法还可以让您设计一条冗余数据路径,以防在某条线路发生故障时停机。

 

如果您通过连接固定资产开启您的自动化仓库之旅,那么您可以灵活设置骨干网络的位置,并成功将移动资产和远程连接置于这些系统之上的层级。

 

2. 添加您的移动资产

 

除了固定资产,自动化仓库还有一些移动资产,它们可在整个建筑物中移动(手动或自行移动),以便完成任务。这为自动化仓库增加了新的复杂性,因为它们需要与固定设备部件进行交互,并在其周围导航。

 

移动资产通常包括自动存储和检索系统(ASRS)、自动引导车辆(AGV)、自主移动机器人(AMR)和移动扫描设备。

 

由于可以移动,这些资产依靠无线连接来运转并发送数据,而非实物线缆。随着它们从一个地方移动到另一个地方,信号强度对于消除这种干扰至关重要。了解设备的预期工作位置,可以让您规划Wi-Fi接入点的位置,以及您想要使用的天线类型。

 

对该地区当前运营的Wi-Fi网络进行简单研究,可帮助您决定使用哪些信道,从而避免干扰。一般来说,您应该避免将此网络用于其他常用流量,这样您的移动资产就不必为带宽展开竞争。

 

3. 构建骨干网络

 

自动化仓库的另一个关键组成部分是OT骨干网。可以将其想象成一条安全的高速公路,为遍布您的整个工业企业中的数字流量提供支持。

 

OT骨干网络将仓库中的固定和移动资产的数据汇集在一起。它还会建立安全区,并连接IT和OT系统,以提高资源效率。

 

冗余、可用性和安全性是骨干网络的关键优先事项。您的网络需要做到:

 

  • 安全 这样数据就可以来回传输,而不会受到网络攻击或人为错误的影响
  • 冗余 这样如果主系统出现故障,就会有一个辅助操作系统来接管
  • 可用性 这样人员和设备就可以访问其中的内容

 

幸运的是,这三个优先事项可以互为补充。

 

4. 启动远程连接

 

除了骨干网络和资产外,自动化仓库还需要支持安全的远程连接。这对于在不同位置工作的员工和第三方,以及在大型仓库各楼层(数十万平方英尺或更大)工作的现场工人而言,都是必不可少的。

 

在这么大的空间里,从建筑物的一边走到另一边可能需要几分钟,有时甚至需要半小时或更长时间。当出现网络问题时,这会延迟故障排除并延长停机时间。

 

远程连接让相应人员立即连接到问题所在的网段,以查看发生了什么并同时修正问题。

 

5. 可视化和管理数据流

 

一旦您的资产和网络启动并运行,还有一件事要做:确保您已准备好能够对网络资源和数据进行监控,以提高态势感知能力。

 

网络监控可以帮助您了解设备和系统的连接方式,并提供详细记录网络上发生的每个事件的数据日志。网络监控还可以帮助您将网络设计可视化,以便您可以一目了然地了解网络的状态,包括物理和逻辑数据流。

 

设计自动化仓库的其他技巧

 

除了我们上面提到的五个设计技巧之外,我们还建议您在自动化之旅中遵循其他一些最佳实践。这些建议是基于我们数十年参与各种类型和规模的仓库自动化项目所积累的专业经验给出的。

 

  • 在项目开始时指派一位项目经理,帮助您制定工作范围并管理预算。
  • 尽快找到您可以信赖的合作伙伴并让其参与进来。他们是一种资源,可帮助您制定有效策略,找出潜在的问题,为您的目标提供支持。有些供应商甚至能提供项目管理服务。
  • 如果您正在升级一个正在运行的设施,那么请确保与您的员工进行沟通,以便他们了解正在发生的事情以及原因。
  • 创建和存储准确的文档,以详细说明设备如何配置、如何连接及其所在位置。文档要随新技术的部署,时刻保持最新状态。

 

我们的团队随时待命,帮助您实现仓库自动化,并确保其高效运行。

 

如果您不确定从哪里开始,Belden的网络评估可以为您提供帮助。首先,我们会进一步了解您的运营流程、程序、挑战和机遇。然后,我们会对您当前的网络进行深入审计,并制定业务计划,以帮助您实现仓库自动化目标。

 

Belden的解决方案顾问Mike Fisher帮助我撰写了这篇博客,他是一个绝佳的资源,可以解决您的任何自动化仓库问题。如果您想了解有关此主题的更多信息,请给我([电子邮件已隐藏])或Mike([电子邮件已隐藏])发送电子邮件。