相关标签
这些技术先进的环境可以优化成本、提高整个供应链的生产力、支持高效的工作流程、确保安全并最大限度地提高工人的产出。但是,根据 Peerless Research Group 的调查, 40% 的仓库 尚未安装任何机器人自动化系统—,这意味着’在未来几年该技术得到更广泛普及之前,我们仍有时间进行规划。
如果您’正在考虑新的自动化系统或网络升级,那么这五个设计技巧将为您指明正确的方向。
它们’不需要按照特定的顺序来遵循。相反,您可以根据自己的操作来部署它们。
1.连接您的固定资产
物料处理环境 整合所有类型的固定资产,这些资产位于一个地方完成其工作:传送带、分拣机、在线扫描仪、打印和贴标站等。这些设备是仓库的主力,因此’重要的是它们能够连接到网络以支持有效利用资源。
确保您的固定资产可以连接到网络的最佳方法是从计划开始:确定每个固定资产的位置以及连接它所需的电缆布线。这种主动方法还允许您通过设计冗余数据路径来防止一条线路发生故障时出现停机。
如果您通过连接固定资产开启您的自动化仓库之旅,那么您可以灵活设置骨干网络的位置,并成功将移动资产和远程连接置于这些系统之上的层级。
2.添加您的移动资产
除了固定资产外,自动化仓库还有几种可在整个建筑物内移动的移动资产—手动或自行—完成任务。当它们与固定设备交互并绕其导航时,它们为自动化仓库增加了另一个复杂程度。
移动资产通常包括自动存储和检索系统(ASRS)、自动引导车辆(AGV)、自主移动机器人(AMR)和移动扫描设备。
因为他们’就移动性而言,这些资产依靠无线连接而不是物理电缆来运行和发送数据。当它们从一个地方移动到另一个地方时,信号强度对于消除干扰至关重要。了解设备的预期运行位置,可以让你规划 Wi-Fi 接入点的位置以及需要使用的天线’想要使用。
对该地区当前运行的 Wi-Fi 网络进行简单研究可以帮助您决定使用哪些频道以避免干扰。一般来说,你’您将希望避免将此网络用于其他一般流量,以便您的移动资产不会’不必争夺带宽。
3.构建骨干网络
自动化仓库的另一个关键组件是 OT 骨干网络。可以将其想象成支持整个工业企业数字交通的安全高速公路。
OT 骨干网络将仓库中固定资产和移动资产的数据汇集在一起。它还设立了安全区和 连接 IT 和 OT 系统 提高资源效率。
冗余、可用性和 安全 是骨干网络的关键优先事项。您的网络需要:
- 安全 这样数据就可以来回传输,而不会受到网络攻击或人为错误的影响
- 多余的 所以’可以在主系统崩溃时接管的辅助操作系统
- 可用的 这样人们和设备就可以访问’就在上面
幸运的是,这三个优先事项可以互为补充。
4.启用远程连接
除了主干网络和资产之外,自动化仓库还需要支持 安全的远程连接。这不仅对于在不同地点工作的员工和第三方至关重要,而且对于覆盖大型仓库地面(数十万平方英尺—或更多)的现场工人也至关重要。
在如此大小的空间里,从建筑物的一侧走到另一侧可能需要几分钟—有时甚至需要半小时或更长时间—。当出现网络问题时,这会延迟故障排除并延长停机时间。’
远程连接 可以让合适的人员立即连接到出现问题的网络段,查看’发生的情况—,并且通常可以同时纠正问题。
5.可视化和管理数据流
一旦您的资产和网络启动并运行,’还有一件事要做:确保您’已准备好监控网络资源和数据,以提高态势感知能力。
网络监控可帮助您了解设备和系统的连接方式,并提供详细记录网络上发生的每个事件的数据日志。它还可以帮助您可视化您的网络设计,以便您可以一目了然地了解网络状态,包括物理和逻辑数据流。
设计自动化仓库的其他技巧
除了我们上面提到的五个设计技巧之外,我们还建议您在自动化过程中遵循一些其他最佳实践。这些建议基于我们数十年来在各种类型和规模的 仓库自动化 项目中积累的专业知识和经验。
- 在项目开始时指派一位项目经理,帮助您制定工作范围并管理预算。
- 寻找您可以信赖的合作伙伴并尽早让他们参与进来。它们可以成为一种资源,帮助您制定有效的策略,找出潜在的问题并支持您的目标。一些供应商甚至提供项目管理服务。
- 如果您’正在升级现有设施,请务必与您的员工沟通,以便他们了解’正在发生的事情—及其原因。
- 创建并存储准确的文档,详细说明设备如何配置、如何’连接以及’位于何处。随着新技术的部署,请保持文档为最新。
我们的团队将帮助您实现仓库自动化—并确保其’高效运行。
如果您’不确定从哪里开始,Belden 的 网络评估 可以为您提供帮助。首先,我们进一步了解您的运营’的工作流程、流程、挑战和机遇。然后,我们对您当前的网络进行深入审核,并制定业务计划以帮助您实现仓库自动化目标。
Belden 的解决方案顾问 Mike Fisher 帮助我撰写了这篇博客,他是一位非常优秀的资源提供者,可以解决您关于自动化仓库的任何问题。如果您想了解有关此主题的更多信息,请给我发送电子邮件([email protected])或 Mike([email protected])。