工业自动化

面向未来的物料处理技术:一切从网络开始

Maher Alali

虽然有些人可能会认为这是一个言过其实的例子,但新冠疫情仍然有力地显示了在物料处理环境中能够发生多么迅速和意想不到的变化。

 

由于每年高峰季节的可预测性,很多物料管理人员都可以针对特定时期内需求的增加做好充分的应对准备。然而,对于COVID-19引发的需求骤增和在线订购的增加,他们却措手不及。在某些情况下,这些环境中的机器利用率从75%到85%增加到150%甚至更多,生产力需求一夜之间几乎提高了一倍。

 

根据美国人口普查局最新的年度零售业调查(ARTS), 2020年的电子商务销售额增长了2442亿美元,增幅达43%。由于大多数仓库没有必要的基础设施、设备或运营来处理工作量的增加,许多物料管理人员不得不匆忙寻找临时办法来应对需求的增加。

 

这种不可预见的情况给我们上了宝贵的一课,说明了面向未来的重要性。

 

什么是面向未来?

 

就工业网络而言,面向未来意味着确保您拥有适当的设备、硬件、设置和设计,包括连接您的数字资产的所有环节,以便您能够应对需求的增长。

 

对于物料处理人员来说,面向未来意味着使基础设施、资产和运营做好充分准备,以应对持续的峰值工作量、不可预测和可变的需求变化,以及新兴的面向未来的技术和数据。不管客户想要什么,您的网络都必须全天候运行来响应。带宽应该始终可用——这就是面向未来所能做到的。

 

除了为增加的消费需求做好准备,面向未来还意味着为更多的数据做好准备。数字化转型、IIoT和工业4.0都涉及到采集和使用数据来进行决策。现在确保面向未来将帮助您为这些不可避免的转变做好准备,并管理随之而来的数据。

 

现在就规划未来

 

规划未来可以使您的仓库为长期成功做好准备。这样可以确保节省时间,降低成本,提高效率,减少错误,甚至提高安全性。

 

网络基础设施尤其如此。拥有一个灵活的网络,能够在您采用新的面向未来的技术、方案和流程时支持您的运营,将有助于减少停机时间。它还可以帮助您避免在出现问题时为了匆忙寻找解决方案来恢复运营而被迫进行昂贵的升级。

 

这有点像购买笔记本电脑。您可以选择更便宜、内存更少的配置,也可以选择稍微贵一点、内存更大的笔记本电脑。(内存可提高电脑的速度,使您能够同时运行更多的程序或浏览标签页。)虽然更便宜的配置一开始似乎更有吸引力,而且能够满足您目前的需求,但几个月或一年之后,当您发现自己需要上网完成更多的工作、程序加载速度很慢、文件需要很长时间才能打开而且您必须关闭某些程序才能打开其他程序时,您可能会后悔自己的决定。

 

想想当初多花一点钱就既能够满足您购买时的需求,也能够满足您在未来发生变化和扩展的需求。相反,您现在感受到了没有为未来进行规划的影响,而且面临一个两难的选择:是买一台新的笔记本电脑,是在您现有的笔记本电脑上安装更多内存,还是忍受性能变慢的痛苦?

 

从我们的角度来看,这是物料处理设施在设计其网络时最常犯的错误:他们只针对当前的工作量、需求和要求进行规划,而不考虑未来可能发生的变化。

 

很多物料管理人员会咨询新的自动化系统或其他面向未来的技术,但他们不会将这些问题扩展到他们的工业网络,即支持他们面向未来的技术和运营的基础设施。

 

尽管没有任何组织能够预测未来的网络需求,但有一件事是肯定的:在大多数情况下,未来对网络和运营的需求只会增加,而不会减少。

 

您的网络在面向未来的技术中发挥的作用

 

您的网络设计(即您的数字资产的连接方式)是面向未来的关键环节。网络主干需要处理由于订单增加和运营扩大而产生的越来越多的数据量。

 

例如,选择具有稳定可靠的网络硬件的冗余网络设计可以帮助确保面向未来的运营并最大限度地提高吞吐量。它可以简化网络,提供更大的流程透明度,减少停机时间,并支持IT/OT融合。您选择的硬件应该能够在任何情况下良好运行。

 

例如,Hirschmann的工业交换机的设计和编程可以确保即使在发挥最大使用潜力(100%利用率)的情况下,其平均故障间隔时间(MTBF)仍可达到30至35年。

 

除了选择适当的网络设计和硬件之外,找到一个可以帮助您规划这一过程的合作伙伴是确保成功的关键。

 

Belden的解决方案架构团队可以帮助您设计面向未来的物料处理网络。我们的内部专家了解面向未来的技术和最佳实践,可确保您的基础设施满足未来需求。

 

我们的数字自动化咨询服务还可以从运营角度为面向未来的方案提供支持,帮助您提出管理遗留设备的现实方法,并为未来制定数字化路线图。咨询服务从网络评估或数字化成熟度评估开始,以便我们更好地了解您运营的工作流和流程,识别挑战并发现机遇。

 

在考虑面向未来的技术时,您始终应该提出这个问题:“我需要部署什么样的网络基础设施才能支持我们未来的工作负荷?”Belden随时可以帮助您找到答案。

 

相关链接

 

通过强大的网络解决方案提高仓库生产力

物料搬运网络:针对不良绩效的解决方案

物料搬运环境中的3大常见网络故障