案例分析

瑟卡度假村 & 拉斯维加斯赌场

Belden
当德里克和格雷格史蒂文斯(来自底特律的“D 兄弟”)设想他们在拉斯维加斯的新场地时,他们想要打造一种不同于其他赌场或度假村的体验。


这是案例研究的摘录。 点击此处阅读完整的案例研究。

客户

当 Derek 和 Greg Stevens(被称为 “D 兄弟” 来自底特律的创始人 (Dr. David) 在设想他们的新拉斯维加斯场馆时,他们希望打造一种与其他赌场或度假村不同的体验。

 

这座 35 层、120 万平方英尺的新建筑的一切都与众不同—从仅限成人的氛围到老派的拉斯维加斯氛围,还有标志性的 Vegas Vickie 霓虹灯标志。

 

西卡度假村 & 拉斯维加斯赌场还在五楼设有一个名为 Stadium Swim 的水上剧场:六个游泳池、池畔酒吧、小屋、沙发床和躺椅分布在三个层叠的楼层,为 4,000 多人提供了 40 英尺 x 143 英尺高清屏幕的完美视野,播放各种娱乐节目。

 

覆盖整个城市街区—以及拉斯维加斯大道以北最高的酒店—这是自 1980 年以来拉斯维加斯市中心第一家从头开始建造的酒店赌场。

 

挑战

Circa Resort & Casino Las Vegas 的业主将他们的聪明才智运用到了酒店的各个方面。

 

例如,Greg Stephens 不想使用专用交流电源,而是希望使用数字电力™ (DE) 作为骨干配电基础设施,以减少能源使用并创建智能建筑。他的愿景是使用 DE 为从灯光和开关到室内气候控制和无线接入点等一切设备供电。

 

这种方法需要具有创新思维的布线和连接合作伙伴。由于畅通无阻的视野对于该项目的许多组成部分(包括 Stadium Swim)都至关重要,因此所有基础设施都必须隐藏:没有用于 Wi-Fi 连接的电线杆。

 

由于该结构是沿着现有高楼之间的狭窄街道建造的,在整个项目中都需要仔细规划和操控材料的运送。

 

COVID-19 也制定了自己的限制,限制了允许进入工作现场的人数,并阻止定期检查进度。该项目必须进行远程管理,同时仍需按计划进行

 

深入了解

FEA Consulting Engineers 是一家位于内华达州的酒店工程公司,该公司正与数字电力—的创造者 VoltServer™ —合作,帮助业主’ 实现梦想。该工程公司建议 Belden 提供布线和连接解决方案。

 

“我们非常激动,” VoltServer 销售总监 Ken Hydzik 说道。“我们’与 Belden 解决方案合作取得了巨大的成功。他们拥有针对数字电力使用而优化的优质产品和电缆选项。Belden 是第一家认识到数字电力优势的电缆制造商,我们赞赏他们的创新和合作率先进入市场。”

 

解决方案

部署了 Belden 数字电力™ (DE) 电缆来支持骨干配电基础设施;它们’经过优化,可以安全地将 DE 延伸到尽可能长的距离。在许多情况下—包括在 Circa Resort & 拉斯维加斯赌场—,利用 DE 的网络可以由低压技术人员而不是电工来安装(类似于 PoE 电缆),从而节省时间和金钱。

 

除了 DE 电缆外,Belden 还提供 6 类、AV、CCTV/安全和门禁控制电缆,以及铜连接、机架和机柜。

 

DKNQ Inc. 创始人兼业主代表 Keith Nichols 将该项目能够提前两个月完成的部分原因归功于 Belden 的 REVConnect 系统。’ ’’®

 

“我们节省了大量时间,因为我们能够将电线拉进去,而不必将其打到块上,” 他解释道。

 

首次终止时,可以测试连接以确保性能。然后可以将电缆推回到墙壁或天花板中,以便装修承包商可以通过。工作完成后,即可安装插孔或插头主体和面板。REVConnect’ 独特的核心和小帽安装程序可完成 95% 的端接,而无需知道是否将使用插孔、插头或耦合器。

 

“我们把所有连接都留在天花板上,并用干墙砌成,” 尼科尔斯说道。“因为它是 在我们安装干墙之前就终止并测试,这节省了大量时间。我们’不必派任何人上电梯来测试和终止空中的一切。节省的劳动力非常多。”

 

他说,REVConnect 在 COVID-19 期间也发挥了救星作用,它允许安装人员完成一定程度的工作并撤离现场,以便油漆工和其他承包商能够完成他们的工作。各个行业从来都不需要交叉或并肩工作。

 

该连接系统还允许学徒和新安装人员仅经过 15 分钟的培训即可完成关键任务工作—,没有任何问题,也无需任何人检查他们的工作。

 

“REVConnect 不允许出现’错误,” Nichols 解释道。“采用传统的终止方式,新员工’不知道以何种方式终止,或者他们可能会弄乱线路。如果您’没有’擅长压接、端接和打线的人,那么您就会陷入困境。REVConnect 使我们能够快速投入运营。传统的终止方法’不会做到这一点。”

 

通信电子系统 (CES) 是一家位于拉斯维加斯的 Belden 认证 Belden 安装商,负责所有安装工作。由于该公司已获得认证,其团队成员将根据最新、最相关的行业技术和标准接受培训。CES 还能够为客户提供 Belden 解决方案的 25 年产品保修和终身应用保证。

 

结果

Circa Resort & 拉斯维加斯赌场于—2020 年 10 月—在疫情期间开业,比原计划提前了近两个月。尼科尔斯表示,只有与贝尔登这样的合作伙伴合作才能实现这一目标。

 

Hydzik 表示同意: “在设计过程的早期与 FEA 和 Belden 合作对于在疫情期间成功建设至关重要。拥有一位愿意改变这个垂直市场电力分配模式的所有者、顾问和制造商,将带来翻天覆地的变化。我们’我们已经看到人们对拉斯维加斯大道上同样的数字电力模式产生了浓厚的兴趣。”

 

除了降低水电费外,尼科尔斯估计,通过使用 VoltServer,还可以节省 $2 至 $3 百万的建筑成本’s DE 和 Belden’ s DE 电缆代替专用交流电源。

 

西卡度假村 & 拉斯维加斯赌场如今在拉斯维加斯大道上脱颖而出,原因有很多:它不仅为弗里蒙特街带来了新的景点,而且’它也是市中心最智能的建筑,利用先进的楼宇自动化、数字室内控制、LED 照明和电力分配等尖端技术—全部使用 DE 并由 Belden 电缆和连接支持。