关于本次网络研讨会
一种改进的电力格式称为 “故障管理电源” 正在改变技术系统的供电方式。 2023 年版国家电气规范 (NEC) 包含新条款 726,首次将 4 类电源(也称为故障管理电力系统或 FMPS)纳入 NEC。
该网络研讨会概述了 4 类电路与 1 类、2 类和 3 类电路的区别,以及 FMPS 系统的优势以及 NEC 如何定义和分类 FMPS 电路。
从那里,我们’将讨论如何不仅在美国境内,而且在世界其他地区以及通过国际 IEC 60364 标准部署和分类 FMPS。
加入Belden和VoltServer的行列,共同探讨FMPS的电力未来。
加入本次网络研讨会后,与会者将能够:
- 描述什么是FMPS及其工作原理
- 根据 NEC,解释 4 类系统与 1、2 和 3 类系统有何不同
- 了解 FMPS 的优势
- 了解如何通过全球标准部署 FMPS