Skyscraper

 

关于本研讨会

将 AV 系统引入网络可以支持可扩展的交换、长距离以及合并通信和数据的新机会。 本次免费网络研讨会将帮助您快速了解 AV over IP,以便您更好地准备网络基础设施。

我们首先讨论 AV over IP 以及使用标准网络设备和互联网协议传输和切换音频和视频的好处。 然后,我们将了解为 AV over IP 准备基础设施的步骤,并将现有的智能建筑基础设施与新的 AV 技术相结合。

您还将发现影响 AV over IP 应用中使用的电缆和连接类型的因素,以及整合低压电源的方法。

参加本次网络研讨会后,与会者将能够:

  • 解释一下 IP AV 与其他技术相比的 & 优缺点
  • 描述在AV over IP应用中指导线缆选择的因素
  • 解释在AV应用中使用模块化插头端接链路 (MPTL)/直接连接端接方法的好处
  • 确定将受益于AV over IP技术的环境

 

Belden产品更新

及时掌握重要的产品更新、洞见和新闻。