CloudRail.DMC
所有CloudRail边缘设备都通过基于云的中央CloudRail设备管理云(CloudRail.DMC)进行控制。预配新设备, 部署边缘功能, 监控设备状态, 安装更新等等。基于浏览器, 可从世界任何地方访问且安全。端到端加密等安全功能, 监测设备, 故障转移方案或多角色用户访问可满足企业客户的所有要求。
特点与优势
- 即插即用设备配置和数据规范化:操作系统中的设备库连接到超过12.000的工业传感器或执行器到任何云 - 即插即用不到一分钟。只需插入传感器,选择云即可完成!
- 易于安装:可在数小时而不是数周内将新机器(绿地)和旧系统(棕地)连接到云。
- 易于扩展:通过中央设备管理和远程配置,从一台机器的 PoC 扩展到数百万个连接资产。
- 完全安全:满足企业客户的安全性和合规性要求,提供端到端加密连接和远程更新。
- 兼容:直接连接到AWS、Microsoft Azure、Google Cloud、SAP、阿里巴巴等。
-
产品列表
-
常见问题
-
订阅计划
在联系我们的技术或产品支持之前,请仔细阅读我们的常见问题解答以及常见问题的答案。
使用Belden的CloudRail解决方案需要哪些组件?
要使用Belden的CloudRail解决方案将传感器连接到云端,您需要以下组件:
- CloudRail.Box Max 或运行 CloudRail.OS 的硬件;
- 电源;
- IO-Link主机;
- 传感器电缆(M12电缆);和
- 工业IO-Link传感器(到带传感器的cloudrail页面)
CloudRail的成本是多少?
它是基于连接的OT数据源数量和CloudRail.Box(硬件)成本的订阅模式的组合。请联系Belden了解定价信息。
数据进入云后会发生什么?您是否构建自定义应用程序?
CloudRail 与来自 AWS、Microsoft Azure 或 Google Cloud 的云服务集成。组织自行在获取的数据之上构建应用程序,使用现有软件产品,或与 IT 系统集成商合作。如果您正在寻找完整的解决方案,请与Belden联系,了解我们的软件和集成商合作伙伴,请访问我们的 生态系统合作伙伴页面。
它是否支持云 XYZ?
目前,我们开箱即用地支持 AWS IoT Core、AWS IoT Sitewise、AWS IoT Greengrass v2、Microsoft Azure IoT Hub、Microsoft Azure IoT Central、Microsoft Azure IoT Edge 和 Google PubSub。或者,您可以使用通用 MQTT 函数连接任何支持此协议的不受支持的云。
我可以并行使用多个云提供商吗?
是的。您可以将设备连接到不同的云平台。即使是具有多个云的同一传感器也是可能的。
哪些传感器与CloudRail兼容?
所有传感器均具有以下接口:IO-Link、数字(1/0)或模拟(4-20mA)(带模拟到IO-Link适配器)。此外,CloudRail支持Modbus RTU和Modbus TCP,例如许多电表都使用它们。
我可以将多少个传感器和IO模块连接到云?
这在很大程度上取决于您运行CloudRail的硬件和配置,更具体地说,取决于将数据发送到云的频率。每 100 毫秒发送一次传感器值和每 10 分钟发送一次传感器值之间存在巨大差异。对于CloudRail.Box Max,我们目前支持8个IO-Link主模块,带有8个传感器,每个传感器发送频率为100ms。
我可以将多个IO-Link主机连接到单个CloudRail.Box吗?
是的,可以 (a) 使用以太网交换机将多个 IO-Link 主站连接到 CloudRail 网关,或 (b) 通过现场端口接口以菊花链方式连接多达 8 个 IO-Link 主机。
哪些IO-Link主模块兼容?
您可以在我们的 IO-Link解决方案页面上找到列表。
我可以从PLC获取数据吗?
如果 PLC 支持 OPC-UA,则可以使用 CloudRail 连接 OPC UA 对象。对于复杂的OPC UA结构或从传统PLC直接采购,请咨询Belden了解我们的 BHDO产品。
为什么选择订阅模式?
CloudRail是一个托管解决方案。这意味着我们希望为您提供安全可靠的云系统传感器 - 无论是现在还是将来。连接到互联网的设备需要持续维护(例如安全补丁)。此外,云行业发展非常迅速,需要进一步更新。如果没有订阅,这一切都无法实现。最重要的是,订阅涵盖了我们将来发布的新功能。
与 XYZ 边缘网关有何不同?
市场上的大多数边缘网关都非常通用,因此使用起来很复杂。我们的目标是让每个具有IT知识的人都应该能够将传感器与云连接起来。因此,我们使其变得超级简单,并去除了有关OT的特定领域所需的知识。此外,CloudRail是一个托管解决方案。这意味着您可以轻松创建PoC,也可以将其用于具有数百万台设备的大规模安装。
传感器数据发送到云的频率如何?
CloudRail允许灵活配置网关发送速率,从100毫秒到几个小时。也可以将阈值定义为百分比。因此,例如,如果温度变化超过20%,请将其发送到云端。这对于数字传感器 (0/1) 特别有用。
盒子的设置如何工作?
CloudRail.Box带有序列号和QR码,位于外壳的右侧。只需在设备管理云中输入或扫描二维码即可。查看我们的 快速入门指南 了解更多信息。
我可以手动更改 IP 地址吗?
是的。请先将该框添加到 您的设备管理云 (即使认为它还无法与之通信),然后检查“高级网络设置”选项卡以获取进一步说明。
软件更新如何传送到盒子?
通过远程固件更新。您将在设备管理云中收到有关新版本的通知,只需单击一下即可安装更新。此外,可以在预定义的时间自动安装它。
如果盒子失去与互联网的连接会怎样?
CloudRail.Box 最多可以暂存 65535 条消息,以便在互联网恢复后发送。此外,如果相应的云平台支持,则可以使用设备影子来存储和同步状态。
如何将盒子移动到其他帐户?
是的,只需在一个帐户中删除它,然后添加到另一个帐户。
它是否适用于工业环境?
是的。CloudRail.Box Max专为工业环境而设计。盒子是IP20,所以你应该把它放在机柜里。另一方面,IO模块是IP67,几乎可以安装在任何地方。
它是否支持本地 MQTT 代理?
是的,只需选择“MQTT 代理”而不是云平台。
CloudRail使用什么协议,在哪个端口上?
它使用 MQTT 与设备管理云以及大多数云平台进行通信。如果平台不支持 MQTT,它将使用 https 作为后备。当然,所有连接都使用SSL加密。它使用端口 443 或 8883。
CloudRail是否安全/可靠?
是的。CloudRail 受到全球许多企业客户的信任,即使在国防行业也是如此。此外,该公司拥有强大的软件背景,因此安全性是我们DNA的一部分。更详细地说:所有连接都使用SSL / TLS进行端到端加密,CloudRail.Box Max在连接到互联网的端口和连接到IO-Link主/ OT网络的端口之间完全分离,固件更新和安全补丁集中部署到所有Box(OTA更新),它运行复杂的防火墙并使用TPM。请 与我们的产品专家联系 以获取更多详细信息。
数据是否通过CloudRail服务器?
不。 设备管理云 仅用于配置CloudRail.Box设备。实际数据直接在Box和相应的云平台之间流动。
CloudRail.Box是如何配置/管理的?
只有通过 设备管理Cloud。您无需在本地配置任何内容。
如何在相应的云平台上添加设备?
我们通过 AWS API 连接到您,例如 AWS 账户。因此,有必要向 设备管理云提供您的 API 凭据。如果您不喜欢自动化方式,您仍然可以手动添加设备,只需传递设备凭据即可。
CloudRail 是否在现有安装中工作?
我们的主要目标是将仅用于IIoT目的的其他传感器连接到云。因此,只有一个现场总线端口的IO-Link主机只能用于与CloudRail.Box通信。具有用于物联网应用的单独端口(例如IFM的DataLine版本)的主站可以与PLC和CloudRail.Box并行通信。此外,您可以连接到任何OPC-UA服务器作为数据源。
我可以手动添加云平台上已存在的设备吗?
是的。在这种情况下,您需要提供设备凭据或证书。这也是通过设备管理云完成的。
入门计划 |
标准计划 |
|
---|---|---|
最适合 | PoC、试点和测试安装 | 灵活扩展安装 |
信息 | 20、50、200 个单位后的数量中断 以下每台设备占订阅单位的 1 倍: - CloudRail.Box Max 网关 - IO-Link主机 - OPC-UA服务器 - 每10个Modbus TCP设备连接到网关 |
20、50、200 个单位后的数量中断 以下每台设备占订阅单位的 1 倍: - CloudRail.Box Max 网关 - IO-Link主机 - OPC-UA服务器 - 每10个Modbus TCP设备连接到网关 |
计划持续时间 | 6个月 | 12个月 |
北向连接器 | AWS、Microsoft Azure、Google Cloud、MQTT、Webhooks | AWS、Microsoft Azure、Google Cloud、MQTT、Webhooks |
消息/数据 | 无限 | 无限 |
数据源 | IO-Link, 4-20mA, 数字, Modbus TCP/RTU, OPC-UA | IO-Link, 4-20mA, 数字, Modbus TCP/RTU, OPC-UA |
远程固件更新 | ✓ | ✓ |
面向未来/升级 我们确保CloudRail始终与最新的传感器,协议和云提供商以及服务合作。 |
✓ | ✓ |
边缘计算 | AWS IoT Greengrass, Azure IoT Edge | AWS IoT Greengrass, Azure IoT Edge |
自动设备配置 CloudRail 使用 API 在相应的云平台(例如 AWS 或 Azure)上自动添加和配置新添加的设备。 |
✓ | ✓ |
工业级安全性 | ✓ | ✓ |
支持 | 高级支持 高级支持是企业安装的完美选择。我们保证最长响应时间为一个工作日,您可以通过电子邮件或电话与我们联系。 |
基本支持 基本支持适用于非关键安装。我们始终尽最大努力为客户提供支持,但在此计划中,我们无法提供任何保证。 可根据要求提供高级支持选项。 |
立即注册 | 立即注册 |