为了减少计划外停机时间和维护成本,工业制造商越来越依赖预测性维护等做法。预测性维护允许您的团队根据实际设备状况主动执行维护任务,而不是遵循基于时间表的固定维护计划。
如果您的生产站点使用 Amazon Monitron 系统来监控工业设备、分析传感器数据并预测设备故障作为其预测性维护计划的一部分,那么您’可能已经听说过更新:来自 Amazon Web Services (AWS) 的用于工业设备状况监控的机器学习 (ML) 服务不再向新客户提供。
现有的 Amazon Monitron 客户将能够正常购买设备并使用该服务。亚马逊将继续销售该设备直至 2025 年 7 月,并履行其五年设备保修,包括服务支持。虽然 AWS 继续投资于 Amazon Monitron 的安全性、可用性和性能改进,但它并不打算推出新功能。
因此,许多工业环境可能正在寻找一种收集设备数据的新方法,以实现状态监测、预测性维护、故障检测和资产管理等功能。
虽然来自 AWS 的这个消息可能令人惊讶,但 Belden’ 的 CloudRail 是推动灵活的端到端设备监控的另一种机会,因此您可以随着需求的变化继续提高工厂性能和规模。
Amazon Monitron的改造解决方案:Belden CloudRail
CloudRail Belden 的解决方案可帮助工业公司改造旧机器和设备 IO-Link,一种工业通信标准,可实现设备和控制系统之间的双向通信。CloudRail 连接振动传感器、温度传感器和其他类型的传感器—总共 30,000 多个传感器—简化工业数据采集和传输。
由于它提供了无缝的 OT 到云连接,CloudRail 可以快速轻松地将情境化的 OT 数据连接到 AWS 云生态系统。只需几分钟的设置,传感器即可轻松连接到 AWS 服务,例如 AWS IoT 核心, AWS IoT SiteWise,和 AWS IoT Greengrass V2 简化数据收集、处理和分析。
Belden CloudRail可为您的工厂带来什么
CloudRail将数据从工厂车间传输到您的智能工厂应用程序。
支持不同的协议和标准,例如 OPC UA 和 Modbus,CloudRail 可与现代设备以及现有机械配合使用,以便您可以优化系统投资’已经做了。
最终形成一个安全、可靠的传感器到云系统,该系统可以持续监控、维护和更新,以支持当前和未来的工厂运营。而且由于数据在边缘本地标准化并通过 CloudRail 以可消费的格式发送,它可以防止阻碍获取提高整个工厂效率所需的全面见解的孤岛。
Belden CloudRail的显著特色
在您考虑将Belden CloudRail作为Amazon Monitron的替代选择时,我们希望您了解一些Belden CloudRail的功能:
- Belden提供从边缘到云的整体解决方案,涵盖您所需的一切:电缆、IO-Link主机、交换机、网关和设备管理软件。
- 作为独立于供应商的解决方案,它可以支持来自任何制造商的几乎任何类型的传感器,包括监控振动、温度、压力、能源使用等的传感器。
- CloudRail 直接与 AWS IoT SiteWise 简化工业设备数据的收集、存储、组织和监控。借助 AWS IoT SiteWise,您可以使用仪表板可视化近乎实时和历史的设备数据,以及计算工业性能指标。使用集中数据,您可以为 BI 报告和机器学习 (ML) 模型等分析提供支持,以优化操作。AWS IoT SiteWise 还可以与数字孪生平台集成,例如 AWS IoT TwinMaker 集中与孪生实体相关的传感器数据。
- CloudRail.Box Max 设备支持 边缘计算 通过提供原生支持 AWS IoT SiteWise Edge。它还使用 AWS IoT Greengrass V2 来支持本地预处理并生成警报。
准备好进行转换了吗?
如果你’正在寻找 Amazon Monitron 的替代解决方案,请联系 Belden。我们可以帮助您无缝改造您的 Amazon Monitron 设备,以帮助您实施异常检测,从而保持您的工厂设备正常运行。
相关链接: