工厂数字化:两位工业工程师使用平板电脑,可视化大数据统计墙,优化高科技电子设备。工业 4.0 机械生产

 

 

许多自动化制造操作仍然依赖于传统的现场总线系统。事实上,行业分析师估计,当今’的 工业连接 中有 55% 到 65% 是通过现场总线技术实现的。然而,这些环境中的网络管理员经常会遇到与数据传输速率和集成新设备相关的挑战。

 

但向现代以太网技术的转变正在兴起,为网络管理员提供了显著的优势。实施以太网并遵守 IEC/IEEE 60802 使他们的职责—(包括管理和维护网络安全和性能—)变得更加容易。

 

以太网如何改善工业网络管理员的生活

自动化制造操作中使用的以太网技术的确切类型—例如 SPE(单对以太网)、多对以太网或光纤—是次要的。为什么?因为每种类型都符合同一套 IEEE 标准。不同现场总线系统的转换非常重要。这些系统很难相互集成,也很难与 IT 基础设施集成,从而无法确保统一、开放的网络技术以太网。

 

IEC/IEEE 60802 集成了质量保证 (QoS) 和安全的特定机制,这两者对于现代工业网络的运行都至关重要。对于所有网络兼容设备,一致性要求实施现场总线环境中不可用的附加机制和功能。’

 

这可能会带来一些挑战,尤其是在资源严重受限的设备中。此外,IEC/IEEE 60802 配置文件尚未提供一致性测试,因此产品开发不可行。

 

通过切换到 固相萃取网络管理员受益于 IEC/IEEE 60802 配置文件的增强功能,包括改进的安全协议,例如用于身份验证的 IEEE 802.1X、统一时间同步以及通过 QoS 对流量进行优先排序的能力。

 

这确保了关键控制信息优先于不太紧急的流量,从而提高了安装效率和可靠性。与传统现场总线相比,SPE 提供的更高带宽和范围还允许网络管理员有效地管理具有更多终端设备的更广泛的网络,从而提高系统的可扩展性和灵活性。

 

OPC UA和UAFX的适用范围

SPE 与 OPC 基金会的结合’秒 UA(统一架构) 现场交换(FX),也称为 UAFX 规格,为网络管理员和其他在工业自动化和 SPE 决策过程

 

作为OPC UA框架的扩展,UAFX支持现场级工业环境中的实时确定性通信,从而实现控制器、设备和系统之间的流畅数据交换。

 

例如,OPC UA和UAFX促进实现了标准化的水平和垂直通信,以及统一的数据语义,这对于以下方面至关重要:

  • 应用工程师 完成初始配置的人
  • 运算符 谁负责流程监控
  • 数据科学家 谁进行数据分析

 

为了理解这在现实生活中如何发挥作用,想象一下在流程工业中工作的数据科学家。精确及时的数据分析对于优化生产和及早发现异常至关重要。切换到 SPE 能够快速、可靠地将大量数据从生产线直接传输到分析和预测系统。

 

将OPC UA和UAFX与SPE集成可确保标准化和可互操作的数据采集和传输,使数据科学家能够高效访问一致且全面的数据库。

 

这不仅提高了数据分析的质量和信息价值,而且还支持预测性维护。它可以实时分析机器数据,以便预测可能发生的故障,并采取适当的维护措施。SPE 的高带宽和低延迟,结合 OPC UA 和 UAFX 提供的数据一致性和安全性,使数据科学家能够提高工厂效率并减少停机时间。

 

到目前为止,UAFX 仅包括控制器到控制器的通信,它将控制器相互连接,而不管制造商是谁。目前,传感器和执行器正在集成到控制过程中。

 

与NAMUR和开放流程自动化论坛的目标保持一致

NAMUR开放架构(NOA)开放流程自动化论坛(OPAF)在流程工业中推广开放、可互操作的系统,以创建更加灵活高效的生产环境。

 

SPE 和 OPC UA 与 NOA 和 OPAF 的目标完全一致。SPE 为以下领域提供强大、标准化的通信基础设施: 自动化技术。这些技术共同作用:

  • 实现不同设备和系统的无缝集成
  • 提高数据透明度
  • 支持高级分析和控制功能

 

此外,NAMUR 还希望获得额外的过程和设备状态数据(“重要数据”)通过增加带宽。

 

在AI(人工智能)的帮助下,可以通过预测性维护进一步优化流程,并且可以进一步提高系统可用性,因为传感器可以独立报告情况严重的偏差。

 

标准化信息模型应能够实现独立于制造商和自动化的传感器自适应参数化和配置,进而自动提供识别数据。

 

总之,这些创新将有助于构筑工业自动化系统更具适应性、可扩展性且更能满足不断变化的需求的未来。

 

Belden助力推动单对以太网驱动的未来

随着工业自动化行业从传统的现场总线向现代以太网技术过渡,Belden将帮助工厂将OPC UA和UAFX与单对以太网集成,以便所有利益相关者都能体验到其中的好处。

 

我们的单对以太网布线和连接产品组合为在工业环境中建立以太网连接创造了无限可能。

 

详细了解 单对以太网

 

相关链接