轻松安全地访问生产数据是工厂和资产优化的关键。使这些信息易于获取和操作可以提高效率、改进质量控制并降低成本。
那慕尔过程工业自动化技术用户协会正在帮助过程自动化行业改善对生产数据的访问。作为一个由过程自动化领域的用户和制造商组成的组织,它也是 NAMUR 开放式架构(NOA)。
该计划旨在标准化和开放化学加工及相关行业的过程控制系统架构。NOA 促进工业自动化和过程控制中的可互操作解决方案。
流程制造商采用 NOA 的 5 个理由
为什么过程自动化行业应该考虑采用遵循 NOA 概念的系统?有五个驱动因素使得 NAMUR 开放式架构成为一个有吸引力的选择。
1.互操作性
NOA 促进不同供应商的设备和软件之间的通信,使它们能够高效地协同工作。这有助于构建更加灵活、适应性更强的控制系统。当设备和软件可互操作时,您可以选择要在模块化架构系统中使用的产品,并相信它们可以协同工作。
2.供应商中立
NOA 可防止您被锁定在某个供应商的生态系统中。这使您可以自由选择最适合您需求的组件或系统,而不受专有技术的限制。供应商不可知论也可能降低成本,因为当客户决定从不同的供应商中选择哪些组件时,供应商之间的竞争往往会压低价格。
3.面向未来
随着技术的发展,NOA 有助于确保您的自动化系统面向未来。您可以轻松地将新技术和组件集成到您的基础设施中,而无需更换整个系统。
4.安全性
NOA 促进开放标准和网络安全最佳实践的使用,增强了工业控制系统的安全性。它有助于创建更具弹性、更安全的系统来保护关键基础设施。
5.社区协作
NOA 鼓励行业合作。用户、供应商和标准组织可以共同努力定义和改进开放标准和最佳实践,从而为每个人带来更好的解决方案和成果。
了解NOA的数据流
制造商和行业组织选择采用NOA原则来获得更大的灵活性、降低成本并确保他们的系统在技术进步中保持适应性和安全性。
NAMUR开放式架构是一种具备前瞻性的方法,符合行业不断变化的需求。
在上图中,我们看到两个数据流:
1.从 DCS/PLC 通过专有接口,用绿色箭头表示。
2.从维护和操作系统 通过开放接口,用红色箭头表示。这些系统对时间的要求不太严格。
在此架构中,从维护和操作系统流出的数据中有两种子类型的数据流:
2A.从现有的过程控制系统来看, 用灰色框中的两个蓝色箭头表示。
2B.来自新的螺栓固定传感器, 用红色框中的两个蓝色箭头表示。
来自维护和操作系统的数据流是 Belden 边缘解决方案发挥作用的地方。我们的 工业边缘解决方案 帮助您实现通过工厂特定的维护和操作路径的数据流。
在下图中,我们深入研究了与 2A(来自现有过程控制系统的数据)相关的解决方案架构,该架构由四个组件组成,以蓝色圆圈标注。
Belden 在 NAMUR 开放式架构中的角色
让我们仔细看看 Belden 工业边缘解决方案的四个组成部分,以及它们如何帮助您实现 NOA。
1.OpEdge 硬件
OpEdge系列边缘设备(包括OpEdge-8D)为在网络边缘运行应用提供可靠的计算基础设施,帮助您管理过多的可用数据,并将本地数据转化为有用的洞察。
这些坚固耐用的边缘计算设备专为在工业环境中安全穿越多个网络而设计。它们具有内置边缘运行时来支持容器、虚拟机和远程边缘应用程序编排和管理。
2.Belden Horizon 数据运营
Belden Horizon Data Operations (BHDO) 是一款软件工具,可实现 数据收集和情境化 在网络边缘,提供更深入的数据洞察和分析。BHDO 支持超过 275 种协议,通过以下方式帮助您实现 NOA:
- 在不中断控制系统的情况下收集数据
- 聚合来自所有操作级别(交换机、防火墙、I/O数据块等)的数据
- 支持OPC UA协议
3.Belden Horizon 数据管理器
Belden Horizon Data Manager (BHDM) 与 Belden Horizon Data Operations 协同工作,负责管理 BHDO 部署。它通过以下方式帮助您的工厂实现 NOA:
- 根据NOA合规性预期集中管理和编排
- 在一个组织内的多个单元或机房进行扩展
- 在多个部署设施中无缝更新
4.我们的服务和客户创新中心
Belden 在世界各地(从芝加哥到中国)设有五个客户创新中心 (CIC),我们在这里与客户合作解决他们独特的业务问题。我们的 CIC 可以帮助您利用实时数据构建运营效率的基础。
在这些创新中心内,您会发现:
- 集成产品和解决方案演示,我们的专家亲自展示和讲解我们的产品。您将深入了解我们的系统和组件如何运行。
- 概念验证(POC)实验室,在这里,我们共同创建解决方案,并由我们的专家进行测试,以评估这些解决方案在现实场景中的潜力,旨在让您的想法变为现实。
- 验证实验室,我们的内部专家在此验证我们的设计和数据解决方案,并确认它们在现场部署之前是否可以在您的网络中运行。
- 测试服务,我们的专家为您执行耗时的内部测试,以加快开发和部署速度,以便更快地提高您的网络性能。
NOA案例研究
Belden已经在与客户合作,帮助他们采用NOA原则。
为了支持全公司的数字化转型并从数据中获得见解,一家全球食品行业制造商需要帮助从其各自孤立的资产中提取OT数据。
我们与AVEVA and OSIsoft合作,帮助该制造商成功设计了一个网络/数据摄取架构,该架构以符合NOA标准的方式与现有的流程控制网络并行,安全地从OT资产中收集必要的数据。
该计划包括创建属于更广泛的 NOA 愿景的计划。客户的 NOA 兼容架构由 Belden 的工业边缘解决方案提供支持,使他们能够安全地收集新的 OT 数据,而不会中断其现有的控制系统。
捕获的数据为支持公司数字化转型计划的各种数据系统提供了基础,包括:
- 高级分析
- 人工智能
- 数据运营
- 数字孪生
- 预测性和视情况维护
详细了解 Belden 的工业边缘解决方案。