这’是你们工厂典型的忙碌的一天。操作员在装配线上工作,监督制造操作并进行定期质量检查。突然间,生产停止了。您收到 PLC 停止工作的通知。每一秒的停机都意味着收入的损失。如何快速找出设备宕机的原因—并使其重新运行?
在传统的制造环境中,当设备出现故障时,您可能会收到实时警报(这要归功于能够收集和报告 OT 数据的工具)。虽然这些系统可以让您知道设备何时停止工作,但它们并不总能提供根本原因分析的见解。’
例如,PLC 设备本身可能没有问题。相反,意外停机可能是由于网络拥塞或电缆断开造成的。由于 OT 数据’无法提供有关网络性能的这些见解,您如何才能确定呢?
Belden 的团队在其 自己的一些制造工厂中也经历过这种脱节。由于我们’无法将网络性能与 OT 数据联系起来,我们的团队在遇到停机或减速时有时会一头雾水:是设备出现故障,还是网络问题影响了设备通信?
弥补OT数据与网络分析之间的缺口
到目前为止,还没有多少供应商能够提供结合运营数据和网络分析的细微差别的平台。虽然它们可能为两者提供解决方案,但这些解决方案彼此独立。至少,如上例所示,OT 数据管道和网络分析之间的这种脱节会给可见性和决策以及合规性、互操作性和兼容性带来挑战。
这意味着工厂在努力实现其数字化转型目标时必须经常与各种供应商交涉,并且如果他们想要关联OT数据和网络性能,他们通常必须通过复杂的手动业务流程来集成解决方案。
Belden 注意到了这一行业差距并决定解决它—不仅帮助我们实现目标并提高我们自己的生产,而且还帮助您加速数字化转型。
为此,我们扩展了 Belden Horizon,创建了一套全面的软件和服务。因此,工厂现在可以访问一个可互操作的、行业标准的平台,该平台涵盖 OT 数据和网络分析,同时还支持边缘基础设施的集中管理。
OT数据分析:整理您的OT数据
数据能力对于实现工业 4.0 目标至关重要。工厂经理必须能够 “听到” 他们的传统和现代工业资产在说什么,然后分析这些对话以做出更好的决策。
Belden Horizon Data Operations (BHDO) 可帮助您打破传统基础设施和 不同数据源造成的障碍,从而加快您的数字化进程。您可以从传统和现代工业控制和传感器收集数据,在边缘对其进行情境化和分析,然后将其发送到下游进行进一步处理。
以下’介绍了 Belden Horizon Data Operations 如何支持您的 OT 数据和操作。
1.发现并收集工业资产的数据
通过收集来自 I/O 传感器、PLC 和其他资产的可用数据,它可以更全面地了解’每件设备都会发生这种情况。
在启用资产通信之前,Belden Horizon 帮助工厂发现其所有工业资产及其支持的通信协议。然后,数据操作使得数据收集成为可能,而不受协议的限制。想一想工厂车间里的所有设备。例如,当一台机器使用 Modbus,而另一台机器使用 PROFINET 时,它可以帮助您从这些资产中收集数据—以及支持超过 275 种协议的许多其他协议。
随着更多设备加入网络,这个问题变得越来越普遍,该平台可帮助您汇总数据和协议,以便将它们一起进行集成、分析和应用。
2.情境化和分析数据
现在您已经有了数据,您需要了解它的含义。数据操作还使您能够 将数据情境化。
例如:您有代表泵的数字’温度和压力—但是在订单处理或当前轮班操作中这些数字到底意味着什么?泵的性能是否正常?工作职能信息通常驻留在 IT 系统中,但数据操作将 OT 和 IT 数据结合成一个单一的、易于理解的视图。
从那里,您可以衡量实际性能并得出有关平均值、趋势和超出通常参数的性能等方面的可操作的见解。这使您能够回答有关制造效率、瓶颈、质量和生产力的关键问题。
3.集成数据并将其连接到端点
您拥有自己的数据,并且了解其含义—现在需要对其进行处理、分析和可视化,以支持行动。
为了连接到端点并为您的OT、IT和数据科学团队创建完整的边缘到云数据图,您的数据很可能需要进入企业环境,无论是涉及云的环境还是位于其他位置的企业数据中心。
Data Operations可帮助您实现此目的,以便您可以深入了解运营中最重要的指标。
网络分析:管理边缘基础设施和网络性能
除了管理数据外,Belden Horizon软件还为您提供监控、分析和改进网络性能所需的一切,以便您迈向互联工厂。
Belden Horizon Network Insights(BHNI)可帮助您发现工业和网络资产,并分析您的工业网络,从而深入了解网络性能和可靠性。
通过自动嗅探工业网络数据并生成有关其注意到的内容(如有线和无线网络上的异常、安全和性能问题)的见解,Network Insights可帮助您了解网络的运行情况。
它利用专有算法和机器学习模型来生成见解,帮助您监控和改进指标,例如:
- 网络正常运行时间
- 带宽和吞吐量
- 延迟
- 可靠性
最后,它还可以与任何供应商合作’的网络设备,允许工厂使用最适合他们的网络设备,同时仍然可以获得他们需要的见解。
通过整合数据提高工厂绩效 & 网络分析
百通地平线’的软件和服务套件可帮助您在一个平台内处理和管理数据和网络—同时实现边缘基础设施的集中管理。
Data Operations和Network Insights独立于供应商,它们协同工作,帮助您支持和利用OT数据和运营,同时管理网络性能。
我们’我们不断寻找方法来帮助您继续沿着工业 4.0 的道路前进。请经常回来查看,以了解更多有关我们如何帮助您基于 OT 数据和网络分析优化工厂性能的信息。请继续关注我们的博客以了解更多信息!
相关资源: