数据中心

使用合适的数据中心PDU降低停机风险

Keith Kramer
虽然几乎所有数据中心都安装了PDU,但随着数据中心电力需求的飙升,使用错误的PDU或使用旧的或过时的PDU可能引发风险。请在我们最近的博文中了解更多信息。

 

随着数据中心准备应对人工智能、机器学习和物联网等新兴趋势,其电力需求也将飙升。这些新兴应用将需要数据中心提供更高水平的处理能力。

 

例如,麦肯锡披露,预计到2030年,美国数据中心的功耗将达到35GW,高于去年的17GW。全球资产和财富管理公司施罗德(Schroders)估计,仅部署人工智能所需的能源使用量就可能从2023年的约1GW增加到2026年的7GW

 

与此同时,能源成本也在上升。Cushman & Wakefield的一份《2023个全球数据中心市场比较》报告称,该行业的工业和商业用电成本中位数增长了16%

 

由于任务关键型应用需要更多电力,因此找到监控和管理数据中心用电的有效方法对于盈利而言,变得前所未有地重要。

 

您是否配备了合适的PDU?

机架式配电单元(PDU)可能是为增加的电力需求做好准备的关键之一。它们用于分配、监控和控制数据中心内设备和装置使用的电力。它们提供受控且稳定的电源,同时告诉您有关功耗的不容易看到的内容。

 

虽然几乎所有数据中心都有某种类型的PDU,但使用错误类型的PDU或使用旧的或过时的PDU可能带来风险。这可能导致计划外停电、能源成本增加和增加停机时间。众所周知,数据中心停机就等于损失收入:Uptime Institute的2023年度停电分析显示,超过三分之二的停电成本超过100,000美元。

 

4种类型的数据中心PDU

 

基本型PDU

顾名思义,这些设备均为裸机:它们充当一种非常可靠的电源板,将电力分配到关键的数据中心设备,提供功率类型/数量、插座类型等方面的选择。它们不提供针对电力使用情况的任何级别的情报或见解,不收集有关其连接设备的数据,也无法通过网络进行监测或控制。

 

计量型PDU

请将计量型PDU视为基本型设备的升级版。它们也为设备分配电力,但它们还具有本地显示屏,提供有关本地功耗和负载水平(电流、电压、每相用电量等)的信息。设备上显示的信息留存在PDU中,不会在网络上共享,也不会传输到其他地方以供进一步分析。

 

监测型PDU

监测型PDU建立在计量型PDU的功能基础上,增加了通过网络监测设备的功能,这对于优化配电和功耗至关重要。

 

数据中心管理者可以实时远程访问有关功耗的数据。此附加功能提供了许多好处。例如,当超过阈值时可以发送通知,以便操作人员可以快速识别和响应问题。它还可以帮助托管数据中心提高客户的计费准确性。

 

开关型PDU

这些PDU是现有性能最高的装置。它们提供最多的情报,并且通过逐个插座完全控制装置。

 

因为它们是远程管理的,所以可以在任何地方打开和关闭、重置单个插座或安排功率循环。例如,如果一台设备出现故障,连接到该设备的单个插座可以远程重新启动,而不必有人在现场完成启动任务。

 

开关型PDU还支持报告功能,以便经营者识别趋势和规律,从而更好地做出有关用电量、配电、扩展、优化等方面的决策。

 

该不该不再局限于基本功能?

选择合适的PDU意味着找到平衡,既符合预算,又能获得保持和保护数据中心电源所需的功能。

 

如果您想超越简单的配电功能,从而能够监测、响应和控制数据中心的用电量,就有必要超越基本的、表面的电力消耗概述。监控插座级别的情况是尽量降低数据中心风险的最佳方法。

 

 

相关资源: