随着数据中心准备迎接人工智能、机器学习和物联网等新兴趋势,其电力需求也将飙升。这些新兴的应用程序将需要数据中心更高水平的处理能力。
例如,据麦肯锡称,美国 数据中心的电力消耗 预计到 2030 年将达到 35GW,高于去年的 17GW。全球资产和财富管理公司施罗德 (Schroders) 估计,仅人工智能部署所需的能源使用量就可能从 2023 年的约 1GW 增加到 2026 年的 7GW。
与此同时,能源成本也在上升。Cushman & Wakefield 发布的《2023 年全球数据中心市场比较》报告显示,该行业的工业和商业用电成本平均增长 16% 。
由于任务关键型应用需要更多电力,因此找到监控和管理数据中心用电的有效方法对于盈利而言,变得前所未有地重要。
您是否配备了合适的PDU?
机架式 配电单元 (PDU) 是应对日益增长的电力需求的关键之一。它们’用于分配、监控和控制数据中心 内设备和装置所使用的电力。它们提供可控且稳定的电源,同时告诉您有关电力消耗的您’无法轻易看到的信息。
虽然几乎所有数据中心都配备了某种类型的 PDU,但使用错误类型的 PDU—或使用旧的或过时的 PDU 会带来风险。这可能导致意外停电、能源成本增加和停机时间增加。众所周知,数据中心停机意味着收入损失:Uptime Institute 的 2023 年度停机分析 显示,超过三分之二的停机成本超过$100,000。
4 种类型的数据中心 PDU
基本型PDU
正如其名称所暗示的那样,这些设备是准系统:它们充当非常可靠的电源板的一种,将电力分配给关键的数据中心设备,提供电源类型/数量、插座类型等方面的选择。它们’不提供任何级别的智能或对电力使用情况的洞察,它们’不会收集有关它们所连接设备的数据,并且它们不能’通过网络进行监控或控制。
计量型PDU
可以将计量 PDU 视为基本设备的升级版。它们也为设备分配电力,但它们还具有本地显示功能,提供有关本地电力消耗和负载水平(电流、电压、每相电力使用情况等)的信息。设备上显示的信息包含在 PDU 中—它不会’在网络上共享或传输到其他地方进行进一步分析。
监测型PDU
监测型PDU建立在计量型PDU的功能基础上,增加了通过网络监测设备的功能,这对于优化配电和功耗至关重要。
数据中心管理人员可以远程实时访问有关电力消耗的数据。此附加功能提供了许多好处。例如,当超过阈值时可以发送通知,以便操作员可以快速识别和响应问题。它还可以帮助 主机托管数据中心 提高客户的计费准确性。
开关型PDU
这些 PDU 是目前性能最高的单元。它们提供最智能的功能以及对每个出口的设备的完全控制。
因为它们是远程管理的,所以可以从任何地方打开和关闭、重置或安排电源循环的各个插座。例如,如果某个设备发生故障,则可以远程重新启动连接到该设备的单个插座,而无需有人到现场完成任务。
开关型PDU还支持报告功能,以便经营者识别趋势和规律,从而更好地做出有关用电量、配电、扩展、优化等方面的决策。
该不该不再局限于基本功能?
选择合适的PDU意味着找到平衡,既符合预算,又能获得保持和保护数据中心电源所需的功能。
如果您想要超越简单的电力分配,并能够监控、响应和控制数据中心的电力使用情况,那么’就必须超越对电力消耗的基本、表面概述。监控出口层面发生的情况是最大限度降低数据中心风险的最佳方法。’
相关资源: