工业自动化
您读过2022年热门的行业博客吗?
12.14.2022
为了帮助您了解有关工业自动化和网络安全趋势的最新动态,我们每个月都会发布博客,提供我们内部专家的见解和建议。
随着2022年的结束,我们花时间回顾了过去一年对您来说最重要的主题和话题,并在这里分享您最感兴趣的。
2022年发表的阅读量最高的行业博客
1. 开辟您独有的自动化仓库之路
自动化仓库可优化成本,提高整个供应链的生产力,支持高效的工作流程,确保安全并使员工的产出最大化。如果您正在考虑一个新的自动化系统或网络升级,那本篇博客中介绍的五个设计技巧将为您指明正确方向。它们不需要按照一定的顺序来执行。您可以按照适合您的仓库运作的方式进行部署。
2. 为什么数据摄取阶段对CPG行业至关重要
包装消费品(CPG)行业日新月异,随着消费者期望和购买行为的转变,每天都有新的竞争对手出现。因此,CPG工厂正在采取措施改善数据摄取,使生产过程更加精简。这一转变的一个重要部分是从反应性维护转变为预测性维护,而数据摄取则是实现这一目标的关键所在。阅读这篇博客,进一步了解数据摄取阶段发挥的作用以及如何建立您的数据摄取框架。
3. 工业边缘解决方案:为什么需要它们?
为了让组织能够利用数据可以提供的宝贵见解,必须首先采用适当的解决方案来连接、传输和处理这些数据。尤其是在任务关键型应用中,工业边缘解决方案必须安全地提供快速、可靠和准确的结果。如果您想进一步了解什么是工业边缘解决方案,它们如何发挥作用以及为什么您需要它们,那就从这篇博客开始吧。
4. 零信任安全如何对抗数据盗窃
尽管这篇博客是2022年10月才发表的,但其仍然进入了今年发表的阅读量最高的博客榜单——这表明了工业网络安全的重要性。零信任安全概念有助于遏制向外部网络提供对公司资源的访问权限所涉及的相关问题。零信任关注的是资源,而不是传统的边界安全。这篇博客解释了零信任如何在保证数据安全的同时满足现代网络安全要求。
5. 将云技术应用于OT/ICS的障碍
随着OT/ICS环境对云解决方案的需求增加,确保网络安全的障碍也随之增加。为了更好地理解如何解决这些障碍,揭示OT/ICS面临的一些关键障碍,Belden采访了七名安全专家。看看他们对于基于云的对管理系统的未经授权访问如何危害OT/ICS基础设施以及对此可以采取哪些措施有何见解。
我们迄今阅读量最高的行业博客
尽管这些博客是在2022年之前发表的,但它们是Belden近十年前开始发博客以来阅读量最高的行业博客。
1. 管理型交换机对比非管理型交换机:二者之间的区别究竟有多大?
就有线工业网络的内部运作而言,交换机的作用就如同构建模块:它们通过网络连接您的设备,以便将数据传输到正确的地点。管理型交换机和非管理型交换机乍一看似乎非常相似,但比较管理型交换机和非管理型交换机几乎就如同比较今天的智能手机和第一代移动电话。两种设备有着相同的用途,但它们的相似之处仅此而已。阅读这篇博客,详细了解管理型交换机和非管理型交换机,以便您可以确定哪种最适合您的应用。
2. A型、B型、C型:您了解您的DIN阀门连接器吗?
DIN阀门连接器通过将电磁阀等终端设备连接到供电电压和/或数据网络,一方面可为其提供电源,在某些情况下还可为其提供信号传输。存在制造过程的地方就存在DIN阀门连接器。本篇博客介绍了不同类型的DIN阀门连接器,以便您正确选择。
3. 直埋线缆:您的问题有了答案
在讨论户外安装时,通常会涉及三种线缆类型:户外线缆、埋地线缆和直埋线缆。不过,并不是每一种户外等级或标有“埋设等级”的线缆都可以不加保护直接埋在地下。本篇博客详细介绍了这三种通常用于户外应用的线缆,并解释了每种线缆应该用于何处。
4. 适用于石油和天然气项目的工业线缆
历久弥新:这篇博客发布于2014年,但它仍然是一个有价值的资源。文章通过阐述三个简单的步骤来帮助您选择正确的线缆,澄清了与为石油和天然气项目选择正确的线缆有关的炒作和困惑。
5. 从模拟到数字的转变
从模拟到数字的转变从用于控制机器和提供健康监测的智能传感器开始。与普通传感器只传递单一信息不同,智能传感器可以收集并报告很多数据点,如温度、湿度、速度、重量、水流等。它们还可以接收来自控制系统的数据,从而可以进行参数调整和打开/关闭传感器等操作。这篇博客解释了从模拟到数字的转变,以及Belden如何帮助您实现这一转变。
2023年您想更多了解哪些工业自动化和网络安全方面的主题?请告诉我们,我们将计划解答您的疑问!您也可以直接联系我们的工业自动化和网络安全专家。
相关链接