CPG 制造商需要利用每一个机会来获得优势—,而互联制造可以帮助工厂做到这一点。

 

虽然从现在来看,这似乎是一次巨大的(而且可能是不必要的)飞跃,但历史做出了一个惊人的预测:适应颠覆的制造商才会获得成功。当行业要求变革时,那些选择不改变的企业最终将关门大吉。这对于互联制造来说也是如此:在不久的将来,如果没有互联制造,工厂将很难蓬勃发展。

 

对CPG来说,互联制造的价值将转化为七个重要领域的巨大节约潜力。

 

1.库存管理

 

互联制造可以改善您的库存计划流程和填充率,从而降低成本。通过连接您的人员、流程和供应链,您可以更好地了解和控制您的库存和持有成本。例如,具有内置分析功能的连接设备可以帮助您的 CPG 工厂根据实时消费者行为调整生产水平。

 

2.劳动生产力

 

减少非增值的人工工作,例如记录输出、维护数据等,是互联制造的另一个好处。它还可以帮助实时识别生产力问题,以便采取行动。事实上,麦肯锡的一份报告估计,在供应商管理和维护等协作密集型工作流程中,互联制造有可能将生产率提高 20% 至 30% 。当劳动生产率提高时,CPG 工厂可以在更短的时间内生产出更多的产品—,而不会对质量产生负面影响。

 

3.机器停机时间

 

通过全天候监控机器的健康状况、状态和性能,互联设备可以让您了解设备何时运行顺畅—,何时运行不顺畅’。例如,通过互联传感器检测并报告振动和声音等情况,您可以随时了解机器’的性能状态。在问题导致收入损失、质量问题或设备损坏之前,可以立即通知相关人员。此外,连接的设备可以通过自动订购替换零件并在生产受到最小影响时安排维修来简化维护任务。

 

4.吞吐量

 

互联制造可以帮助您更好、更准确地跟踪生产、查明和消除瓶颈并调整流程,以便您在相同的时间内利用现有资源生产更多产品。通过仪表板提供的实时信息,可以轻松查看生产过程中任何一点发生的情况,从而监控吞吐量,无论您是远程工作还是在工厂车间工作。’—’这种持续的观察转化为数据,可以提供对关键参数和关键绩效指标的洞察,以衡量重要的生产目标,例如周期时间和缺陷率。

 

5.调度准确性

 

有了准确的数据,管理人员和主管可以做出明智、自信和及时的决策,以优化计划和时间表。例如,根据不断变化的消费者需求或运营条件,互联制造可以提供有关生产什么、何时生产以及在何处生产的宝贵见解。

 

6.沟通

 

互联制造减少了工厂车间发生冲突和混乱的可能性,从而减少了对生产力的负面影响。通过将数字协作嵌入到 CPG 工作流程中,互联制造支持实时状态更新并简化复杂的交接。它支持工人之间的协作和协调,涵盖从根本原因调查到问题解决的工作流程。它还可以实现安全的远程访问,从而更快、更轻松地与远程工作人员和第三方共享信息。

 

7.员工赋能

 

现有员工通常有很多经验知识可以分享—但他们缺乏分享和记录这些知识的方法。互联制造可以帮助捕获和系统化这些不可替代的信息,同时减少对新员工的培训需求。它还为主管提供了对个人操作员绩效的洞察,以便他们能够看到—并奖励—表现最快或错误最少的团队(并且可能从他们那里收集最佳实践或技巧)。

 

互联制造意味着降低整个工厂的开支并更好地控制成本,从而提高竞争力—这是每个 CPG 制造商都在寻求的。

 

Belden 可以让您的 CPG 工厂’的 数字化转型之旅 变得简单且轻松。虽然我们的根基在于 OT,但我们也了解和理解 IT。我们’拥有一支由内部数字化转型专家和解决方案顾问组成的团队。我们可以共同制定一份蓝图,作为您实现 CPG 工厂’目标的指南。

 

相关链接

 

为什么数据摄取阶段对CPG行业至关重要

助力消费品包装行业实现循环效益的解决方案

数字未来的公式:CPG的互联制造

作者简介

Belden

Belden 利用一系列主题专家来帮助我们获取优质内容。 这些主题专家包括现任和前任员工、第三方贡献者和行业专家。 如果您对本页面内容有任何疑问,请联系 [email protected] 与相关团队成员取得联系。