托管交换机对比非托管交换机:二者之间的区别究竟有多大?
涉及有线工业网络的内部运作时,交换机的作用就如同构建模块:它们通过网络连接您的设备,以便将数据传输到正确的地点。
比较管理型和非管理型交换机时,乍一看它们非常相似:毕竟,它们都是用于通信的连接设备!
但比较管理型和非管理型交换机几乎就像比较今天的智能手机和您的第一部1990年代手机。每种设备都有相同的基本用途,即语音通信,但它们的相似之处仅此而已。需要哪种类型的交换机还是取决于您的应用。
非管理型交换机:基础知识

非管理型交换机仅用于一个目的:为以太网设备提供网络连接,以便它们可以相互通信。有些人认为非管理型交换机是“中间人”。它很好地发挥了作用,并为网络添加了额外端口,但它不提供智能功能,也不是可见的网络设备。
非管理型交换机不允许配置或需要设置,所以无法控制网络流量;但是,这也使它们易于部署。即插即用!在工业环境中,非管理型交换机通常部署在小型网络中,以连接边缘设备或将临时设备组添加到大型网络。
监控摄像头是可能使用非管理型交换机的真实示例。例如,一旦摄像头记录并收集街道活动,它就会将该数据发送到所连接的非管理型交换机(它也从其他摄像头收集数据,具体取决于所提供的端口数量)。然后,非管理型交换机将数据发送到管理型交换机,并通过网络向上传输。
比较管理型交换机和非管理型交换机的成本时,非管理型交换机总是更便宜,但这仅仅是因为它们不提供与管理型交换机相同的功能。
管理型交换机:基础知识
管理型交换机提供与非管理型交换机相同的功能,即连接以太网设备以进行通信。但它们提供非管理型交换机无法提供的额外功能。由于为网络带来智能级功能,它们甚至可以被视为“智能交换机”。
管理型交换机可以管理、配置、监控和解决网络问题。每个交换机都有自己的IP地址,用于识别和寻址。您可以创建流量控制、根据数据的重要性确定信道的优先级、调查性能问题、远程部署修复程序,甚至创建新的虚拟网络以进行分段。您可以为网络端口选择理想的操作参数。
管理型交换机提供非管理型交换机没有的安全层。因为它们可以监视和控制网络事件,所以可以快速关闭检测到的威胁、防止未经授权的访问和加密通信。它们还具有内置冗余功能,因此数据可以复制,并且可以在设备或网络出现故障时恢复。
在应用方面,管理型交换机最常被部署为工业网络主干网的一部分,同于监测和控制流量。它们还被用来将任务关键型设备连接到网络。
能源园区是使用管理型交换机一个很好的例子。它们可以“监督”整个系统,不断检查组件状态并收集数据以保持机器顺利运行。如果数据连接中断,交换机会识别出并转移到另一个端口,让机器继续运行,同时向相关工作人员发送关于连接中断的报告。
管理型交换机与非管理型交换机:哪个适合您?
仍不确定管理型或非管理型交换机是否适合您的应用?确实归结为这四个问题吗?
- 您可以接受多长的停机时间?即使是一分钟的业务中断也会造成损失。如果不能接受停机,那么管理型交换机就是正确的选择。内置冗余通过提供备用数据路径来防止停机。管理型交换机还会控制流量以确保最重要的信息通过,可以防止流量导致故障并允许单独控制每个网络用户的交换机端口访问。
- 安全性有多重要?是否有大量高度敏感的数据通过网络传输?如果是,那么管理型交换机是最合适的选择。它们允许网络分段,并且可以将网络访问限制为仅受信任的设备和授权用户。
- 您是否需要控制交换机设置?如果您希望能够管理、配置和监控LAN设置(包括流量、信道优先级等),那么管理型交换机将允许您这样做。
- 您是否希望能够远程访问和监控网络?管理型交换机可以提供网络状态更新、通知潜在问题并让您排除故障并纠正问题。这甚至可以减少对24/7全天候现场人员监控的需求。
Belden的管理型和非管理型交换机

为了帮助您将重要设备连接到您的网络并确保它们能够有效通信,Belden提供全面的非管理型和管理型交换机系列,这些交换机设计用于在设备暴露于污垢、灰尘、振动、电气噪声和温度波动的恶劣工业环境中持续运行。
我们的非管理型交换机通过即插即用的简便性可靠地连接设备,提供满足各种网络需求的选项,包括为设备供电的PoE端口。
我们的管理型交换机旨在支持不断增长的带宽需求及需要确保正常运行时间和安全性的下一代网络。为确保性能,Belden不断推出对其管理型交换机的免费更新。
无论您选择哪种Belden交换机,都可以确信它经久耐用。(事实上,我们的交换机使用寿命非常长。几年前我访问客户的采矿现场时,有人向我展示了一台在地下放置了十多年的交换机。尽管它并不是为埋地应用而设计,但在超过10年的时间里,它仍然表现完美。)