云数据库管理系统概念 - 云原生数据库 - 围绕数字云的设备和数据库 -3D 插图

 

写信和寄信虽然表面上看起来很简单,但如果您把所有任务和时间都分解开来,这个过程可能也相当麻烦:

 

  1. 找一支笔、一张纸、一个信封和一枚邮票
  2. 手写这封信
  3. 在信封上写上地址并贴上邮票
  4. 把信装入信封并封好
  5. 把信封投进邮箱或送到邮局

 

总的来说,这一系列事件可能会花费数小时—特别是如果您发送信件所需的材料’不容易获得,或者邮箱或邮局’不在附近。此外,如果您需要向多个收件人发送多封信件,则需要重复其中的许多步骤。

 

值得庆幸的是,现在的技术可以减轻我们在写信和寄信时面临的许多挑战。电子邮件可以代替信件发送,并立即到达数十、数百甚至数千名收件人。它允许用户 立即、 安全地发送消息 并且 规模化 以一种’手动发送信件时不可能实现的方式。

 

当工业边缘解决方案部署在工业自动化基础设施中时,用户需要配置和管理工业边缘计算硬件和边缘应用程序。 边缘编排 这项技术可以让用户 立即、 安全地 并且 从规模上来说—就像电子邮件改变了写信和寄信的过程一样。

 

什么是边缘业务流程编排 & 它如何帮助您?

 

边缘编排是用于管理和扩展边缘部署的解决方案,可安装、监控和更新连接的边缘设备,并在本地或远程部署和编排边缘应用。

 

对于典型的边缘硬件,用户可以通过用户界面在本地配置和管理设备(如更新固件)以及该设备上的各个边缘应用(如安装一个容器);但是,为这些设备逐一执行这些操作可能变得枯燥乏味,尤其是当需要进行的操作的数量和/或受影响的设备数量很多时。

 

边缘编排解决方案允许用户同时在多个设备和/或应用程序上执行这些操作。精心设计的解决方案也能确保这些功能的安全执行。 

 

边缘编排具有哪些优势?

 

理想的边缘编排解决方案应该具有以下三个优势。

 

1.上架时间

 

由于工业应用的关键任务性质,边缘编排解决方案应该始终处于运行状态。(回到邮件与电子邮件的比较: 邮局的营业时间有限,但电子邮件可以随时发送!

 

该平台必须托管在云端或本地的可靠基础架构中,并具有不间断的网络连接,以便在边缘设备和/或应用程序上采取的操作不会延迟。’

 

2.可访问性

 

边缘编排解决方案应该易于访问。(如果您可以访问互联网,那么您可以发送电子邮件!这’就是一个轻松访问的例子。)这种访问可以有三种特点:

 

  1. 访问平台:平台应该可以远程访问,因此配置和管理活动’不需要在本地进行。
  2. 对边缘设备的访问:边缘硬件应与编排平台无缝集成,确保可以根据用户需要,快速、安全地在系统中添加和删除边缘设备。
“克服边缘应用编排挑战”博客中的图片 

图 1:边缘设备可在数秒钟内安装到工业边缘解决方案Belden Horizon。

  1. 访问边缘应用程序:边缘编排平台中应该托管一个应用程序存储库,以确保相关的边缘应用程序能够方便用户访问,从而实现工业边缘部署。

 

“克服边缘应用编排挑战”博客中的图片

 

图 2:Belden Horizon控制台的边缘编排功能可将应用无缝安全地部署到边缘设备。

 

3.安全性

 

虽然边缘编排平台应该是可访问的,但也应该以确保组织安全的方式限制可访问性。(例如,对于电子邮件,所有发送和接收的消息都会由提供商进行病毒扫描!

 

通过单点登录实现基于令牌的双因素身份验证和活动目录支持是最佳实践。此外,边缘编排解决方案应辅以安全远程访问 (SRA) 服务,允许建立具有虚拟锁定标记 (vLOTO™) 访问控制策略的 VPN 隧道,以连接到边缘硬件的终端设备,而’该硬件是用户’工业边缘基础设施的一部分。

 

 

“克服边缘应用编排挑战”博客中的图片

 

图 3:安全远程访问可通过边缘网关连接到工业终端设备。

“克服边缘应用编排挑战”博客中的图片

图 4:虚拟锁定标记(vLOTO)确保只有经过授权的人员才能访问边缘设备和网络。

 

了解 Belden Horizon™,一个工业边缘解决方案平台

 

我们强大的全新工业边缘解决方案平台 Belden Horizon™ 提供了一种简单、无缝、安全且可靠的方式来连接边缘的操作系统,同时保持安全性和与云的通信。它’旨在大规模编排之前博客中讨论过的边缘硬件和边缘应用程序。

 

Belden Horizon 具有安全远程访问 (SRA) 和持久数据网络 (PDN) 功能,同时增加了使用短间隔数据进行其他功能(例如边缘编排)的潜力。了解有关 Belden Horizon的更多信息。

 

我们的产品专家随时为您提供支持。如果您想了解有关此主题的更多信息,请发送电子邮件 给我 或 Matt Wopata。我们’很乐意回答您的问题。

 

相关链接

 

Belden Horizon

工业边缘解决方案:为什么需要它们?

工业边缘计算设备需要考虑的 10 个标准