工业自动化

您需要了解的有关NAMUR开放式架构的知识

Matthew Wopata和Chloe Brunswick
轻松安全地访问生产数据是工厂和资产优化的关键。了解NAMUR开放式架构(NOA)如何使这种访问成为可能。 

 


 

轻松安全地访问生产数据是工厂和资产优化的关键。使这些信息易于访问和可操作可提高效率、改进质量控制并降低成本。

 

流程化工业自动化技术用户协会NAMUR正在帮助流程工业自动化行业改善对生产数据的访问。这个由流程自动化领域的用户和制造商组成的组织也是NAMUR开放式架构(NOA)的创建者。

 

该计划旨在标准化和开放化学加工和相关行业流程控制系统的架构。NOA在工业自动化和流程控制中推广可互操作的解决方案。

 

流程化制造商采用NOA的5个原因

为什么流程自动化行业应该考虑采用遵循NOA概念的系统?有五个驱动因素使NAMUR开放式架构成为一个有吸引力的选择。

 

1. 互操作性

NOA促进了不同供应商的设备和软件之间的通信,使它们能够高效地协同工作。这有助于构建更灵活、适应性更强的控制系统。当设备和软件可以互操作时,您可以在模块化架构系统中挑选想要使用的产品,并确信它们可以协同工作。

 

2. 供应商中立性

NOA可防止您被困在一个供应商的生态系统中。这让您可以自由选择最适合您需求的组件或系统,而不受专有技术的限制。供应商无关性还可以降低成本,因为客户会决定从不同的供应商中选择组件,供应商之间就会为此展开竞争,因而通常会压低价格。

 

3. 面向未来

随着技术的发展,NOA可帮助您的自动化系统适应未来发展。您可以轻松地将新技术和组件集成到您的基础设施中,而无需更换整个系统。

 

4. 安全性

NOA着力推广网络安全开放标准和最佳实践的使用,增强了工业控制系统的安全性,从而有助于创建更具弹性和安全性的系统来保护关键基础设施。

 

5. 社区协作

NOA鼓励行业协作。用户、供应商和标准组织可以共同定义和改进开放标准和最佳实践,从而为大家带来更好的解决方案和成果。

 

了解NOA的数据流

制造商和行业组织选择采用NOA原则来获得更大的灵活性、降低成本并确保他们的系统在技术进步中保持适应性和安全性。

 

NAMUR开放式架构是一种具备前瞻性的方法,符合行业不断变化的需求。 

 

null 

 

在上图中,我们看到两个数据流:

 

1. 从DCS/PLC流出,通过专用接口流动,以绿色箭头标出。

2. 从维护和操作系统流出 ,通过开放接口流动,以红色箭头标出。这些系统对时间的要求较低。

 

在此架构中,从维护和操作系统流出的数据中有两种子类型的数据流:

 

2A.从现有的流程控制系统流出, 以灰色框中的两个蓝色箭头表示。

2B.从新的螺栓固定式传感器流出,以红色框中的两个蓝色箭头表示。

 

从维护和运营系统流出的数据流是Belden边缘解决方案发挥作用的领域。我们的工业边缘解决方案可帮助您通过工厂特定的维护和运营路径实现数据流。

 

在下图中,我们深入研究了与2A(来自现有流程控制系统的数据)相关的解决方案架构,该架构由四个部分组成,以蓝色圆圈标出。

 

null 

 

Belden在NAMUR开放式架构中的作用

我们来详细了解Belden工业边缘解决方案的四个组成部分,以及它们如何帮助您实现NOA。

 

1. OpEdge硬件

OpEdge系列边缘设备(包括OpEdge-8D)为在网络边缘运行应用提供可靠的计算基础设施,帮助您管理过多的可用数据,并将本地数据转化为有用的洞察。

 

这些坚固耐用的边缘计算设备专为在工业环境中安全地穿过多个网络而设计。它们具有内置边缘运行时,可支持容器、虚拟机和远程边缘应用程序编排和管理。

 

2. Belden Horizon Data Operations

Belden Horizon Data Operations(BHDO)是一种软件工具,可在网络边缘实现 数据收集和情境化 ,从而实现更深入的数据洞察和分析。BHDO支持275多种协议,通过以下方式帮助您实现NOA:

  • 在不中断控制系统的情况下收集数据

  • 聚合来自所有操作级别(交换机、防火墙、I/O数据块等)的数据

  • 支持OPC UA协议

 

3. Belden Horizon Data Manager

Belden Horizon Data Manager(BHDM)与Belden Horizon Data Operations协同工作,用于管理BHDO部署。它通过以下方式帮助您的工厂实现NOA:

  • 根据NOA合规性预期集中管理和编排

  • 在一个组织内的多个单元或机房进行扩展

  • 在多个部署设施中无缝更新

 

4. 我们的服务和客户创新中心

从芝加哥到中国,Belden在世界各地设有五个客户创新中心(CIC),与客户合作解决他们独特的业务问题。在我们的CIC中,我们利用您的实时数据帮助您为提高运营效率奠定基础。

 

在这些创新中心内,您会发现:

  • 综合性产品和解决方案演示,我们的专家将亲自展示和讲解我们的产品。您将深入了解我们的系统和组件的运营方式。

  • 概念验证(POC)实验室,在这里,我们共同创建解决方案,并由我们的专家进行测试,以评估这些解决方案在现实场景中的潜力,旨在让您的想法变为现实。

  • 验证实验室,我们的内部专家在这里验证我们的设计和数据解决方案,并在现场部署之前确认它们是否可以在您的网络中运行。

  • 测试服务,我们的专家为您执行耗时的内部测试,以加快开发和部署速度,以便更快地提高您的网络性能。

 

NOA案例研究

Belden已经在与客户合作,帮助他们采用NOA原则。

 

为了支持全公司的数字化转型并从数据中获得见解,一家全球食品行业制造商需要帮助从其各自孤立的资产中提取OT数据。

 

我们与AVEVA and OSIsoft合作,帮助该制造商成功设计了一个网络/数据摄取架构,该架构以符合NOA标准的方式与现有的流程控制网络并行,安全地从OT资产中收集必要的数据。

 

null

 

该计划包括创建作为更广泛的NOA愿景一部分的项目。客户的NOA合规架构由Belden的工业边缘解决方案提供支持,使他们能够安全地收集新的OT数据,而无需中断其现有的控制系统。

 

收集的数据为支持公司数字化转型计划的各种数据系统提供了基础,包括:

  • 高级分析
  • 人工智能
  • 数据运营
  • 数字孪生
  • 预测性和视情况维护

 

了解有关 Belden工业边缘解决方案的更多信息。

 

相关资源: