去年,世界可再生能源发电能力’能源系统 增长了 50% 与前一年相比—预计这种增长态势还将持续下去。 根据国际能源署 (IEA) 的数据,未来五年,世界将增加更多 可再生能源容量 比我们’我在过去 100 年里见过的。
对于太阳能或风力发电场等大型设施,已有既定标准来帮助指导可再生能源融入传统电网。 简而言之,可再生能源通过以下方式接入电网 变电站 和/或电源线。
然而,从通信和安全的角度来看,既定的最佳实践并不’不那么清晰或直接。
在整合可再生能源时面临的挑战
可以在任何地方建造燃煤或燃气发电厂。 但当太阳能和风能等可再生能源发挥作用时,安装地点必须建在大自然允许的任何地方—这通常意味着偏远地区,甚至是近海地区。
这些难以进入的站点带来了大多数传统输配电公司无法应对的通信挑战’t 经常面对。 例如,必须实现远程监控、安全访问和工程,以便操作员和主管可以实时评估性能并确保安全高效的运行。
随着电网的扩大和更多可再生能源发电站点的安装,网络安全也变得 更令人担忧。 为公用事业网络添加新功能会引发新的风险。 事实上,随着联网资产的快速增长扩大了攻击面并超越了现有的 网络安全能力, 公用事业网络攻击在过去两年中增加了一倍以上 。
对可再生能源整合至关重要的 3 个应用
输配电公司必须构建网络基础设施,在获取、传输、编排和管理有价值的数据时保护这些数据,以支持可再生能源整合带来的新应用。
以下是这些应用的几个示例。
1. 监测工厂状况和基础设施
远程监控对于优化可再生能源与现有基础设施的整合至关重要。 它允许操作员和主管跟踪:
- 通过 SCADA 系统从传感器、仪表和设备收集实时数据,从任何地方监控光伏发电站和风力涡轮机的性能
- 设备行为,包括可能影响操作的异常,以便在故障发生之前解决这些问题
- 趋势和模式 可以帮助员工做出数据驱动的决策,从而进一步提高绩效
公用事业网络必须能够安全地收集、情境化、分析、集成和连接 OT 数据,然后将这些信息与网络分析结合起来。 这使得主管和操作员能够了解他们的传统和现代资产和网络告诉他们什么,然后分析这些对话以做出更好的决策。
2. 员工远程访问
对于 远程访问,有三种常见场景需要考虑,它允许用户从远程位置访问公用事业’的网络、应用程序和/或数据:
- 场外工作人员,例如领导, 他们需要在家中、路上、现场等位置访问工厂数据,以便他们可以在不在现场的情况下执行诸如升级软件或进行微小参数更改等操作。’
- 现场工作人员 希望从办公室、会议室、维修室等’全面了解正在发生的事情,而无需亲自监控活动。
- 执行维护或出于其他目的需要网络、数据或应用程序访问的服务承包商和其他第三方供应商 。
网络必须能够提供安全的远程访问连接,以安全地减少用于维护和故障排除等方面的金钱和时间。 这使您的电力传输和配电公司能够根据用户需要完成的任务授予个人访问权限。 该系统还应该能够支持同时连接并跟踪谁做出了哪些更改,从而建立审计跟踪。
3. 预防性和预测性维护
捕获工厂数据可以实现更好、更有效的维护。 通过温度、振动和压力等参数跟踪设备健康状况,工人可以实时了解哪些设备运行正常,哪些设备可能需要尽快维护。 这使得他们能够将时间和资源投入到需要关注的设备上,而不是在问题出现后或按照基于时间的计划(可能需要或不需要维护)来解决问题。
网络必须能够—安全可靠地—捕获、传输和共享您所需的数据(从机器到云端),以便您可以将分析转化为可操作的预测性维护情报。
我们可以回答您关于可再生能源整合的问题
当您准备将可再生能源纳入能源结构时,Belden 可以作为您的资源。 我们的内部专家拥有数十年的行业经验,可以分享他们根据实际成功经验总结出的最佳实践和建议。’
我们不仅可以帮助您准备基础设施和网络以将可再生能源融入其中,而且还能确保其’的安全。 我们的数据采集、传输、编排和管理功能可以支持数据旅程的每一步,从提取到云端,并确保网络边缘的安全。’
了解我们的互联能源解决方案。