工业自动化

挖掘获取困难的大量工业数据

Belden
通过集成Belden Horizon Data Operations和AVEVA PI,您可以根据工业数据采取行动,从而大大提高工厂运营效率。这种方案适合您吗?

 

 

在数据呈指数级增长的情况下,工业企业面临着一个问题:如何利用这些井喷的数据来提高效率和激发创新?

 

这就是我们所说的工业数据运营(DataOps)挑战。工厂拥有很多信息,却不知如何整合数据并加以充分利用。

 

通过将Belden Horizon Data Operations与您的AVEVA PI系统(以前称为OSIsoft PI系统)集成,我们可以帮助您正面克服这一障碍,以便您可以有效地管理、分析和处理您的工业数据。

 

提取和利用工业数据时面临的挑战

作为数据管理解决方案,AVEVA PI可帮助您应对工业环境带来的独特挑战。虽然这种解决方案能够从各种来源收集和存储数据,但要从中提取和利用工业数据可能很困难。

 

因为这种工具依赖于.NET框架,所以只能局限于通过Windows系统运行,无法跨平台调整使用。

这种工具虽然扩展了数据访问,却也需要增加采购(API),这一点可能造成财务阻力。

 

这些局限造成无法实现高效的数据利用率,从而阻止您使用可改进运营的高级分析。

 

Belden Horizon Data Operations帮助AVEVA PI用户克服这些局限,通过遵循三步战略的灵活集成来简化数据访问和数据处理。

 

1. 解锁集成解决方案

您需要做的第一件事就是解锁AVEVA PI系统中的工业数据。借助Belden Horizon Data Operations,您可以在多种集成解决方案中做出选择,以克服系统的局限并增强可访问性。无论您选择哪个选项,都可以在几分钟内访问您的OT数据。

 

  • DH Historian Agent从AVEVA PI收集数据,并将其安全地传输到Belden Horizon Data Operations,以便通过基于Windows的代理进行额外处理。

  • 北向集成通过使用API和OMF(开放消息格式)简化专有OEM机器的连接,使Belden Horizon Data Operations能够将处理后的数据发送到AVEVA PI服务器。

  • 云集成将数据发送到基于云的服务,支持通过Belden Horizon Data Operations实现远程数据管理和分析。

2. 激活数字孪生

既然您的数据已经解锁,就该通过提供背景信息使其变得可操作了。

 

数字孪生通过激活您的数据并提供背景信息、明确度和实用性来增强AVEVA PI。借助Belden Horizon Data Operations创建数字孪生模型,可以使用资产框架数据实现卓越的可视化效果和更深入的分析。

 

通过这种方式将原始数据转换为可操作的信息可带来重大的运营进步:

 

  • 数据增强:数字孪生通过添加相关背景信息来丰富原始数据,以便您可以将各种数据源与业务运营集成并统一。

  • 高级分析:通过处理情境化数据,您可以实施复杂的分析,以实现预测性维护和流程优化,这得益于Belden Horizon Data Operations处理复杂实时计算的能力。

  • 系统集成:数字孪生通过跨平台集成数据,轻松传输到云服务,从而完善企业级战略。

3. 扩大数据管理选项

必须考虑管理数据选项并扩展到多个站点:使用历史数据库或采用基于云的系统。

 

传统的历史数据库提供稳健的数据访问,却将集成和分析的范围限制在本地系统中。

 

基于云的解决方案增强了可扩展性,并允许集中管理来自各种来源的数据,包括没有专用服务器的远程站点。这类解决方案支持实时数据处理,并支持在整个工厂中使用高级分析和AI。这种方法符合工业4.0原则,有助于实现数字孪生和激活数据的自定义应用程序。

 

选择云有助于消除工业数据孤岛,并促进协作和富有洞见的运营环境,从而扩大创新和数字化转型。

 

这种集成如何在现实生产中得到回报

为了体会集成Belden Horizon Data Operations和AVEVA PI带来的优势,我们来考虑几个场景。

 

1. 制造业中基于状态的监测

设想您经营着一家关键机械的效率至关重要的制造工厂。为了确保这一点,团队需要手动检查机器是否存在故障。然而,借助Belden Horizon Data Operations,数字孪生可以实时模拟每台机器的运行。当泵达到关键运行阈值(例如,运行10.000小时)时,Belden Horizon会自动向AVEVA PI查询这项数据。

 

然后,它将结果与预设规则进行比较。如果达到阈值,则会立即生成作业工单。这种积极主动的方法最大限度地减少了停机时间,并通过确保及时维护提高了设备效率。

 

2. 远程运营的数据管理

假设您的公司运营多个小型远程设施,这些设施缺乏用于本地数据处理的基础设施或现场PI服务器。传统上,管理和分析来自这些不同位置的数据需要大量繁重不堪的工程资源和复杂的系统。

 

通过集成Belden Horizon Data Operations,来自这些站点的资产数据将被收集、处理并安全地传输到数据中心的集中式PI服务器。从而可能实现实时数据分析、更好的决策能力和更高的效率。

 

Belden Horizon Data Operations简化了连接并减少了维护需求,无需繁琐的设置或维护。非常适合小型或超负荷工作的团队。

 

解决您的工业数据运营挑战

将Belden Horizon Data Operations的连接和实时处理与AVEVA PI的数据管理集成在一起,通过实现以下功能解决您的工业数据运营挑战:

  • 更快的决策
  • 更高效的工作流程
  • 使用高级工具
  • 得以利用人工智能和机器学习的数据访问权限

 

 

相关链接