智能楼宇

有效的室内无线设计依赖于互操作性

Steve Carroll
无缝、强大和可靠的室内无线覆盖现已成为一个不容置疑的期望。事实上,根据最新的爱立信移动报告,所有移动/蜂窝数据流量的80%是在室内消耗的。 

 

然而,在许多情况下,建筑物内的无线覆盖仍因地点而异。您可能有最新的5G设备和不限量数据套餐,但仍然无法获得稳定的连接来打电话、发电子邮件或加入视频通话。这是怎么回事?可能是环境问题。

 

室内移动连接不佳不能总是归咎于无线运营商。很多时候,建筑物本身会阻止蜂窝信号进入内部。金属、有色玻璃、砖块和混凝土等材料会充当物理屏障,减缓或阻止信号穿透。

 

能够选择室内无线技术的重要性

 

每座建筑都是独一无二的,建筑内的无线网络也是如此。

 

建筑物内无线网络的设计必须克服信号障碍并支持预期的使用水平。没有一个放之四海而皆准的方法,在实现连接方面没有正确或错误的答案。不同的技术,如5GCBRS、私有LTE和Wi-Fi 6/6E可以一起使用,以提供高吞吐量、低延迟和高容量的正确组合,从而保持组织的生产力和弹性。

 

换句话说:部署建筑内无线的最佳方式取决于您的建筑、现有技术、预算和所需的服务质量。建筑内无线系统的设计应基于对您的组织和用户的需求重点以及您对未来的设想。

 

如果您有预算并且需要高水平的服务质量,那么蜂窝网络(许可频段)可能是您未来的选择。如果您有现有网络,想要使用现有Wi-Fi并且需要确保您已准备好将5G带入室内,那么也有一些方法可以实现这一点。

 

无论您为室内无线网络选择哪种技术,用于支持它们的布局和元素都将非常相似。基础架构应该在幕后运作,让您可以完全灵活地选择最有效的方式,而不是限制或约束您的创新。

 

一旦您确定了所需的技术,您的第0层应该提供端到端线缆和连接解决方案,始终支持您的建筑内无线网络。连接您想要的任何系统,而不局限于使用特定的技术或供应商。

 

为什么与供应商无关的解决方案很重要:一个真实的例子

 

当技术进步项目不受限于供应商要求或限制条件时,激动人心的事情就会发生。

 

例如:拉斯维加斯Circa度假村和赌场。业主希望打造一座智能楼宇,提供不同于任何其他场所的娱乐。为了做到这一点,他们知道他们的技术也必须与众不同。

 

业主没有像在大多数建筑物中那样使用专用交流电源,而是希望为度假村的主干配电基础设施使用Digital Electricity™ (DE),这是以前从未做过的事情。电灯、交换机、室内气候控制和无线接入点等设备不再由交流电供电,而是由DE供电。

 

可互操作的解决方案对于确保该场所能够继续打破常规思维,以突破性的方式部署新兴技术至关重要。Belden Digital Electricity线缆是业界第一种经UL认证的4级线缆,支持这种新型配电基础设施;它们使用小型导体安全地在长距离内传输大量电力,使拉斯维加斯Circa度假村和赌场能够在不牺牲其愿景且不受束缚的情况下进行创新。

 

互操作性使升级更容易

 

随着时间的推移,建筑内无线网络将需要升级。如果硬件和软件是由同一个制造商提供的,那么未来的变化和升级可能也必须来自他们,这可能是一种局限。

 

为了使未来的调整尽可能简单,您应该能够在不中断的情况下更换组件。这只有通过真正与供应商无关的、可互操作的解决方案才能实现,这些解决方案允许您足够灵活地适应现有的任何技术。您可以进行必要的更改和升级,而不必只依赖于一个供应商,也不必在需要的组件不再可用时苦苦寻找组件。

 

可互操作的室内无线解决方案可让您手动选择最好的组件和软件,无论它们是由谁制造的。您可以满足性能和成本需求,而不必担心所选供应商和组件的长期影响。

 

我们致力于建筑内无线基础设施

 

您的公司和项目是独一无二的。您应该能够采用您想要的任何技术或解决方案来构建您需要的无线网络。

 

Belden的基础设施解决方案独立于无线和有源设备供应商。我们与供应商无关、可互操作的解决方案可以支持您选择构建网络的任何方法。

 

我们的内部专家参与过涉及数百英里线缆和连接的大型无线项目。我们的解决方案无处不在,从体育场馆、娱乐区、医疗园区到制造厂、办公室和政府机构,均有覆盖。

 

由于我们的产品包含在Ranplan和iBwave平台中,我们可以从您的建筑内无线项目一开始就参与其中。了解更多关于我们能提供的帮助

 

 

相关文章:

探索楼宇无线的秘诀:找到合适的合作伙伴

哪个会胜出:未授权还是授权无线?

设计室内无线网络更快、更简单的方法