然而,在许多情况下,室内无线覆盖仍然因地点而异。您可能拥有最新的 5G 设备和无限数据计划,但仍然无法获得稳定的连接来拨打电话、发送电子邮件或加入视频通话。这是怎么回事?可能是环境吧。
室内移动连接不良并不总是归咎于无线运营商。很多时候,建筑物本身会阻止蜂窝信号进入。金属、有色玻璃、砖块和混凝土等材料可作为物理屏障,减缓或阻止信号穿透。
能够选择室内无线技术的重要性
每栋建筑都是独一无二的,其室内无线网络也是如此。
室内无线网络的设计必须能够克服信号障碍并支持预期的使用水平。不存在放之四海而皆准的方法——实现连通性没有正确或错误的答案。可以将 5G、 CBRS、私有 LTE 和 Wi-Fi 6/6E 等不同技术结合使用,以提供高吞吐量、低延迟和高容量的正确组合,从而保持组织的高效性和弹性。
换句话说:部署 室内无线 的最佳方式取决于您的建筑、现有技术、预算和所需的服务质量。室内无线系统的设计应基于对您的组织、您的用户以及您对未来的展望的重要性。
如果您有预算并且需要高水平的服务质量,那么蜂窝网络(授权频段)可能适合您。如果您有现有网络,想要使用现有的 Wi-Fi,并且需要确保您已准备好 将 5G 引入室内,那么也有方法可以实现这一点。
无论您为室内无线网络选择哪种技术,用于支持它们的布局和元素都非常相似。基础设施应该在幕后发挥作用,让您完全灵活地选择最有效的方法,而不是限制或约束您的创新。
一旦确定了所需的技术,您的 第 0 层 就应该提供端到端电缆和连接解决方案,以 始终 支持您的室内无线网络。连接您想要的任何系统,而不受特定技术或供应商的限制。
为什么与供应商无关的解决方案很重要:一个真实的例子
当技术前沿项目不受供应商要求或限制的限制时,就会发生令人兴奋的事情。
典型例子: Circa Resort & 拉斯维加斯赌场。业主希望创建一座智能建筑,提供不同于其他场所的娱乐服务。为了做到这一点,他们知道他们的技术也必须与众不同。
业主不想像大多数建筑那样使用专用交流电,而是想使用数字电力™ (DE) 作为度假村的主干配电基础设施——这是以前从未做过的事情。灯光、开关、室内气候控制和无线接入点等设备将不再由交流电供电,而是由分布式能源供电。
可互操作的解决方案至关重要,以确保场馆能够继续突破固有思维模式并以突破性的方式部署新兴技术。Belden 数字电力电缆是业内首款获得 UL 认证的 4 级电缆,支持这种新型配电基础设施;它们使用小导体安全地远距离输送大量电力,并允许 Circa Resort & Casino Las Vegas 进行创新,而不会牺牲他们的愿景或受到束缚。
互操作性使升级更容易
随着时间的推移,室内无线网络将需要升级。如果硬件和软件由单一制造商提供,那么未来的变更和升级可能也必须由他们来提供——这可能会受到限制。
为了使未来的调整尽可能简单,您应该能够不间断地更换组件。这只有通过真正与供应商无关、可互操作的解决方案才有可能,它使您能够足够灵活地适应任何技术。您可以进行必要的更改和升级,而不必仅依赖一个供应商,或者在所需组件不再可用时费力寻找组件。
可互操作的室内无线解决方案让您可以亲自选择最适合您的组件和软件——无论它们是由谁制造的。您可以满足您的性能和成本要求,而不必担心您选择的供应商和组件的长期影响。
我们致力于建筑内无线基础设施
您的组织和项目是独一无二的。您应该能够采用任何您想要的技术或解决方案方法来构建您需要的无线网络。
Belden 的基础设施解决方案独立于无线和有源设备提供商。我们的与供应商无关、可互操作的解决方案可以支持您选择的任何网络构建方法。
我们的内部专家参与了涉及数百英里布线和连接的大型无线项目。您会在任何地方找到我们的解决方案——从体育场、娱乐区和医疗园区到制造工厂、办公室和政府机构。
由于我们的产品包含在 Ranplan 和 iBwave 平台中,因此我们可以从您的室内无线项目一开始就参与其中。详细了解 我们如何提供帮助。
相关文章:
作者简介
Steve Carroll
5G 基础设施服务提供商全球客户总监
史蒂夫·卡罗尔 (Steve Carroll) 在无线、有线和物联网技术及基础设施方面拥有二十多年的经验,于 2021 年初加入 Belden 团队,担任服务提供商和 5G 基础设施全球客户总监。他专注于帮助客户构建可扩展的业务解决方案,以提高生产力和沟通能力,同时最大限度地降低风险。