智能楼宇

实现智能楼宇目标的6个步骤

Henry Franc
今天我们谈论商业就不能不讨论智能楼宇。它们在生产力、舒适性、节约、健康以及吸引和留住员工方面的潜力不容忽视。

 

但很多时候,在建筑设计中通常不会就智能楼宇进行讨论:我们了解智能楼宇的好处及其背后的技术,但并不知道如何将其应用到生活中。

 

请务必牢记,技术只是智能楼宇拼图的一小部分——它只是克服挑战的一种方法。一个智能楼宇项目要从正确的问题开始:需要解决什么问题?哪些方面需要改进或简化?一旦有了答案,那么就可以选择正确的技术作为相应的智能楼宇解决方案。

 

为支持新的工作和生活方式,每栋智能楼宇的背后,都是对更多带宽、更快速度,以及日益增长的、在更多地方使用带宽的需求。

 

构建网络基础设施的新方法必须支持这些需求。我们提供了六个重要的考量因素,以帮助您将智能楼宇从纸上构思付诸于实践,并实现您的目标。

 

1. 标准化材料选择

 

在智能楼宇设计中使用类似的构建模块,可以解决由于使用难以部署、维护和管理的系统(因为这些系统的构建方式不同)而产生的问题。这些系统不仅令人头疼,而且还会产生问题,例如:高成本、部署慢、停机时间长和难以扩展。

 

如果IT系统和组件是可变、可扩展、可重复和可知的,那么在设计、安装、运营和维护方面就可以节省很多时间和成本。

 

随着技术要求的变化,可以增加更多构建块,而无需重新设计整个系统或空间。

 

标准化还可以减少培训和故障排除需求。对于组件可以很容易弄明白,因为做每件事都是相似的。当系统和组件的外观、功能和响应方式相似时,员工就可以轻松地对其进行维护并对问题做出响应。

 

2. 尽可能依赖基于标准的解决方案

 

简化智能楼宇网络的最重要方法之一就是通过标准认证。标准为结构化布线性能和持续增长提供了框架,并且会随着技术和需求的发展而不断更新。

 

使用分类和光学级线缆,并在选择产品时牢记要能满足超前适用性和灵活性要求。遵循行业布线标准,可确保当前和未来的应用有效运行,但有些应用可能会要求您偏离标准。

 

如果对环境有特定的目标、需求或预期结果,那么偏离标准也是可以的(有时甚至是最佳的)。来考虑一下此类情况,比如,需要将监控摄像头移至离停车场更近的地方,或者需要将无线接入点置于特定位置以确保无线接入。在这些情况下,根据环境的不同,可能并不总是遵循标准。例如,线缆距离可能需要超出100米的距离限制,或者尽管有分类线缆标准规定的限制,但可以使用四个以上的配对连接

 

何时以及如何偏离标准将取决于应用、技术、情况和环境。请记住:标准可确保互操作性并确定最低性能水平。它们不会考虑其他价值判断(如成本、时间、可维护性等)。

 

3. 专注业务需求而非技术

 

关注业务需求,而不仅仅是技术,让应用来推动需求。例如,历史上,业界的语音应用中依赖的是跨接(BIX或110)线排。为什么?因为在那个时候,电话还不能移动。它们并没有离开桌面。尽管即插即用连接是可以的,但在这些应用中并不是必需的。当时,办公室电话使用RJ45连接并未表现出强大优势。但今天的情况却完全不同了。

 

从业务需求开始,这是一个很好的提醒。如果模块化不是必需的,那么为什么要提供它呢?例如,对于当今的门禁控制设备或监控摄像头,是否需要即插即用的连接?这些设备是否需要定期连接和断开?可能不会。在这种情况下,也许IDC交叉连接是合适的选择。即插即用连接当然也可以选用,但它们能提供什么价值呢?

 

4. 考虑人员、过程和影响

 

设计智能楼宇需要在各个层面上进行协作和配合。

 

每个团队成员都有不同的经验、观点、专业领域和自我意识——这些都需要被考虑在内。团队可以涉及很多方:

 

  • 承包商(低压通信、电气、特种行业以及其他承包商)
  • 业主、经理、客户及其各自的合作伙伴
  • 顾问、集成商、承包商和供应商
  • 系统集成商
  • 其他(法律、风险管理、合规等)

 

这些观点并不相互否定。相反,ICT专业人员需要在各方之间找到共同点,并着力实现预期结果。


如果传统ICT基础设施占建筑资本预算的1%,那么与项目的电气和机械方面相比,这可以被认为是非常小的,而后者可能是前者的10到20倍。但这是否意味着ICT布线不重要?完全不是。它仍然非常重要,而期望它与核心功能(即电气、建筑或机械)分离,是不切实际、不负责任或不现实的。 


因此,ICT专业人员必须学会如何尊重其他团队成员并与之相处和合作,在尊重其他组织、能力和要求的同时,就客户关心的事项达成共识。没有合作,就无法实现预期结果。 

 

5. 采用6V决策

 

智能楼宇设计需要明智的决策。成功通常归结于处理好六个V。

 

  1. 方向: 每个人、每件事都要朝着同一个方向、同一个源头和同一个目标前进。
  2. 速度 每个人、每件事都要步调一致,这样才能取得进展。
  3. 多样化 始终保持开放心态并考虑各种选项,以确保选择正确的产品、系统或解决方案。
  4. 准确 在考虑很多选项之后,也要考虑一下实用性。是否有些解决方案表面上看起来很棒,但在深入研究后就失去了吸引力?没有唯一神奇的介质。例如:不要预先决定只采用线缆、光纤或无线方式。介质应该与应用相匹配。
  5. 价值: 从一开始,每个人都必须清楚项目的价值和最终期望结果。
  6. 工作量 从业务角度考虑项目要完成多少任务,以聚焦目标和优先事项。

 

6. 按您自己的方式运作

 

对于网络拓扑结构,要从高处开始,然后向下延伸。自上而下的方法从业务需求开始,在应用层进行网络设计。然后沿着七层OSI模型向下延伸,在物理层结束。

 

将网络拓扑与布线拓扑分开,并将布线拓扑分成几个部分(1层骨干网、2层骨干网、水平和出口/站点/设备布线)。网络拓扑结构决定了设备之间如何通信。从设备角度来看,最有效的方法是让设备直接连接。

 

从物理层面的ICT基础设施的角度来看,当网络拓扑反映在现实世界中时,就会产生问题。想象一下,一个将每台设备直接连接到其交换机的蜘蛛网。这能做得到吗?可以,但会弄得一团糟,并且会浪费太多时间和资源(天花板空间、通道、管道、房间等)。而另一方面,结构化的布线方法,通过选择性地整合和采取一种可衡量且实用的方法,来实现“万物相连”的目标,从而能够容纳一切。

 

智能楼宇的理想最终状态

 

人们希望在任何地方都能联网(无论什么情况下),我们所依赖的机器也需要这种连接。新兴技术增强了这一需求,并需要强大的布线基础,来支持它们并推动这些预期的业务成果。

 

对于每个智能楼宇项目,必须始终明确规划一条逐步发展的路径。每个项目都有不同的节奏、路径、方法和职责分配。通往智能楼宇设计的道路,永远不会是从一个组织到下一个组织的简单复制。

 

Belden为您评估智能楼宇需求,并帮助您找到最佳解决之道。点击此处了解详情。 



相关文章:

Belden支持智能楼宇的9个原因

什么让建筑“智能”?应对智能楼宇挑战

业界首个UL认证4级布线系统:Belden数字供电线缆