洞悉NFPA制定标准的过程
为了确保最新的安全和技术实践得到说明和实施,由检查员、用户、安装人员、工人、测试实验室专家和制造商(包括Belden)组成的18法规制定小组(CMP)将合作审查和更新国家电气法规(NEC,或NFPA 70)。
目前正在进行的最新进展是,将出台2023国家电气法规。该法规计划在今年晚些时候发布,建议的发布日期为2022年10月。
在此次修订中,提出了几个新的条款。它们涵盖从仪表盘线缆的使用、安装和施工规范到替代能源系统与公用事业服务设备的连接等主题。这些条款中包括一个将影响结构化布线的拟议更新:新增第726条,4类(CL4)电源系统。
您可能听到过4类系统也被称为分组能量传输(PET)、数字电力(Digital Electricity™,DE)、脉冲电源、智能传输系统或故障管理电源(FMP)系统。与2类和3类功率限制电路不同,4类系统并不限制电源输出。而是限制在故障条件下可用的能量和功率,包括人体接触、电弧和电阻性故障。换句话说:它们监测故障并控制电力输送以限制故障能量。这使得4类系统与2类和3类系统同样甚至更加安全,使它们可以由安装分类布线的同一团队一并完成安装。
当2023国家电气法规工作正在进行时(包括可能增加4类电源系统),我们认为这是个很好的审视NFPA所遵循的开发过程的时候。这是一个开放、基于共识的过程,鼓励公众参与每一个步骤。
虽然我们的行业遵循这些标准,以确保统一性、性能、兼容性和安全性,但只有少数人了解开发过程是如何进行的。由于Belden参与了开发过程,我们希望提供一个幕后的视角,看看NFPA标准是如何形成的。
虽然只是一个简化的解释,但这四个步骤提供了一个有用的概述,说明这一过程从开始到结束是如何运作的。
第1阶段:公众意见
任何有兴趣的人都可以在一定时间内(通常是几个月)以电子方式提交对现有标准或基于最新版本的新标准草案的意见。
截止日期之后,将举行第一稿草案会议,由技术委员会审查并对这些公众意见做出回应。每条建议都要经过权衡和审查,然后根据相关数据进行投票,以决定是否通过。在第一稿草案会议上通过投票的修改意见将作为第一稿报告草案公布。

2023国家电气法规的第一稿草案会议于2021年1月举行。从2020年5月中旬到9月中旬,接受公众的评论。
第2阶段:公众评论
在第一份报告草案公布供审查后,任何有兴趣的人都可以再次提交关于草案的评论,无论是支持还是反对现有标准或新的标准草案。
过了这个时间段后,会召开第二稿草案会议,由技术委员会再次审查并对这些意见做出回应。
2023国家电气法规的第二稿草案会议于2021年10月举行。
第3阶段:NFPA技术会议(技术讨论会)
在公众意见和公众评论阶段结束后,公众还有一次机会来辩论和讨论问题。这次机会安排在NFPA技术会议上,该会议在每年6月的NFPA大会和博览会期间举行。
在此期间,如果公众意见的最初提交者(或被指定代表他们的人)对技术委员会的工作不满意,可以提出NITMAM(提出动议的意向通知),以便在NFPA技术会议上供与会者考虑和辩论——只要他们提前声明打算提出NITMAM即可。
如果没有人提交NITMAM,或者针对某项具体标准的NITMAM未被认可是适当的,那么该标准将被送交标准委员会发布,而不被列入NFPA技术会议议程。这些标准被称为“同意标准”,意味着不需要对其进行进一步讨论。
2022年6月的NFPA大会和博览会期间,将对2023国家电气法规的申诉进行听证和投票。
第4阶段(最终阶段):委员会申诉和标准发布
当标准委员会开会准备发布NFPA标准时,也会听取与该标准有关的申诉。
在听取所有申诉后,标准委员会发布正式的NFPA标准(须经过有限的NFPA董事会审查)。自此,新标准会在发布后20天开始生效。
在作为标准发布之后,人们将可以在线免费阅读。了解更多关于NEC的最好方法,是花时间浏览并阅读其内容。
此链接指向NFPA网站,您可以在那里免费获得最新版本的NEC(点击页面顶部的“免费获取”按钮)。
我们将继续为您提供有关2023国家电气法规发布的最新信息。如果您有任何问题,请告诉我。