staff-meeting-presentation-presenter-hero-image

 

为了确保最新的安全和技术实践得到解决和实施,由检查员、用户、安装人员、工人、测试实验室专家和制造商(包括 Belden)组成的 18 个代码制定小组 (CMP) 合作审查和更新国家电气规范 (NEC 或 NFPA 70)。

 

目前正在进行的最新更新将形成 2023 年国家电气规范。该报告’计划于今年晚些时候发布,预计出版日期为 2022 年 10 月。

 

作为此次修订的一部分,提出了几条新条款。它们涵盖的主题包括仪表托盘电缆的使用、安装和施工规范,以及将替代能源系统连接到公用事业服务设备。这些文章中包含了一项将影响结构化布线的拟议更新: 新文章 726,4 类(CL4)电力系统

 

您可能听说过 4 类系统也称为分组能量传输 (PET)、 数字电力™ (DE)、脉冲功率、智能传输系统或故障管理电源 (FMP) 系统。与 2 类和 3 类功率限制电路不同,4 类系统不限制电源输出。’相反,它们将可用的能量和功率限制在故障条件下,包括人为接触、电弧和电阻故障。换句话说:它们监控故障并控制电力输送以限制故障能量。这使得 4 类系统与 2 类和 3 类系统一样安全—,甚至更安全—,这使得它们可以由安装类别布线的同一团队来安装。

 

虽然 2023 年国家电气规范 的制定工作正在进行中—,其中包括可能增加 4 类电力系统—,但我们认为现在是研究 NFPA 所遵循的开发流程的好时机。这是一个开放的、基于共识的进程,鼓励公众参与每一步。’

 

虽然我们的行业遵循这些标准来确保一致性、性能、兼容性和安全性,但很少有人了解开发过程是如何运作的。由于 Belden 参与了开发,我们希望提供幕后视角,了解 NFPA 标准如何成为标准。

 

尽管’这些是简化的解释,但这四个步骤提供了有关该过程从开始到结束如何运作的有用概述。

 

第1阶段:公众意见

任何’感兴趣的人都有一定的时间(通常是几个月)以电子方式提交对现有标准或基于最新版本的新标准草案的意见。

 

截止日期之后,将举行第一次草案会议,技术委员会将在会上审查并对公众意见做出回应。每个建议都会经过权衡和审查,然后根据相关数据进行赞成或反对投票。在第一稿会议中投票通过的修订将作为第一稿报告发布。

 

2023 年国家电气规范第一次草案会议于 2021 年 1 月举行。公众意见征集时间为 2020 年 5 月中旬至 9 月中旬。

 

第二阶段:公众意见征询

在第一稿报告发布以供审查后,任何’有兴趣的人都可以再次提交有关该草案的评论,无论’是支持还是反对现有标准或新草案标准。

 

过了这个时间段后,会召开第二稿草案会议,由技术委员会再次审查并对这些意见做出回应。

 

2023 年国家电气规范第二次草案会议于 2021 年 10 月举行。

 

第 3 阶段:NFPA 技术会议(技术会议)

公众意见征询和公众评论阶段完成后,公众还有一次机会对问题进行辩论和讨论。这是在 NFPA 技术会议上举行的,该会议于每年 6 月在 NFPA 会议 & 博览会 上举行。

 

在此期间,如果公众意见的原始提交者(或指定代表他们的人)’对技术委员会的工作不满意,那么他们可以提交 NITMAM(提出动议的意向通知),以便在 NFPA 技术会议—期间进行审议和辩论,只要他们提前声明提出 NITMAM 的意向。

 

如果没有提交 NITMAM 或没有认证为适合特定标准,则该标准将被发送到标准委员会发布,而不是列入 NFPA 技术会议议程。这些标准被称为 “同意标准,” 这意味着不需要对它们进行进一步讨论。

 

将于 2022 年 6 月举行的 NFPA 会议 & 博览会上听取并表决 2023 年国家电气规范的上诉。

 

第四阶段(最后阶段):理事会上诉和标准发布

当标准委员会开会准备发布NFPA标准时,也会听取与该标准有关的申诉。

 

在听取所有申诉后,标准委员会将发布官方 NFPA 标准(需接受 NFPA 董事会的有限审查)。自此,新标准自发布之日起 20 天后生效。

 

作为标准发布后,将可以在网上免费观看。’了解 NEC 的最佳方式是花时间浏览它并阅读其内容。

 

此链接 带您进入 NFPA 网站,您可以在那里访问 NEC 最新版本的免费版本(单击 “免费访问” 按钮)。

 

我们将继续向您通报 2023 年国家电气规范的发布情况。如果您有任何疑问,请 让我知道

作者简介

Ron Tellas

Belden企业解决方案业务部高级解决方案架构师

Ron Tellas 是射频设计和电磁传播方面的主题专家,于 2016 年加入 Belden,帮助制定智能建筑技术和应用的路线图。 他现在利用这些经验将系统、设备和连接纳入网络解决方案。 Ron 代表 Belden 参加多个标准组织、国家电气规范委员会并担任 FMP 联盟的董事会成员。 他拥有电气工程硕士和学士学位、工商管理硕士学位,也是 17 项美国专利的发明人。 罗恩因其对电信行业的杰出和有影响力的贡献而自豪地荣获 2024 年 Harry J. Pfister 奖。