智能楼宇

RemoteIP线缆:超越100米距离限制的新方法

Josh Goyke

这是建筑团队多年来一直在努力解决的一个复杂设计挑战:将物联网设备安装在能够实现其目的的位置,同时距离电信机房100米以内,以便设备可以连接到网络进行远程监测和共享数据。

 

随着更快应用速度的开发,为了简化对新技术的接受,根据ANSI/TIA-568布线标准,分类布线历来被限制为100米的通道长度。这意味着电信机房需要在每个联网设备的100米范围之内。

 

但是这个标准限制了设备部署的位置和方式。根据设备类型及其位置的不同,可能需要较长的通道长度,例如停车场的监控摄像头、设在某个很少使用的建筑出入口的门禁控制面板、室外露台或泳池区域的无线接入点、广阔的开放办公区域中间的PoE LED照明灯具、安装在屋顶风扇上的传感器。

 

当电信机房不在设备100米范围之内时,为了使这类应用发挥作用,建筑设计师、顾问及/或最终用户必须考虑其他方案,包括:

 

  • 采用光缆代替铜缆
  • 在距离安装设备100米的范围内新建电信机房
  • 使用光铜混合线缆
  • 在现有电信机房增加集线器或交换机
  • 冒险将铜缆链路延长到100米以上(尽管这种方法不符合ANSI/TIA-568标准)

 

尽管这些方案都是可行的,但可能成本高昂,导致建筑空间使用效率低下,或产生性能问题(在将铜缆连接延长到100米以上的情况下)。

 

随着设备数量的持续增长,有效利用建筑空间、方便地提供电力和数据来部署这些新设备的需求也在增加,而且其中许多设备将安装在附近没有电信机房的位置。

 

由于智能楼宇依赖于物联网设备,为了减少这些持续的连接挑战所带来的难题,我们设计了新的RemoteIP线缆。它们为分类线缆存在不足的应用提供了另一种可行的选择。

 

RemoteIP线缆遵循IEEE的10BASE-T、100BASE-T和1000BASE-T等应用标准。应用标准与布线标准有何不同?布线标准为结构化布线系统制定了最低性能要求,使其能够支持超过100米的任何应用,而应用标准则着眼于应用本身(如无线或以太网)在连接段上运行的能力,无论距离如何。

 

这类线缆适用于符合这些IEEE应用标准的任何设备和交换机,包括IP摄像头、建筑传感器和PoE LED照明装置。

 

RemoteIP线缆最远可向215米以外的远程IP设备提供数据和供电,是分类布线所能提供的两倍多。使用这些线缆,现在可以在215米实现10 Mb/s的传输,在200米实现100 Mb/s的传输,在130米实现1 Gb/s的传输。它们还采用了22 AWG的导体,有助于信号传播更远的距离,同时使线缆保持低发热水平,尽量减少对电气特性的影响。

 

这为建筑设计师、顾问和最终用户开辟了新的可能性。这使得可以在新的位置放置和安装物联网设备,回收并充分利用建筑空间,并且省去介质转换器(用于连接光纤线缆和铜缆)或扩展器(用于增强或中继信号)的使用,从而降低成本。

 

由于采用以太网供电(PoE),Belden的RemoteIP线缆可以传输数据和电力,不受分类线缆100米通道长度的限制。

 

RemoteIP线缆还可与我们颠覆性的REVConnect®连接配合使用,使其易于部署,并与任何物联网设备兼容。RemoteIP线缆的安装方法和分类线缆一样,而且采用了无填料设计,因此端接非常容易。

 

如果您需要经济高效地将以太网通道扩展到100米以上并达到1 Gb/s,同时不用担心性能下降,那么RemoteIP线缆将帮助您实现这一目标。RemoteIP线缆是专为满足或超越IEEE应用标准限制而设计的。进一步了解我们的RemoteIP线缆

 

相关链接:

 

基于应用的RemoteIP线缆

针对安装人员每天面临的四个现实问题的解决方案

扩展线缆覆盖范围的4项考虑因素