智能楼宇
您准备好迎接专用无线网络时代了吗?
01.19.2023
爱立信预测,未来四年,北美洲每位用户的数据消费量将增加500%。2026年,普通用户预计每月消耗48 GB的数据。
大部分数据消费将发生在支持移动/蜂窝连接的运营商网络上。如今,移动网络承载的移动数据流量几乎是2011年的300倍。其中绝大多数流量(80%)目前是在室内消耗的。
这一切对于数据消费所在的建筑物意味着什么?
调整物业以支持专用建筑内无线网络的增长将是为员工、访客和来宾保持室内联网的关键。事实上,现在许多建筑物评估都是基于其为租户和住户提供的技术和连接性开展的。我们将在未来的博客中分享更多关于这一概念的内容,但目前有一些认证计划会根据全新和现有建筑的数字基础设施、未来就绪性和用户连接体验来对其进行评级。其中一个最新的分类是对设施的建筑内部无线功能进行评级。
不良的室内移动连接已经不容忽视了。但是在很多时候,建筑物本身会阻止无线运营商的蜂窝信号进入。金属、有色玻璃、砖和混凝土等材料作为物理屏障,都会减缓或阻止信号渗透。
过去,移动运营商曾是无线基础设施的大规模投资者。如果他们了解到他们的客户将位于或邻近某个场所(例如高层办公室、体育场或购物区),就会资助该设施的无线基础设施,以便尽可能为客户提供最好的室内体验(有时甚至为此按月支付基础设施租用空间的费用)。在许多情况下,部署移动网络并不需要业主付出高昂费用。
如今,这种方法已经改变了。由于大多数运营商不再有预算继续以这种方式运营,企业现在不得不提供自己的内部无线网络。当业主承担这些成本时,他们会寻求其他的连接选项,例如专用无线网络。
在未来的博客中,我们将讨论专用无线网络的最佳应用场所、如何定位专用无线网络以支持新兴技术方案,以及设计和部署专用无线网络的最佳实践。现在,我们希望解释什么是专用无线网络及其不同之处。
什么是专用无线网络?
专用无线网络的目的是让个人或组织有机会部署他们自己的连接系统。这些系统可以通过利用许可、准许可和/或未许可频谱的组合来运行。换言之,它们可以是LTE(4G依托的技术)或5G网络。此类网络由企业拥有和运营,而不是移动运营商。
在全球范围内,世界上每个地区在实现其专用无线频谱接入方面所处的阶段各有不同。在美国,专用无线网络可以在公民宽带无线电服务(CBRS)和C波段频谱范围内运行。
CBRS频率范围为3.5GHz至3.7GHz,并已向美国国防部授权。
2015年,美国联邦通信委员会决定将这一频谱范围提供给更广泛的用户。频谱在这些组织之间“共享”,并由OnGo™联盟管理,这是一个专注于共享频谱解决方案的行业组织联盟。
为什么业主选择专用无线网络?
业主考虑专用无线网络的原因可能有很多种。如上文所述,最大的原因之一是成本。在某些情况下,譬如在人口密集的地区,运营商可能会继续为基础设施提供资助。在运营商不能或不愿这样做的情况下,业主将寻求以具有成本效益的方式,为其建筑物提供移动连接功能。
其他原因则涉及隐私和安全。在公共网络中,数据流量来回传输到位于其他地点的中心网络。专用无线网络流量则无需如此。这不仅能够增强安全性和隐私性,还能降低延迟并提升速度。
此外,专用网络允许企业控制自己的带宽分配。例如,智能制造工厂可选择优先考虑其延迟敏感生产线的连接,而不是后台系统。
在何处了解更多关于专用无线的信息
最近,Belden与Ranplan合作,发起了一场关于专用无线的讨论。
如果您错过了此次讨论,您可以点播观看专用无线网络解说。我们将全面介绍专用无线的基本知识,以便您了解其在部署、带宽、维护和成本方面的能力和优势。
鉴于每种情况各有不同之处,专用无线可能并不完全适合取代分布式天线系统(DAS)。Belden可以帮助您确定您的特定连接需求。
请下载本掌握楼宇内无线系统白皮书,了解有关楼宇内无线网络的更多信息。
相关链接: