智能楼宇

专用无线网络的最佳应用场所:5个用例

Steve Carroll

随着连接和设备使用的增加,专用网络也随之兴起,整个行业都在实时见证这一情况的发生。

  

专用无线网络归根结底是为了提供可靠的连接。它们可以确保传统上存在连接挑战的空间或场所的网络连接,无论是庞大的户外园区、大型工厂还是拥挤的体育场。

  

公共无线网络是开放的系统,通常拥有数百万用户,而专用无线网络则是封闭的专用系统,仅供一个组织或运营商使用。专用网络仅允许授权设备连接。这样可以为任务关键型应用规划和管理连接,从而改善延迟并增强安全性。专用网络通常可以提供一种快速、经济实惠且更简单的无线部署方式。

  

当您入住酒店、经过机场或步行穿过大型市中心购物区时,您可能体验过公共网络,并且还可能遇到过这些网络停滞时引发的问题。

  

有时,只要公共网络就足够了。然而有时,安全性、速度和可靠性却至关重要,专用无线网络会是更好的选择。

  

我们收集了五个示例,它们展示了专用无线网络能够发挥巨大潜力的地方


为现有网络扩容

随着设备使用的扩展和用户期望的提高,连接性能正成为场馆所有者日益关注的问题。出色的无线覆盖在几乎所有环境中都是非常关键的。


OnGo联盟公布了一项新的标准化(OnGo NHN),使中立主机能够与传统运营商网络共存,以便能够使用CBRS频谱在这些运营商服务的环境中扩容。


业主可以提供来自多家运营商的无线服务,或者在提供传统运营商网络的同时支持自己的网络。随着容量需求的增长,OnGo NHN使整合专用LTE网络变得简单。

 

 

帮助组织创建专用或闭环网络

学校、大学校园和大型医疗保健机构经常体验到创建闭环网络来共享隐私信息的好处。

例如,医院的Wi-Fi网络支持数千台设备,从访客、患者和工作人员每天带进门的智能手机到用于提供安全护理的医疗保健系统和技术。HIPAA也是需要考虑的关键连接因素。


根据IT解决方案提供商CDW的说法,将设备转移到专用LTE网络可以将医疗保健组织的连接成本降低30%至40%。它还可以通过确保数据安全来帮助组织实现HIPAA合规。 


为了克服许多学校面临的数字鸿沟,专用无线网络可确保学生和教职员工的连接。它们不仅在整个校园内,而且还能在家中为学生和教师提供安全可靠的网络体验。网络的前端是Wi-Fi,它通过连接到学校核心网络的专用LTE系统进行回传。


以DigitalC为例,这家非营利组织部署了一个专用无线网络,为克利夫兰的家庭带来价格合理且可靠的高速连接。2019年美国社区调查(ACS)显示,近31%的家庭没有宽带订阅计划。



为农村地区带来固定无线接入

虽然农村或服务欠缺地区的最后一英里连接通常需要对光纤网络进行大量投资以确保网络接入,但是采用固定无线接入,即可实现室外天线和室内Wi-Fi连接,而无需进行地下基础设施安装。


许多为农村环境提供固定无线接入的互联网服务提供商都在使用WiMAX(全球微波互联接入)标准,但该技术有时间限制。随着WiMAX的衰落,专用无线网络被认为是支持固定无线接入的替代方案。


美国对宽带投资的政府拨款正在进一步推动专用无线网络增长。

 

 

支持智慧城市基础设施

从互联公共交通系统和视频监控到智能照明、环境监测和废物管理系统,智慧城市依靠网络连接运行。传感器、设备和系统收集的数据用于提高效率和安全性、降低成本并提高生活水平。

 

专用无线网络为智慧城市的关键任务型应用提供超高可靠性和极低延迟,以防止发生代价高昂且具有潜在危险的停机。

 

芬兰坦佩雷就是智慧城市的一个实例。这座城市正在部署专用无线网络,以支持智能道路基础设施、摄像头和照明,用于支持监控和公民参与。该网络还将能够支持未来的自动驾驶等应用。



实现工业物联网

工业4.0正在通过互联技术实现工业业务实践的自动化。专用无线网络可以通过随时提供数据和分析来支持这些工作,从而实现改进和效率提升。

 

它还提供更广的室内和室外连接覆盖范围,以支持在整个工厂发生的漫游活动 - 从使用平板电脑和扫描仪在工厂车间走动行走的工人,到在工厂内外移动以运输材料的AGV和AMR。

 

成功实施工业物联网专用无线网络的一个典型范例就是长滩港。这里使用网络支持的摄像头来分析交通流量、检测停机、监控恶意攻击并跟踪每年处理的数百万批货物。



探索专用无线网络

Belden最近与Ranplan共同发起了一场关于专用无线网络的讨论。


如果您错过了此次讨论,您可以点播观看专用无线网络解说。我们将讲解专用无线的基本知识,介绍其功能和优势、部署难题以及真实用例。


请下载本掌握楼宇内无线系统白皮书,了解有关楼宇内无线网络的更多信息。