参与的必要性 & 无处不在的可见性
球迷们期望在足球场内甚至场外的任何地方都能参与和互动。 无论他们是在啤酒花园、Crew Shop 还是 The Pub 餐厅,他们都希望感觉自己是其中的一部分。
在 Lower.com 球场,这意味着到处都有 LED 显示屏、450 台电视和增强音响,以及一个 62,000 平方英尺的公共广场(配有 14 英尺 x 24 英尺的视频板),因此无论球迷身在何处,都可以跟上比赛的节奏。
观众所依赖的新型体育场技术可以在场馆的每个角落保持参与,并且不会出现延迟、故障或停机。 即使球迷看不到球场,他们也希望获得实时更新和兴奋的感受。
对快速通畅的安检系统的需求
在大型场馆内排队的日子正在消失。 当观众到达时,他们可以直接通过安检,无需停留。 Lower.com 球场的球迷体验涉及多项新的体育场技术创新,例如面部识别、武器检测和非接触式自助球迷入口。 由于门票条形码与面部认证配对,球迷只需在进入 Lower.com 球场之前看一眼平板电脑即可。
为了保持交通畅通并确保球迷安全,这些安全系统需要保持持续的网络连接而不停机——无论有多少人同时通过大门。
室内/户外场馆设计
大多数足球场都是室内/室外场地,有些区域有屋顶,有些区域则是开放的。 这意味着他们部署的技术必须能够在这些条件下发挥作用。
此外,该技术还需要能够承受大自然因素(阳光、风、雨甚至雪)的电缆,并确保持续的性能。
网络基础设施,包括布线和连接,必须能够应付恶劣的户外环境,提供先进的防水保护,同时还要适合室内使用,包括适当的阻燃等级要求。
技术设计的频繁变化
在设计过程中,计划发生变化的情况并不少见,这些变化可能会影响技术、设备和电缆的位置。 例如,最初计划在室内安装的技术和建筑系统可能在项目结束时转移到室外(反之亦然)。 您的网络设计需要灵活且适应性强,以支持这些类型的最后一刻的变化。
在 Lower.com Field 的案例中,在空气处理承包商进行价值工程后,90% 的室内空间转移到静压室空间。 该团队希望在不影响网络性能的情况下在室内/室外和通风空间之间创建过渡点。 REVConnect 10GX 耦合器 允许在没有任何数据丢失的情况下进行转换。
物联网设备的布置
随着物联网设备和新体育场技术(如无线接入点、监控摄像头和屏幕)在整个场馆部署,它们通常安装在狭窄的空间内或使用阻挡端口访问的安装支架。 如果它们安装在室外,它们也可能被安置在外壳中以进行保护。
在 Lower.com 球场, REVConnect® FlexPlugs 与由于插头尺寸或电缆布线限制而无法容纳典型现场端接插头的设备建立直接连接。 它们还消除了对跳线、饼干盒和插孔的需求,从而减少了安装时间和成本。 这样就可以将设备安装在最佳位置,而无需担心将其连接到网络。
进一步了解Lower.com球场
您的网络能够帮助发挥新的体育场技术的优势吗?
阅读更多 Lower.com Field 的故事 以及其环境如何同时支持创新和绩效。 事实上,ESPN 称赞 Lower.com Field 是新体育场开幕式转播最流畅的之一,这在一定程度上要归功于 Belden 的帮助。
相关链接:
作者简介
Christine Williamson
全球客户总监
克里斯汀于 2019 年加入 Belden 团队,担任体育场馆战略客户经理。 她在体育广播行业拥有 25 年的工作经验,其中包括四届奥运会和美国各大体育联盟的众多项目。 威廉姆森具有独特的优势,能够理解观众和粉丝参与的重要性。 她孜孜不倦地致力于建立合作伙伴关系和解决方案,为体育场和场馆项目的各个方面增加价值。