私人无线网络的最佳应用场景:5 种用例
With the rise in connectivity and device usage comes the rise of private networks—and the industry is seeing this play out in real-time.
Private wireless networks come down to providing reliable connectivity. They can ensure network connections in spaces or places that are traditionally connectivity-challenged—whether it’s a sprawling outdoor campus, large factory or packed stadium.
While public wireless networks are open systems that typically see millions of users, private wireless networks are closed, dedicated systems used by a sole organization or operator. Only authorized devices are allowed to connect to a private network. This improves latency and provides stronger security by allowing connectivity to be planned and managed for mission-critical applications. Private networks can often provide a fast, affordable and simpler way to deploy wireless.
You’ve likely experienced a public network when you’ve stayed at a hotel, traveled through an airport or walked through a large downtown shopping area—and you’ve also likely experienced the problems that can occur when those networks are bogged down.
In some cases, public networks suffice. In other situations, however, where security, speed and reliability are critical, private wireless networks are a better answer.
我们总结了五个例子 代表 私人无线网络 潜力巨大。
为现有网络扩容
随着设备使用范围的扩大以及用户期望值的提高,连接性能正成为场馆所有者更加关注的焦点。 在几乎所有环境中,出色的无线覆盖都至关重要。
OnGo联盟公布了一项新的标准化(OnGo NHN),使中立主机能够与传统运营商网络共存,以便能够使用CBRS频谱在这些运营商服务的环境中扩容。
业主可以提供来自多个运营商的无线服务,或者支持自己的网络,同时提供传统的运营商网络。 随着容量需求的增长,OnGo NHN 可以轻松整合私有 LTE 网络。
帮助组织创建专用或闭环网络
学校、大学校园和大型医疗保健机构经常体验到创建闭环网络来共享隐私信息的好处。
例如,医院 Wi-Fi 网络支持数千种设备——从客人、患者和工作人员每天携带的智能手机到用于提供安全护理的医疗保健系统和技术。 HIPAA 也是一个需要考虑的关键连接因素。
据 IT 解决方案提供商 CDW 称,将设备迁移至私有 LTE 网络可以 将医疗保健组织的连接成本 降低 30% 至 40%。 它还可以通过保证数据安全来帮助组织实现 HIPAA 合规性。
为了克服许多学校面临的 数字鸿沟 ,私人无线网络确保了学生和教职员工的连接。 它们不仅为整个校园提供安全、可靠的网络体验,还为在家的学生和老师提供安全、可靠的网络体验。 网络的前端是 Wi-Fi;它通过连接到学校核心网络的私有 LTE 系统进行回程传输。
以 DigitalC 为例。 这家非营利组织部署了私人无线网络,为克利夫兰的家庭带来经济实惠且 可靠的高速连接 。2019 年美国社区调查 (ACS) 显示,克利夫兰近 31% 的家庭没有宽带订阅计划。
为农村地区带来固定无线接入
虽然农村或服务欠缺地区的最后一英里连接通常需要对光纤网络进行大量投资以确保网络接入,但是采用固定无线接入,即可实现室外天线和室内Wi-Fi连接,而无需进行地下基础设施安装。
许多为农村环境提供固定无线接入的互联网服务提供商都在使用 WiMAX(全球微波接入互操作性)标准,但该技术有时间限制。 随着 WiMAX 的逐渐式微,私人无线网络被视为支持固定无线接入的替代方案。
美国对宽带投资的政府拨款正在进一步推动专用无线网络增长。
支持智慧城市基础设施
从互联的公共交通系统和视频监控到智能照明、环境监测和废物管理系统,智慧城市依靠互联互通而运行。 传感器、设备和系统捕获的数据可用于提高效率和安全性、降低成本并提高生活水平。
私人无线网络为智慧城市的关键任务应用提供超高的可靠性和极低的延迟,以防止代价高昂且具有潜在危险的停机。
芬兰坦佩雷就是一个 智慧城市 的典范,该城市正在部署私人无线网络,以支持智能道路基础设施、摄像头和照明,从而实现监控和公民参与。 该网络未来还将能够支持自动驾驶等应用。
实现工业物联网
工业 4.0 正在通过互联技术实现工业业务实践的自动化。 私人无线网络可以通过提供随时可用的数据和分析来支持这些努力,从而实现改进和提高效率。
它还提供更好的室内和室外连接覆盖,以支持整个工厂的漫游活动 - 从带着平板电脑和扫描仪走动在工厂车间的工人到在工厂内外移动运输材料的 AGV 和 AMR。
成功实施私人无线网络的一个很好的例子 用于工业物联网用途的是 长滩港,它使用网络支持的摄像头来筛选交通流量、检测停机时间、监控恶意攻击并跟踪其每年处理的数百万批货物。
探索专用无线网络
Belden最近与Ranplan共同发起了一场关于专用无线网络的讨论。
如果您错过了,您可以按需观看《私人无线网络讲解》。 我们解释了私人无线的基础知识、其功能和优势、部署挑战和实际用例。
请下载本掌握楼宇内无线系统白皮书,了解有关楼宇内无线网络的更多信息。