着装还是不着装:6A类布线的线缆梳理
线缆梳理或整理可形成整齐有序的平行线缆,同时还能减少安装时间。但要了解它对于6A类线缆的性能有何影响。
如果安装的线缆外露可见,例如在开放、架空的线缆槽或机架和机柜中,您会希望它看起来专业而整洁。缠结错位的线缆不仅难看,而且如果扭结或弯曲,还会导致性能问题。
这正是线缆梳理或整理的用武之地。它有助于打造整洁有序的并行线缆。如果在项目期间必须解开和捆扎多条线缆,它还会减少人工成本和安装时间。
对于5e类、6类等较低等级的铜缆,梳理一直是安装过程中的常规和推荐做法。但6A类线缆的引入改变了这种局面。
6A类线缆如何改变梳理做法?
虽然6A类线缆是先开发之后才通过2008年的审批,但它带来了更高水平的频率和噪声性能,可支持500 MHz的数据传输带宽。
但频率越高,噪声灵敏度就会越高。随着带宽的增加,控制线缆噪声以确保顺畅数据传输的重要性也随之增加。事实上,第一代10GBASE-T系统对噪声非常敏感,以至于工程师在进入实验室空间之前不得不掏出衣袋中的手机。
人们还发现,并行运行6A类线缆和连接器是导致噪声的主要因素 - 我们现在将这种干扰称为“外来串扰”。
对于5e类、6类等较低类别等级的线缆和连接器,外来串扰不是问题 - 因为不存在外来串扰。
当一根线缆(“干扰线”)上的信号将噪音引入相邻线缆(“受害线”)时,就会发生外来串扰。受害线和干扰线信号在并行时相互影响最大。这就是线缆的铜线对绞的原因:用于平衡一对导体并确保差分信号保持相等和相对。必须对外来串扰进行管理,以免导致性能问题。
外来串扰也不同于发生在同一根线缆内的近端串扰(NEXT)和远端串扰(FEXT)。NEXT和FEXT可以测量和预测,因此可以通过数字信号处理加以修复。但外来串扰是来自线缆外部的不可预测的干扰。
为了解决这种噪声灵敏度问题,制造商尝试了各种类型的解决方案和设计。他们采取各种措施,从创造超大外径线缆到使用垫片盘绕在四个线对周围,试图隔离和随机化干扰信号。
由于存在这种程度的干扰,许多制造商仍然建议不要对6A类线缆进行梳理 - 他们如今仍然坚持如此。
6A类线缆梳理:是否需要?
现在,我们经常被问及关于线缆梳理的问题。这是5e类和6类线缆的常见做法,但鉴于我们上面所了解的情况,是否应该对6A类进行梳理?最佳实践是如何规定的?
我们的答案是:如果您使用Belden的6A类解决方案,那么线缆梳理仍然可以进行。
这些线缆采用我们的EquiBlock™设计,可提供相等的势垒,以最大限度地减少对相邻线缆产生外来串扰。
我们还使用经过梳理的六对一配置测试我们线缆的最坏情况。六根外部线缆围绕一根中心线缆放置,沿着通道全长每隔6到8英寸绑扎一次线缆,同时也将连接器更紧密地聚集在一起。在一个缩短的(24 m)通道中使用带有四个连接器的六对一配置时,许多制造商都无法通过测试。
Belden之所以能够通过这项测试,是因为其线缆和连接器的设计达到了最佳平衡,超过了6A类标准中规定的所有性能特征和参数,包括外来串扰、插入损耗和回波损耗。而且我们的REVConnect®连接器可提供最佳的受控电气性能。
因此,您可以继续为您的安装成果感到自豪,并能随意梳理Belden的6A类线缆。其实,我们也鼓励梳理!
然而需要注意的是,梳理其他供应商的6A类线缆可能存在问题。如果其他线缆制造商不建议进行梳理或整理,可能明智的做法就是听从。他们的6A类线缆可能需要随机化(不太整洁的安装),以消除潜在的外来串扰和性能下降。
相关资源: