可视化及管理数据流

执行支持您的企业、过程和人员的对于您的运营独一无二的可视化系统。

 

在设计良好的系统中采集数据的能力确保一个现代材料处理设施的成功,但合适的可视化工具必须使您的人员可以正确解读可用信息。在您的独特系统中,Belden专家帮助您确定优先考虑并监测哪些参数。例如,一个电机在任何指定时间的功耗可用作资产健康指标,以安排预防性维护。这个过程与分类机检查瞬时废品率或者管理网络基础设施时扫描附属设备和端口状态清单均不相同。

 

因为您的运营要素是您的公司、过程和人员独有的,您需要一个足够灵活的可视化系统来进行定制。您很可能需要多个可视化和管理系统用于您运营中的不同部分。需要考虑的要素包括:

 

  1. 系统性能和资产使用情况
  2. 网络状态
  3. 网络安全配置

 

系统性能
和资产使用情况

过程工程团队的系统性能和资产使用情况概览

 

一线主管团队需要了解哪些运营部分正在使用以及它们的性能如何,同时过程工程团队需要了解该性能如何随着时间变化。世界级的系统将这个过程转化为易于理解的总结性表格和图表。

网络
状态

连接网络核心交换机的网络线缆让IT/OT接近融合

 

100%运营可用性意味着IT或OT网络管理员和OT操作人员可以随时随地全权访问工厂网络。捕捉和可视化拓扑图中完整网络设置的下一代网络管理解决方案让这成为可能,以便根据网络要求了解哪些参数可配置。

网络安全
配置

网络安全主图

 

必须遵守下列最新ICS标准和使用提供详细网络性能和威胁概述的工具来保护资产和网络部件以免出现故障。网络管理员不仅要确保与外部系统的连接安全,还要确保OT区域等级的安全。

准备好开始一个项目了吗?

工业网络、基础设施和网络安全产品,三者旨在共同协作,实现最高性能、正常运行时间和安全性。

特色资源

带有无线控制功能的仓库自动化机器人设备在产品仓库堆垛纸箱,准备装运订单。交付、物流和运输货物。仓库和仓储设备

电子书

下一代仓库相较于5G仓库的4大优势

在高科技环境中运输包裹,在线购物,自动化物流管理的概念。

清单

通过我们的清单抢在订单激增之前做好准备。

智能和数字化仓库和物流概念

视频

观看我们的视频,了解如何操作。

相关资源

自动化为物料搬运树立了新标准

白皮书

物料搬运自动化的驱动因素是什么?

Belden

网络占据OT网络安全的中心舞台

白皮书

获取专家建议以应对当前和未来的网络安全挑战。

ARC Advisory Group

服务器机房3D图示以及基于节点的编程数据设计元素。大数据存储和云计算技术概念。

白皮书

企业对运营数据的期望值达到了前所未有的高度。从规模上提高数据的成功率。

IDC