虽然大多数仓库确实没有’如今,自动化程度已达标,但该行业正处于快速变革的道路上:到 2027 年,’预测 超过四分之一 其中将会。
为了从自动化程度的提高中获益,仓库运营需要在许多方面进行改进—不仅在场地布局和基础设施方面,而且在支持它所需的设备和软件方面。位于此列表顶部的是仓库执行系统。但是这些平台是什么?它们与许多仓库已经使用的仓库管理系统有何不同?
简短的回答: 仓库管理系统帮助领导者规划工作,而仓库执行系统则使工作得以实现。详细了解它们之间的区别。
仓库管理系统的定义
随着库存量和种类的增加、新技术和自动化的部署以及客户期望的变化,仓库管理变得更具挑战性和繁琐的任务。支持数十年运营的手动流程更容易出现错误和疏忽。他们可以’无法满足速度要求或支持同步工作流程和实时分析。
为了重新掌控运营,一些仓库和配送中心试图利用其组织’企业资源规划 (ERP) 系统。但这些平台也有局限性:’ t 针对仓库管理的需求,不要’不支持可见性,并且经常缺乏仓库领导者需要的报告和分析,因此他们无法评估和 提高仓库绩效。
这就是 仓库管理系统(WMS) 进入场景。这种平台几乎存在于每个仓库环境中—是否自动化—通过管理以下事项来支持和优化日常运营:
- 库存规划和控制
- 收货和入库
- 订单处理、拣选和包装
- 运输和跟踪
- 人工分配
仓库管理系统可以向领导者揭示运营情况,管理将订单货品运送出门涉及的所有任务和活动,并与其他关键业务领域(如财务和人力资源)同步。
仓库执行系统的定义
随着更多 自动化 进入日常仓库运营后,仓库领导者通常会使用孤立的控制系统来管理他们所管理的自动化系统’已实施: 自动导引车(AGV)、机器人拾取系统、自动包装系统、码垛机等。
当仓库控制系统加入其中时,它们就需要在它们和仓库管理系统之间建立一个层。这一层被称为 仓库执行系统(WES),并负责执行由 WMS 协调的任务。
它充当仓库管理和仓库控制系统之间的中介,以优化工作流程并就路线、存储和拣选等事项做出实时决策。
促进仓库执行和管理系统之间的连接
当仓库设施需要仓库管理系统和仓库执行系统时,就会出现另一个操作复杂性:两个平台必须能够通信。确保它们之间的互操作性可以带来以下好处:
- 综合的, 实时视图 所有仓库活动,从库存控制到出站物流
- 优化整个仓库的设备使用,防止出现瓶颈,保持平稳运行
- 有关库存水平、履行等方面的准确数据
- 能够根据当前需求将任务分配给适当的工作人员
为了促进这种连接,系统供应商通常必须开发特定的代码,以实现其设备与其他设备之间的通信。这可能既昂贵又耗时,并且仍然不能’创建仓库所需的连接环境:它只能在两个系统之间建立通信。随着业务的增长,其他控制系统加入仓库并需要通信,问题再次出现。
我们如何帮助实现仓库系统的全部潜力
Belden’ 的内部专家可以通过连接全方位的 IT 和 OT 应用程序来帮助您充分发挥仓库执行和管理系统的潜力,其中包括:
- 现场级传感器和设备
- 仓库控制系统 在控制层面支持机械臂、传送带和自动存储和检索系统 (ASRS) 等设备
- 仓库执行系统 在监管层面
- 规划层面的仓库管理系统
- 管理层的 ERP 系统
您可以将Belden视为您的自动化推动者,为您提供完整的连接解决方案,这些解决方案在后台工作,从这些系统中收集数据,然后将所有数据汇集在一起,使其具有意义,并准备好将其发送到需要的地方。
无论您’已经投资了仓库管理和仓库执行平台并需要利用现有资源,还是’准备首次将仓库执行系统纳入您的运营,Belden’的完整连接解决方案都可以帮助您连接仓库的各个方面,以优化性能。