物料搬运自动化:5 个重要原因

Artjom Bil
了解Belden数字化转型专家如何帮助您在物料搬运环境中成功实施自动化。



在物料处理中,效率很重要。行业最新技术——从协作机器人到 自动导引车(AGV) 到自动化存储和检索系统——证明效率对于生产、仓储和规划流程的重要性。

 

生产设施正在通过物联网等概念优化现有流程,从而取得进步 IT-OT 融合。物联网解决方案促进了 IT 和 OT 的集成,并实现了机器和设备联网,因此设施可以实时收集和分析有价值的数据,从而消除延迟、瓶颈和停机时间。

 

物料搬运自动化加速的原因有很多,但归根结底都是:建立更加精简的生产流程。以下是自动化帮助物料搬运人员在快节奏的市场中超越竞争对手的五种方式。

 

1.提高产量并减少处理时间

与人工相比,自动化工作流和流程有助于仓库以更快的速度搬运大量货物,从而更快地处理、移动和存储产品,因而在减少处理时间的同时增加产量,提高订单履行能力并降低成本。 


2.使工作环境更安全


自动化物料处理系统,例如自动化存储和检索系统或自动叉车,可以处理通常被认为困难、枯燥、肮脏和/或危险的任务。这些工作范围包括举起重物,以及执行重复性、不舒服的任务。

这使员工不必从事危险或体力要求高的工作,从而降低了工作场所受伤、拉伤或事故的风险,同时也减轻了压力,从而可以对生产力和效率产生积极影响。它还降低了错误或缺陷的风险。 

 

3.确保更好的质量控制


物料处理自动化有助于在产品发送给客户之前识别出不符合预定质量标准的产品。这提供了另一层质量保证,还可以减少产品召回造成的潜在后果。

 

正确的技术还可以提供有关产品缺陷的实时数据和分析,以帮助物料处理人员不断提高质量。例如,为了快速解决潜在问题,数据可以揭示需要改进或培训的特定领域或工人群体。

 

 

4.降低劳动力成本和要求

人才短缺影响了物料处理,这已不是什么秘密。最近 对 2,000 名供应链领导者进行的调查 显示,超过半数的人认为招聘和留住合格的员工是他们面临的最大挑战,其次是人才短缺。

 

自动化是缩小这一差距的一种方法,可以保持物料处理流程的顺利进行,即使在寻找工人很困难的情况下也是如此。通过介入执行通常需要工人完成的任务(例如挑选或驾驶叉车),物料搬运自动化还可以降低劳动力成本并减少某些 jobs.By 自动化日常任务所需的工人数量,员工可以专注于需要他们的专业技能和知识的更复杂的项目。

 

5.优化平方英尺

当自动化融入到物料处理实践中时,通常更容易利用垂直空间:物料可以存储得更高并堆叠在一起。

 

也没有必要留下太多的“空”空间供工人走动和操作设备。

 

通过释放空间,物料搬运商无需投资更多面积即可扩大规模,或者可以带来更多增值服务。

 

开启您的数字化之旅

随着物料搬运自动化成为主流,也为这些环境中的领导者带来了新的挑战:复杂性增加、需要跟上维护的步伐,以及防范网络威胁的重要性等等。

 

为了利用自动化,物料处理人员需要确保他们拥有数字化转型方面的专业知识和经验。这种见解可以来自内部团队或值得信赖的第三方专家。

 

为了帮助您实现最高的效率和价值,Belden 可以作为您的数字化转型专家。我们绘制了 五个设计元素 这对于成功连接仓库资产和工人以创建自动化物料处理环境至关重要:

  • 连接固定资产
  • 添加移动资产
  • 构建骨干网
  • 启用远程连接
  • 可视化和管理数据流

 

我们可以帮助您设计一个强大的网络来支持您的自动化仓库,使您能够实现面向未来的基础设施,了解您的劳动力和流程,并跟踪、存储和运输更多货物,从而降低劳动力和设施成本。

 

 

 

 

相关资源:

开辟您独有的自动化仓库之路

物料搬运网络:针对不良绩效的解决方案

面向未来的物料处理技术:一切从网络开始