数据中心解决方案

从机架空间到停车空间

特别报道:面向未来的高速光纤网络分布式数据中心 

 

Belden提供的产品种类在业内最为广泛,包括数千种全包产品和可配置解决方案,能够满足几乎任何项目的数据中心传输需求。

 

全面的数据中心解决方案产品组合

无论您的要求是针对主机代管、边缘、企业、超大规模还是集装箱化数据中心, 
Belden提供高质量、面向未来的数据中心解决方案,从光缆和铜缆布线到电力、冷却和访问控制到实体安全、监测、机架、机柜等等,一应俱全。

 


 

针对您特定数据中心项目的可配置系统

通过合伙方式打造的可配置系统可灵活适应您的数据中心项目的具体情况—白空间、运营区域、设施管理和核心IT、IP承载以太网(EoIP)和OT—要求,用以建筑控制、指挥和控制、安保和监控。 

 


 

敏捷创新,支持不断发展的数据中心要求

因为我们理解如今的数据中心里的制冷、功率和密度之间的相互作用,因此可以帮助您实施正确的技术组合,以在当前实现最大化效率支持您未来的要求

 


 

 

 

 

 

参加我们的免费点播数据中心培训课程,获得3个BICSI CEC学分

 

数据中心基础知识培训

 

准备好启动项目了吗?

Belden的基础设施产品旨在协同发挥作用以优化性能并提供无缝的部署工作流程。

数据中心资源