一个工作数据中心的镜头,其中一排排机架服务器连接了LAN连接的可视化线路。

 

 

数据中心带宽持续攀升—并且’不会很快回落。

 

新技术和新应用需要更快的速度。从目前的情况来看,该行业正在快速向 400G、800G 甚至 1T 连接(甚至更高)发展。根据汉高’的 2024 年数据中心脉搏报告,全球近 70% 的数据中心和电信专业人士已经采用了某种形式的 800G 技术(成功程度各不相同),33% 的人认为该行业将在短短一到两年内完全过渡到广泛使用 1.6T。

 

这对于未来的数据中心意味着什么?首先,速度越快,光纤就越多。在最近由 Data Center Dynamics 主持的网络研讨会 “深入了解连接性”中,Belden 研发和战略副总裁 Andrew Oliviero 分享了他对数据中心趋势的看法。&在讨论中,他解释并探讨了数据中心带宽与更多光纤需求之间的联系。

 

我们在下文回顾了一些亮点,您也可以随时观看完整的讨论

 

进行数据中心预测

为了支持更高的数据速率,数据中心趋势将涉及许多即将到来的变化。在数据中心动态网络研讨会期间,我们讨论了一些预测:

 

  • 随着每波长的通道速率开始趋于稳定,双工链路正在被并行链路所取代,并行链路可以为每个链路提供更多的光纤对。

  • 我们’将不再看到行顶 (ToR) 布局,而是 行中 (MoR) 布局 以及具有光纤交换机到服务器互连的行尾 (EoR) 交换机,尤其是在云和超大规模环境中。

  • 从历史上看,数据中心交换机投资一直集中在前端网络上。然而,随着人工智能的使用日益增多,数据中心工作负载将需要由高速以太网或 InfiniBand 传输协议驱动的新后端基础设施。

 

多模和单模光纤都很重要

根据以太网联盟’的 以太网路线图,单模部署率徘徊在 50% 到 60% 之间,并且每年都在上升。

 

因此,一些行业专业人士预计多模光纤安装将会放缓。然而,目前,这种数据中心趋势尚未’扎根。多模光纤正与单模光纤保持同步—,以太网路线图表明这种趋势还将持续相当长一段时间。例如,当今许多超大规模数据中心仍在某些应用中使用多模光纤链路。’

 

尽管多模光纤仍然具有重要意义,但至关重要的是,数据中心现在就开始为单模光纤的增加做好准备,以适应更多的数据传输和更快的速度。’

 

为了支持这些连接,数据中心还需要合适的组件。未来的网络技术将继续推动高密度光纤电缆和连接的重要性,例如:

 

  • 高密度 光纤配线架 支持最佳空间利用率、随着业务的增长和变化而扩展、保护信号完整性并支持多种光纤配置。

  • 支持高密度基础设施快速部署的多光纤连接器(MPO)和接线盒。

  • 带状光纤,可节省数据中心的空间和安装时间。

  • 分支组件,可以分支到多个端口以支持不同的速度。

  • VSFF(小型化)光纤连接器,采用紧凑、节省空间的设计,可提高数据中心密度。

 

网络架构变化

更多的数据和更快的速度也催生了不同的网络架构。

 

特别是在企业网络中,设备历来连接到聚合交换机,然后连接到第 3 层核心交换机和路由器。

 

这种传统的三层分层架构可容纳连接到同一接入交换机的服务器之间的流量;然而,不同接入交换机之间的流量以南北向模式通过更高级别的交换机层传输。这会产生速度和延迟差异,从而导致数据中心的性能问题。

 

如今,业界正在转向一种更为简单的双层架构,其中聚合交换机直接连接到主干交换机。被叫 叶脊架构,这种方法消除了一层硬件,改善了延迟并支持更好的端口利用率。

 

每个叶交换机都与其他每个叶交换机和脊交换机相连。为了在顶层交换机之间均匀分配流量,传输路径是随机选择的。如果交换机发生故障,则性能下降很小(但也需要管理更多的光纤连接)。

 

为了连接叶交换机和脊交换机,交叉连接架构是一种流行的方法。它使用镜像叶交换机端口的配线架,并通过永久电缆而不是跳线进行连接。这使得数据中心可以轻松更改哪个叶交换机端口连接到哪个主干交换机端口。

 

优化数据中心投资

随着数据中心带宽速度的加快,Belden将继续与客户合作,寻找支持整体和客户特定解决方案的系统和创新,以实现可扩展性、可定制性、高密度和模块化。

 

我们不仅擅长帮助数据中心为更高的速度和新媒体类型做好准备,而且还能找到优化现有基础设施投资的方法,以减少未来的开支。

 

观看网络研讨会,了解Belden数据中心解决方案

 

相关链接

作者简介

Belden

Belden 利用一系列主题专家来帮助我们获取优质内容。 这些主题专家包括现任和前任员工、第三方贡献者和行业专家。 如果您对本页面内容有任何疑问,请联系 [email protected] 与相关团队成员取得联系。