数据中心标准和更新
数据中心的性能、质量和安全性建立在数据中心标准提供的最佳实践基础之上。通过提供设计的最低要求,数据中心标准可以指导团队开发数据中心空间和微调操作。
标准还确保数据中心设施能够继续跟上不断增长的需求,这些需求涉及新兴技术、数据增长和可持续性。
2024 年 5 月, 数据中心电信基础设施标准 (ANSI/TIA-942) 第三次修订版发布。被称为 ANSI/TIA-942-C此次修订在之前版本的基础上,继续融入新技术,在数据和新技术(如人工智能(AI)和虚拟现实(VR))涌入的背景下提升数据中心的性能和效率。
什么是 ANSI/TIA-942 标准?
ANSI/TIA-942 记录了行业领导者对数据中心设计和建设最佳实践的共识。因此,它涵盖:
- 架构
- 散热
- 消防
- 监控
- 物理安全
- 电力
- 安全性
- 电信
它适用于所有人 数据中心类型包括超大规模、主机托管、边缘和企业数据中心——从单个机架到独立的数据中心设施。
该标准由 电信行业协会(TIA)该协会由美国国家标准协会 (ANSI) 认可,代表电信行业 400 多个组织。
ANSI/TIA-942-C 有何不同?
与所有 ANSI 标准一样,ANSI/TIA-942 每五年进行一次审查,以确定可能采取的措施。修订过程中对 ANSI/TIA-942 所做的大部分增强都是由用户反馈推动的。TIA 标准副总裁汤姆·麦加里 (Tom McGarry) 表示,过去几年收到的许多评论都涉及数据中心需要减少对环境的影响。
用户还希望标准能够明确这样一个事实,即越来越多的数据处理发生在边缘,因为人工智能应用需要高带宽、低延迟的传输,因此需要更高的布线和机架功率密度。
ANSI/TIA-942 的更新包括:
- 认可新媒体类型
- 更新连接要求
- 整合以前发布的边缘数据中心主题文件
- 对布线、地板承重能力和最小机柜宽度的新要求和建议
- 阐明有关安全性、抗震性、消防和远程操作要求的详细信息
- TIA 数据中心认证评级体系说明
让我们仔细看看一些最重要的变化。
布线基础设施更新
针对布线基础设施的ANSI/TIA-942-C更新包括:
- 认可用于水平布线的单根平衡双绞线线缆。
- 允许在设备出口外安装符合 TIA-568.3 标准的光纤连接器。
- 至少两个要求 6A 类 或更高性能的电缆 无线接入点 使用平衡双绞线电缆时。
- 建议至少使用两根光纤用于水平和主干布线。
做好提高密度的准备
针对布线和机架功率密度的ANSI/TIA-942-C更新包括:
- 数据中心机柜的宽度至少为 800 毫米,以支持容纳交换机的功能区域的电缆管理。
- 温度和湿度指南与 ASHRAE 技术委员会 9.9 数据处理环境热指南第五版一致。
- 关于液体浸没式冷却的新信息附件。
- 使用“散热”作为术语来指代任何和所有冷却设备的技术。
支持可持续发展和应对气候变化
根据 高盛,人工智能将推动数据中心电力需求增长 160%。电力研究所 (EPRI) 领导的一项新研究表明,数据中心可以 消耗高达 9% 到 2030 年,美国发电量将达到 1000 亿千瓦时。
ANSI/TIA-942-C 中包含的选址风险分析和缓解的新考虑因素可以更好地适应区域条件以及自发电。在标准中,“待机电源”现在指的是用作待机电源的任何技术。这可能包括:
- 电池储能系统(BESS)
- 氢燃料电池
- 天然气
认可边缘数据中心
边缘数据中心市场正在快速扩张: 全球市场规模 到 2028 年将达到 $339 亿。
为了认识到这一点, ANSI/TIA-942-B-1 边缘数据中心附录被添加到 ANSI/TIA-942-C 中,其中包含明确的初始基础设施要求和边缘或微型数据中心的设计指南。它还增加了管理边缘数据中心的新建议,以符合 ASHRAE 技术委员会 9.9 数据处理环境热指南。
虽然 ANSI/TIA-942 的最新修订版现已发布,但这并不意味着主题的扩展和指南的演变已经停止。TIA 数据中心工作组继续探索与社区相关的领域,包括高密度计算、人工智能、液体冷却、新光纤应用和接口。
请考虑让我们为您提供数据中心资源
无论您正在进行哪种类型的数据中心项目,都会有标准来指导您完成整个过程 - Belden 也是如此。
我们为您解答问题,帮助您了解ANSI/TIA-942-C的变化,或帮助您实施下一个数据中心计划。
如果您想了解更多信息,或者希望为这个(或任何其他)日益壮大的关键任务指导体系做出贡献,那么我们可以帮助您了解流程并代表您进行倡导。Belden 目前担任 TIA-TR.42 工程委员会主席,负责所有场所布线系统,以及许多其他小组委员会领导和编辑职位。
如果您对 ANSI/TIA-942 的最新修订有任何疑问,或者您需要更多详细信息或说明,我们很乐意 回答您的问题。
相关链接:
作者简介
Henry Franc
现场应用工程师
Henry Franc 专注于数据中心的设计、规划和建设,是各垂直领域大型或复杂项目的值得信赖的顾问,负责评估客户的业务需求并找到满足这些需求的最佳技术方案。 他还被业界同仁推选为 TR42 电信布线系统工程委员会副主席。