为您的OptiTuff光纤项目选择正确的现场端接连接
借助我们全新的光纤连接选项,您’将能够在更多光纤应用中使用节省空间的 OptiTuff 解决方案,同时支持快速、简便的安装。
虽然光纤曾经只用于大型项目、长途连接和移动网络提供商,但它现在已成为全球互联世界的重要组成部分。’
因此,光纤布线几乎是每个企业或组织技术基础设施的基本组成部分,从多户住宅区和学校到医疗设施、游戏场所和办公楼。’
随着光纤越来越受欢迎,支持从数据中心到 FTTx 和 POL/PON 等各种各样的应用—,也需要新的光纤系统来支持它们。—
例如,在 Belden’s OptiTuff® 迷你光纤电缆问世之前,光纤应用常常受到现有电缆配置和路径的限制。 在某些情况下,为了将光纤电缆安装到位,必须牺牲性能。
网络设计师、集成商、安装人员、技术人员和数据中心管理人员都在寻找一种重量更轻、直径更小、经济高效、安装快捷简单的光纤电缆—,同时还具有与金属铠装产品类似的卓越机械性能。
我们以OptiTuff迷你光缆响应了这一需求,解决了传统金属铠装和非铠装光纤产品带来的难题。
这些专业人员在现场部署OptiTuff时,带回了另一条消息:他们需要一个端到端系统来支持更多的光纤连接选项,并改善现场端接应用中的OptiTuff迷你光缆管理。
因此,我们创建了新系统,并对现有FiberExpress(FX)线路的过渡点、连接器和配线架进行了改进,提供安装人员需要的方案:OptiTuff迷你光缆的现场端接光纤连接方案。
这些创新延续了OptiTuff迷你光缆为光纤安装提供的革命性突破,使安装人员能够在更广泛的应用中使用OptiTuff,确保OptiTuff的快速简便安装及其与我们畅销的FX熔接光纤接头和FX ECX配线架系统的兼容性。
对于OptiTuff现场端接光纤连接,我们现在提供:
- 增加过渡或分支套件,以实现更好的光纤管理和布线。
- 新的FX熔接支架,支持使用分支套件,并实现快速、高精度的拼接。
- FX ECX现场端接盒支持与FX熔接接头的兼容性、更好的光纤管理和右侧或左侧线缆接入。
- 附加加固’集成到我们的 FX ECX 框架中,以在安装过程中提高刚性。
OptiTuff 安装的要求取决于您的环境和项目。 我们的 OptiTuff 连接系统指南 可让您轻松确定下一个项目的连接需求。
开始使用之前,您需要了解:
- OptiTuff Mini 光纤电缆的光纤数量:您将使用两芯、六芯、十二芯还是二十四芯光纤结构?
- 端接方法:会使用尾纤拼接还是FX熔接光纤拼接?
一旦您了解这两个细节,我们’将帮助您获得所需的光纤连接和电缆管理配件,其中可能包括:
- FX ECX接续盒:此方案支持使用OptiTuff迷你光缆搭配FX熔接光纤接头和FX ECX接续盒。
- FX ECX现场端接盒:此方案支持将OptiTuff迷你光缆与FX ECX光纤配线架、FX熔接光纤接头和FX分支套件一起使用。
- FX ECX配线架和分支套件:此方案支持将OptiTuff迷你光缆与预装尾纤的FX ECX接续盒一起使用。
有了新的连接选择,您’将能够在更多光纤应用中使用节省空间的 OptiTuff 解决方案,并且安装快速简便—,同时改善电缆管理,以提高保护性和可访问性。
您准备好在光纤项目中实现电缆和连接之间的更多组合了吗? 从这里开始。
相关资源: