工业自动化
通过HMI镜像缓解工作场所的劳动力短缺挑战
02.21.2023
“大辞职” 加上劳动力老龄化,给一些制造公司带来了挑战,使正常运行时间和机器可用性成为一个问题。
2022 年末,Belden 的 Pete Kneski 和 Matthew Wopata 在 Pack Expo 上登台探讨远程 HMI 镜像如何帮助公司应对劳动力短缺对生产的影响。奖励:您可以基于 HMI 镜像基础设施来获得更多好处。
HMI 镜像要求工厂经理能够远程查看机器,无论是在本地控制室还是在数百英里之外。这种 HMI 镜像可以简化实时故障排除,并为新工厂操作员提供宝贵的培训机会。
人机界面’虚拟网络连接 (VNC) 服务器支持此监控。然后,具有 WAN 连接的边缘网关可以保护 HMI 中的数据并将其传输到云基础设施。这使得工厂经理能够像在 HMI 前一样看到一切。
并且好处不’不要停在那里。一旦该基础设施到位,就可以实现其他目标,特别是通过边缘应用程序编排。集中式编排平台可以托管并将容器化应用程序(例如涉及虚拟 HMI 和数据提取的应用程序)部署到您的边缘设备。
观看百通’s Pack Expo 演示 发现:
- 如何部署HMI镜像技术
- 此项技术的应用领域
- 边缘数据摄取应用所需获得的四个关键特性
- 采用此项技术的四个主要障碍
相关链接