现代汇接机房设计如何为您带来竞争优势
了解现代汇接机房设计如何让您的数据中心在三个方面获得独特的竞争优势:上市时间、可扩展性和停机时间。
将您的数据中心’的接机室 (MMR) 视为一个网关:一个将组织与外界连接起来的地方。
作为您的空间与提供通信服务的运营商之间的中间地带,汇接机房为运营商提供了一个安全区域,使其可以在不进入您的数据中心或设施的情况下设置设备。
MMR 还消除了往返流量,以确保数据保留在设施内部,而不是传输到运营商’的主网络并返回,从而降低了成本并提高了安全性。
在会见室内,您可以’找到:
- 交叉连接或主配线架(MDF)
- 用于运营商服务的机架空间
- 入口设施(根据数据中心的布局,入口设施有时可能位于MMR之外)
为了支持顺畅的互联网交换和数据传输, 必须支持现代数字需求,包括更高的密度、扩展能力和更少的停机时间。
您的汇接机房设计应该在数据中心内实现这三个竞争优势。
1.加快上市时间和部署速度
据麦肯锡预测,仅在美国市场, 数据中心需求 预计将从 2022 年的 17 吉瓦增至 2030 年的 35 吉瓦。
随着需求的增长,数据中心将寻找在不牺牲性能的情况下弥补时间的方法。尽快使您的数据中心上线将帮助您更快地创造收入,并确保业务不会’t 受到物理基础设施的阻碍。
为了加快上市时间和部署速度,您的连接架构需要尽可能高效。从光纤配线架 (ODF) 到布线系统,您为会议室选择的连接解决方案应该可以帮助您加快产品上市时间,而不是减慢您的速度。这首先要考虑诸如准备时间之类的因素,并且是整个安装和测试过程中的一个因素。
2.快速高效的可扩展性
可扩展性就是增长。能够快速添加或删除会议室资源—是否’秒 电力、冷却、带宽或其他—无需彻底重建现有空间或设备,可以帮助您的数据中心以适合企业、员工和客户需求的速度发展。
将可扩展性放在首位的智能设计可以在快速高效增长方面产生重大影响。
这意味着要寻找优先考虑以下各项的解决方案:
- 水平或垂直扩展能力
- 模块化,具有易于部署、配置和重新配置的标准化和可互换组件
- 高密度可在狭小空间内管理众多端接,而无需随着密度需求的增长而增加面积
- 迁移和大规模扩展功能,允许未来技术变革而无需基础设施变革,例如从 Base-16 或 Base-24 迁移
例如,标准化的系统和采购流程可以帮助数据中心运营商快速在主机托管空间中安装新的 pod,或者为移动、添加和更改提供框架和灵活性,这样他们就不会’不受物理基础设施的限制。
例如,如果您经常部署组件,请验证您的数据中心合作伙伴是否可以在您需要时快速将其交付。—根据商定的时间表—这样您就可以快速设置架子和笼子。
3.减少停机时间和中断次数
当会议室更易于操作和管理时,它们’不仅效率更高,而且不易受到人为错误造成的中断的影响。很多时候,人为错误是由繁琐的任务、不明确的指示或手动流程造成的。
根据 Uptime Institute’ 2023 年 年度停电分析报告,60%的数据中心站点在过去三年中经历过停电。其中,25% 的人表示他们最近一次数据中心中断造成的损失超过 $1 百万;45% 的人表示他们最近一次数据中心中断造成的损失在 $100,000 到 $1 百万之间。
报告还显示,高达 80% 的停电事故都是由人为失误造成的:
- 工作人员未能遵守程序(47%)
- 程序错误(40%)
- 在职问题(27%)
- 安装问题(20%)
- 人力资源不足(14%)
- 预防性维护问题(12%)
- 数据中心设计问题(12%)
可以减少人为错误的连接解决方案是保持正常运行时间和运营的关键。
虽然减少汇接机房中的人为错误是一个多步骤的流程,但有一些简单的工作可以降低复杂性并减少出错的可能性。
例如, 正确标记 可以帮助您跟踪’在何处部署了什么、每个组件的用途以及’与什么相连接。另一个例子:外壳系统在每个连接处提供完整且方便的通道,以便轻松插入和移除,可以确保不会意外拔出错误的电缆。’
随着您的数据中心设施的增长,Belden 可以帮助您为会议室设计合适的架构。在会议室设计和配置方面,我们可以与您合作,以满足可靠、高效、可扩展和快速部署的要求。
相关资源: